Qu’est-ce qu’un interrupteur de sécurité ? Comprendre le rôle qu’il joue dans la protection électrique

Qu’est-ce qu’un interrupteur de sécurité ? Comprendre le rôle qu’il joue dans la protection électrique

Plus sécuritaires et intelligents que jamais

Un interrupteur de sécurité est un dispositif électrique actionné manuellement qui offre un moyen visible d’isoler un circuit électrique. Il permet de couper rapidement le courant en situation d’urgence et de s’assurer que le circuit demeure hors tension pendant les travaux d’entretien ou de réparation. En créant un espacement visible lors de son ouverture, l’interrupteur de sécurité contribue à protéger les travailleurs contre les chocs électriques et le démarrage accidentel de l’équipement.

Les interrupteurs de sécurité sont utilisés au sein d’applications résidentielles, commerciales, industrielles et de services publics lorsqu’une isolation manuelle fiable du courant est requise, que ce soit en cas d’urgence ou lors d’entretiens de routine.

La gamme primée Spec-Setter™ d’ABB, composée d’interrupteurs de sécurité homologués cUL et CSA, est conçue pour offrir un rendement d’isolation fiable et propose diverses options, dont une grande fenêtre d’observation pour avoir une confirmation visuelle immédiate de l’état de l’interrupteur.

Qu’est-ce qu’un interrupteur de sécurité électrique ?

La fonction de base d’un interrupteur de sécurité

Un interrupteur de sécurité offre un moyen visible d’isoler manuellement les circuits électriques afin d’éviter toute mise sous tension accidentelle. Les interrupteurs de sécurité permettent l’isolation de circuits grâce à un levier verrouillable ou à un mécanisme de commutation qui assure la coupure rapide du courant, protégeant ainsi les travailleurs et l’équipement en situation d’urgence. Ils éliminent également les risques de choc électrique ou de démarrage involontaire pendant les entretiens ou les réparations de l’équipement électrique.

Pourquoi a-t-on besoin d’interrupteurs de sécurité ?

On retrouve généralement les interrupteurs de sécurité dans plusieurs environnements industriels, commerciaux, résidentiels et des services publics, où ils servent à protéger les travailleurs, l’équipement et les systèmes électriques. Les interrupteurs de sécurité sont également essentiels pour la conformité LOTO (cadenassage/étiquetage) : on maintient physiquement l’interrupteur en position « OFF » (arrêt) à l’aide d’un cadenas ou d’une étiquette identificatrice, garantissant que l’équipement reste isolé sur le plan électrique et inopérant pendant l’entretien et les réparations.

Les composants d'un interrupteur de sécurité
Les composants d'un interrupteur de sécurité
center

Comment fonctionne un interrupteur de sécurité électrique ?

Ouverture et fermeture du circuit

Un interrupteur de sécurité donne un contrôle manuel aux travailleurs pour ce qui est de l’état ouvert d’un circuit électrique (sans courant qui circule au sein du circuit) ou de son état fermé (où le courant circule au sein du circuit). On y parvient à l’aide d’un levier manuel qui ouvre ou ferme physiquement les lames internes de l’interrupteur.

Lorsque l’interrupteur est en position ouverte, les lames métalliques sont séparées par un espacement visible, non conducteur garantissant qu’aucun courant ne circule et confirmant visuellement l’état hors tension. Lorsqu’un opérateur ferme l’interrupteur, les lames entrent en contact et le courant circule dans le circuit.

L’importance de l’isolation visible

La confirmation visuelle que l’interrupteur de sécurité est en position ouverte et que le circuit est ainsi isolé permet d’assurer la confiance du travailleur pendant l’entretien ou les travaux de réparation des machines électriques. À l’opposé, les autres systèmes d’interruption, tels que les disjoncteurs de puissance automatiques, n’offrent pas nécessairement d’indication visuelle claire de la déconnexion aux travailleurs.

Accessibilité en cas d’urgence

Les normes canadiennes en matière de sécurité électrique exigent l’installation d’un interrupteur de sécurité à un emplacement facilement accessible pour permettre l’arrêt rapide de l’équipement. L’état de l’interrupteur doit également être clairement visible pour les travailleurs à proximité, idéalement jusqu’à une distance de 50 pieds de la machine électrique.

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB peuvent être dotés d’une grande fenêtre d’observation offrant une confirmation clairement visible et sans ambiguïté pour ce qui est du positionnement des lames de contact et de l’état de l’interrupteur. À l’opposé, le but principal des sectionneurs est de permettre l’isolation périodique du circuit pour l’entretien et autres fins, plutôt qu’à assurer une coupure rapide en situation d’urgence.

Interrupteurs de sécurité et sectionneurs : comprendre la différence

Les termes « interrupteur de sécurité » et « sectionneur » sont souvent utilisés de façon interchangeable. Cependant, il y a une distinction entre les deux. Comme son nom l’indique, le rôle principal d’un interrupteur de sécurité est de permettre l’isolation rapide d’un circuit électrique en situation d’urgence. Cela se reflète dans sa conception physique et son ergonomie axées sur l’utilisateur : les travailleurs peuvent effectuer une coupure très rapide à l’aide d’un levier facilement accessible.

L’objectif principal d’un sectionneur est, en revanche, de mettre de la machinerie ou des systèmes électriques hors tension lors d’entretiens planifiés ou d’opérations courantes.

Différents cas d’utilisation

Comme son nom l’indique, la priorité d’un interrupteur de sécurité est d’assurer la sécurité des travailleurs en leur offrant une protection en cas d’urgence lors de situations potentiellement dangereuses. Par ailleurs, on utilise principalement un sectionneur pour le contrôle des processus et les opérations de maintenance, notamment à des fins d’optimisation lorsque l’entretien ou la réparation des équipements s’inscrit dans le cadre des activités d’exploitation courantes.

Pourquoi est-ce que les deux existent ?

Bien que leurs rôles soient souvent confondus, les interrupteurs de sécurité et les sectionneurs jouent des rôles fonctionnels très distincts. Utilisés pour isoler l’équipement et les circuits électriques, il y a cependant une différence pour ce qui est de la façon et du moment où on les utilise.

Le rôle principal d’un interrupteur de sécurité est essentiellement réactif : il permet au personnel de couper rapidement l’alimentation lors de situations dangereuses et en obtenir une confirmation visuelle claire de l’isolement. À l’inverse, les sectionneurs sont utilisés de façon proactive pour permettre l’entretien quotidien de l’équipement et assurer les réparations planifiées.

Voici les interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB

Conçus pour être fiables et sécuritaires

Robustes, fiables et faciles à installer, les interrupteurs de sécurité de la gamme primée Spec-Setter d’ABB assurent une isolation fiable dans un large éventail d’applications d’installations électriques, que ce soit dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, sur les sites de fabrication et industriels, au sein des services publics, dans les systèmes de CVC, et bien plus encore.

La gamme comprend des interrupteurs à usage général, à usage intensif, bidirectionnels ainsi que des modèles dédiés au transfert d’alimentation de secours d’ABB. Elle répond aux exigences variées des installations, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour garantir une protection électrique fiable dans tous types d’environnements d’exploitation.

Types d’interrupteurs de sécurité d’ABB

  • Interrupteurs de sécurité pour usage général
  • Interrupteurs de sécurité pour usage intense
  • Interrupteurs de sécurité bidirectionnels
  • Interrupteurs de transfert d'alimentation de secours

Usage général : les interrupteurs de sécurité Spec-Setter pour usage général de type TG sont conçus pour un usage courant dans des installations résidentielles et les petits bâtiments tertiaires. Adaptés aux applications à charge modérée, ils acceptent des fusibles de classe H, K ou R et sont disponibles en coffrets pour installation intérieur ou extérieur.

Usage intense : destinés aux environnements commerciales, industrielles et des services publics plus exigeantes, les interrupteurs de sécurité Spec-Setter pour usage intense de type TH offrent performances élevées et une sécurité renforcée. Leurs boîtiers proposent différentes options de protection contre l’eau, la poussière et la corrosion, pour une utilisation en milieux intérieurs ou extérieurs contraignants.

Bidirectionnels : les interrupteurs de sécurité bidirectionnels Spec-Setter de type TC et TDT sont conçus pour les installations disposant de deux sources d’alimentation. Leur conception à fusibles « superposés » optimise les coûts et simplifie la maintenance grâce à l’utilisation d’un seul jeu de fusibles commun aux deux sources d’alimentation entrantes.

Transfert d’alimentation de secours : les interrupteurs de transfert d’alimentation de secours Spec-Setter de type TC permettent une commutation rapide vers un groupe électrogène ou toute autre source d’alimentation de secours. Proposés exclusivement en version sans fusibles, ils disposent d’un coffret robuste, particulièrement adapté aux applications extérieures, notamment dans les habitations rurales et les bâtiments agricoles.

Applications industrielles pour les interrupteurs de sécurité d’ABB

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB sont un choix idéal pour une vaste gamme d’applications industrielles, commerciales ou autres, où la sécurité électrique et la fiabilité de fonctionnement sont essentielles. Environnements où les interrupteurs de sécurité sont couramment utilisés :

  • Bâtiments commerciaux et résidentiels
  • Sites de production industrielle
  • Services publics
  • Systèmes de CVC
  • Raccordement au réseau public
  • Industrie agroalimentaire
  • Traitement des eaux potables et des eaux usées
  • Fabricants d’équipement d’origine (OEM) et tableautiers

Fonctionnalités clés des interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB

Très grande fenêtre d’observation

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB peuvent être munis d’une fenêtre d’observation en option qui offre une confirmation visuelle claire, précise et sans ambiguïté de la position de l’interrupteur. Nous offrons la plus grande fenêtre d’observation en option sur le marché, qui constitue un facteur bénéfique pour ce qui est de vérifier rapidement l’état de l’interrupteur, renforçant ainsi la sérénité des opérateurs.

Construction durable pour une opération fiable

Fabriqués en acier robuste de forte épaisseur, les interrupteurs de sécurité Spec-Setter sont conçus pour une installation facile et une longue durée de vie. Les boîtiers résistants à la corrosion pour l’extérieur en option (de type 3R ou de type 4/4X), font de la gamme Spec-Setter une solution idéale pour les applications commerciales, industrielles et rurales/agricoles exigeantes.

Certifiés pour un rendement sécuritaire et fiable

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter sont homologués cUL et CSA pour une utilisation industrielle au Canada et aux États-Unis. Consultez régulièrement le catalogue Spec-Setter afin de vérifier les certifications applicables à votre application et à votre région.

Quand devriez-vous utiliser un interrupteur de sécurité ?

Isolation au moment de l’entretien

Un interrupteur de sécurité permet de protéger les techniciens et le personnel de l’usine lors d’interventions critiques. Il veille à ce que les machines électriques et tout autre équipement soient visiblement isolés pendant les arrêts programmés pour l’entretien de routine, les réparations, les mises à niveau ou les remplacements.

Arrêt d’urgence

Un interrupteur de sécurité constitue un dispositif essentiel de « première intervention » en cas d’urgence, lorsque des travailleurs pourraient être exposés à un danger immédiat en raison de circonstances telles qu’un incendie, un défaut ou une défaillance de l’équipement.

Applications impliquant une génératrice ou une alimentation de secours

Les interrupteurs de transfert d’alimentation de secours bidirectionnels sont conçus spécifiquement pour les applications nécessitant un basculement de l’alimentation. Leur conception permet la commutation sécuritaire et rapide entre l’alimentation électrique principale et un groupe électrogène ou toute autre source d’alimentation de secours.

Disjoncteurs de puissance et interrupteurs de sécurité

Deux dispositifs aux fonctions distinctes

Les disjoncteurs de puissance et les interrupteurs de sécurité jouent des rôles complémentaires au sein d’un système global de sécurité électrique. Les disjoncteurs offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits, généralement associés à des situations de défaut. Par ailleurs, les interrupteurs de sécurité permettent, quant à eux, d’isoler manuellement un équipement électrique en cas d’urgence et offrent une confirmation visuelle claire que le circuit est hors tension, renforçant ainsi la sécurité des travailleurs.

Pourquoi les disjoncteurs ne remplacent pas les interrupteurs de sécurité

Les disjoncteurs de puissance ne sont pas conçus dans le but principal de donner aux travailleurs une accessibilité, un contrôle manuel et une confirmation visuelle claire de l’état d’isolation en cas d’urgence. Puisque le mécanisme interne du disjoncteur est normalement caché dans un boîtier, l’état ouvert/fermé du dispositif n’est pas immédiatement visible par les travailleurs à proximité. La conception physique du disjoncteur n’est d’ailleurs pas destinée à permettre son verrou sécuritaire dans son état ouvert, comme le requièrent normalement les procédures LOTO (cadenassage/étiquetage). À l’inverse, l’interrupteur de sécurité est spécifiquement conçu pour garantir une isolation visible et verrouillable du circuit.

Choisir le bon interrupteur de sécurité

Le choix de l’interrupteur de sécurité adapté dépend de votre environnement d’exploitation et de l’usage prévu.

En plus de considérer la charge électrique, le type de boîtier et les certifications requises, il faut également savoir si vous avez besoin d’un interrupteur de sécurité avec fusible. Les interrupteurs avec fusible offrent non seulement une isolation du circuit, mais aussi une protection en cas de surintensité, apportant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire. Les interrupteurs de sécurité sans fusible, quant à eux, sont normalement utilisés en liaison avec un disjoncteur de puissance installé en amont, qui assure alors la protection en cas de surintensité.

Évaluations environnementales

Sélectionner l’interrupteur de sécurité optimal pour vos besoins dépend de la façon dont vous comptez l’utiliser et de l’endroit où vous allez le placer. Les interrupteurs de sécurité conçus spécifiquement pour les environnements extérieurs peuvent inclure un boîtier résistant aux intempéries, capable de supporter une exposition prolongée à la pluie et aux éléments sans risque de corrosion.

De la même façon, les interrupteurs de sécurité Spec-Setter pour usage intense de type TH sont conçus pour être utilisés dans des environnements industriels et commerciaux exigeants, où des performances élevées et une continuité du service optimale sont exigés.

Exigences électriques

Sélectionner un interrupteur de sécurité implique également de l’adapter aux caractéristiques électriques du circuit qu’il contrôle. Voici les principaux critères à prendre en compte :

Valeur nominale de tension

L’interrupteur doit être compatible avec la tension du système (par exemple, 240 V, 480 V ou 600 V), conformément au réseau de distribution électrique et aux exigences applicables du Code canadien de l’électricité.

Puissance nominale (ampérage)

L’interrupteur doit pouvoir supporter le courant en charge nominale de l’équipement raccordé sans risque de surchauffe. Cela inclut les considérations de charge continue ainsi que le courant de démarrage de moteur, le cas échéant.

Nombre de pôles

La quantité de pôles correspond au nombre de conducteurs sous tension qui doivent être coupés simultanément. Les applications monophasées nécessitent normalement deux pôles, tandis que les systèmes triphasés nécessitent trois pôles ou plus afin d’assurer une isolation complète.

Bien évaluer un interrupteur de sécurité garantit une opération fiable, limite les contraintes thermiques et assure une performance durable, tant dans les utilisations quotidiennes que dans les situations d’urgence.

Situations nécessitant un interrupteur de sécurité bidirectionnel

Les interrupteurs de sécurité bidirectionnels, tels que les modèles Spec-Setter de type TC et TDT d’ABB, sont conçus pour assurer une commutation sécuritaire et fiable entre deux sources de courant. Ici, l’application la plus courante consiste à transférer la charge entre l’alimentation principale de l’installation et la source secondaire d’alimentation de secours, comme une génératrice. Requis pour répondre aux exigences de sécurité du Code canadien de l’électricité, les interrupteurs bidirectionnels préviennent le risque potentiellement dangereux de connexion simultanée des deux sources d’alimentation.

Ce dont il faut tenir compte pour l’installation et l’entretien des interrupteurs de sécurité

Une installation professionnelle est requise

Au Canada, les interrupteurs de sécurité doivent être installés par un électricien certifié conformément au Code canadien de l’électricité (CCE) et aux réglementations provinciales ou locales en vigueur.

Le CCE exige que les interrupteurs de sécurité utilisés à des fins d’isolation électrique :

  • soient correctement dimensionnés en fonction de la charge raccordée et la tension du système;
  • soient installés dans un emplacement facilement accessible;
  • indiquent clairement la position marche/arrêt;
  • soient adaptés aux conditions environnementales dans lesquelles ils sont utilisés.

Une installation incorrecte peut compromettre la sécurité et la conformité au code réglementaire, ce qui peut potentiellement entraîner des non-conformités lors de la vérification, poser des problèmes d’assurance ou créer des conditions de travail dangereuses. Pour ces raisons, les interrupteurs de sécurité doivent toujours être choisis et installés par des professionnels qualifiés qui connaissent bien le Code canadien de l’électricité.

Pratiques d’excellence relatives au cadenassage et à l’étiquetage

Les interrupteurs de sécurité constituent un élément important des procédures de consignation (cadenassage/étiquetage) pour veiller à la sécurité des travailleurs lors de l’entretien, des réparations, de la modernisation ou du remplacement de la machinerie électrique. Fixé sécuritairement en position ouverte (hors tension) à l’aide d’un cadenas ou de tout autre dispositif de verrouillage approprié, l’interrupteur de sécurité offre une assurance visuelle claire aux travailleurs comme quoi le circuit est bien isolé. Il sert également de barrière physique pour empêcher quelqu’un d’autre de fermer l’interrupteur et de remettre le circuit sous tension.

Vérifications régulières

Après l’installation d’un interrupteur de sécurité par un électricien agréé, l’interrupteur de sécurité doit faire l’objet d’inspections régulières pour confirmer que l’opération est sécuritaire et fiable. La vérification d’une opération optimale comprend la vérification régulière de l’intégrité de la fenêtre d’observation et du boîtier externe, particulièrement si l’interrupteur de sécurité se trouve dans un environnement rigoureux extérieur ou industriel.

La sécurité d’abord, une construction pour durer

Les interrupteurs de sécurité offrent une façon rapide d’isoler visiblement des équipements électriques, ce qui offre une protection essentielle et garantit la sécurité des travailleurs en situation d’urgence ou pendant l’entretien de routine.

Peu importe vos besoins d’application, vous trouverez le bon interrupteur de sécurité chez ABB, le chef de file pour ce qui est de livrer une protection robuste, de longue durée et conforme aux normes en vigueur pour les travailleurs, les équipements et les installations électriques.

center

Questions fréquentes

Quelle est la principale fonction d’un interrupteur de sécurité ?

La fonction principale d’un interrupteur de sécurité est d’assurer l’isolation visible d’un circuit électrique par une opération manuelle. Il permet de couper rapidement le courant en cas d’urgence et garantit que l’équipement reste hors tension pendant l’entretien ou les travaux de réparation.

Les interrupteurs de sécurité sont-ils requis par le Code canadien de l’électricité ?

Oui. Le Code canadien de l’électricité exige l’utilisation d’un dispositif approuvé pour assurer l’isolation électrique de plusieurs types d’équipement et d’installations. Les interrupteurs de sécurité sont communément utilisés pour répondre à ces exigences, parce qu’ils offrent un contrôle manuel, une isolation visible et la possibilité de mise en œuvre des procédures de cadenassage/étiquetage.

Les interrupteurs de sécurité peuvent-ils être utilisés à l’extérieur ?

Oui. Les interrupteurs de sécurité peuvent être munis de boîtiers conçus pour l’extérieur et résistants aux intempéries, à l’humidité et à la corrosion. Le degré de protection du boîtier doit toujours correspondre aux conditions environnementales du site d’installation.

Où installe-t-on généralement des interrupteurs de sécurité ?

Les interrupteurs de sécurité sont communément installés près de l’équipement qu’ils contrôlent, comme les moteurs, les unités de CVC, les pompes, les compresseurs ou les entrées de service. Leur emplacement permet aux travailleurs d’isoler rapidement le courant à la source sans devoir retourner à un panneau électrique éloigné, notamment en cas d’urgence.

Les interrupteurs de sécurité coupent-ils le courant automatiquement ?

Non. Les interrupteurs de sécurité sont des dispositifs à commande manuelle. Contrairement aux disjoncteurs de puissance ou aux relais de protection, ils ne se déclenchent pas automatiquement en cas de défaut. Ils offrent aux travailleurs un contrôle physique direct pour isoler le circuit lorsqu’il est nécessaire de couper intentionnellement le courant.

Avertissement important

Cet article est destiné à des fins éducatives et d’information générale uniquement. Les travaux électriques doivent être réalisés par des électriciens agréés conformément aux codes et réglementations locaux. Consultez des professionnels qualifiés pour évaluer les besoins précis de votre installation système électrique.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp