Interrupteur de sécurité et disjoncteur de puissance : lequel fait quoi ?

Des rôles distincts pour la sécurité de votre maison

Les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance jouent un rôle essentiel dans la protection électrique de votre domicile, mais leurs fonctions sont différentes. Un interrupteur de sécurité s’actionne manuellement pour couper l’alimentation et protéger les gens contre les chocs électriques. À l’inverse, le disjoncteur de puissance se déclenche automatiquement en cas de court-circuit ou de surcharge, protégeant ainsi le câblage et l’équipement contre les risques d’incendie ou de dommages matériels.

Ensemble, ces deux dispositifs contribuent à une protection électrique complète. Toute maison moderne devrait être équipée de ces deux dispositifs. Penchons-nous sur les rôles complémentaires que jouent les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance.

Qu’est-ce qu’un interrupteur de sécurité électrique ?

Pourquoi les interrupteurs de sécurité existent-ils : protéger les gens

Un interrupteur de sécurité est un dispositif qui permet de déconnecter manuellement un circuit électrique afin de réduire les risques de choc électrique chez les personnes.

Dans les propriétés rurales et les fermes, on les considère généralement comme des mesures de sécurité supplémentaires, notamment lorsque l’alimentation électrique secteur est combinée à d’autres sources d’énergie, comme des génératrices de secours, pour les ménages hors réseau qui génèrent leur propre courant à partir de sources renouvelables.

Les interrupteurs de sécurité sont aussi largement utilisés dans les installations industrielles et les services publics. Ils permettent d’isoler des circuits en actionnant un levier ou un commutateur afin d’isoler l’équipement lors des travaux d’entretien ou de maintenance. Ici, ils jouent un rôle crucial lors de situations d’urgence en permettant l’interruption rapide de l’alimentation afin de protéger les travailleurs et l’équipement.

Dans les usines et les autres environnements commerciaux, les interrupteurs de sécurité sont généralement installés de façon à être facilement repérables et facilement accessibles par les travailleurs, à une distance réglementaire maximale de 50 pieds (15 m) de la machinerie.

Les composantes d’un interrupteur de sécurité [N.-B. présenter comme sur le graphique libellé — mêmes renseignements que dans le billet de blogue « Qu’est-ce qu’un interrupteur de sécurité ? »]

Les composantes d’un interrupteur de sécurité
Les composantes d’un interrupteur de sécurité
center

Comment fonctionne un interrupteur de sécurité ?

Un interrupteur de sécurité électrique permet aux propriétaires de maison ou aux travailleurs industriels de contrôler manuellement l’alimentation d’un circuit électrique, que ce soit de l’ouvrir pour empêcher le courant de passer, ou de le fermer pour laisser le courant passer.

Bouger un levier ou un interrupteur manuellement permet d’ouvrir ou de fermer physiquement les lames internes de l’interrupteur. En position ouverte, un espace non conducteur entre les lames de métal de l’interrupteur empêche le passage du courant et isole le circuit de façon sécuritaire, tout en offrant une confirmation visuelle claire que l’interrupteur est en état ouvert.

Lorsqu’un opérateur ferme l’interrupteur, les lames entrent en contact, et le courant se remet à circuler dans le circuit. Certains interrupteurs de sécurité, comme ceux de la gamme primée Spec-Setter d’ABB, offrent une fenêtre d’observation facultative qui permet de confirmer immédiatement par un examen visuel si les lames de l’interrupteur sont ouvertes ou fermées et si le circuit est bien isolé.

Utilisations résidentielles et commerciales courantes pour les interrupteurs de sécurité

Unités de CVC

Les systèmes de chauffage et de climatisation nécessitent un entretien de routine, un entretien saisonnier ou des arrêts d’urgence. Un interrupteur de sécurité dédié permet aux techniciens d’isoler l’alimentation directement à l’unité, sans devoir couper le courant au panneau principal. Cela améliore la sécurité lors de l’entretien et permet de mettre rapidement hors tension l’équipement si quelque chose ne va pas.

Équipement extérieur

L’équipement électrique installé à l’extérieur, tel que les climatiseurs, les pompes de piscine, les systèmes d’irrigation ou l’éclairage extérieur, a de plus fortes chances d’être exposé à l’humidité et aux risques associés aux intempéries. Les interrupteurs de sécurité offrent une façon claire et accessible d’isoler le courant avant d’effectuer un entretien ou une réparation, réduisant les risques de choc électrique en environnement humide.

Branchement aux services publics

Au point où le service électrique entre dans un bâtiment, on utilise souvent des interrupteurs de sécurité pour fournir un seul moyen, bien visible et rapide de déconnexion. Cela est particulièrement important pour les intervenants en cas d’urgence, les travailleurs des services publics ou les électriciens qui pourraient devoir couper le courant rapidement sans avoir à naviguer dans les panneaux ou l’équipement à l’intérieur.

Transfert d’alimentation de secours

Les maisons et installations équipées de génératrices ou d'autres sources d’alimentation utilisent des interrupteurs de sécurité pour gérer le transfert d’alimentation. Ils assurent une isolation complète des circuits lors du passage entre l’alimentation principale et la source de secours, réduisant ainsi le risque de retour d’alimentation, et protégeant les équipements ainsi que le personnel.

center

Qu’est-ce qu’un disjoncteur de puissance ?

Pourquoi les disjoncteurs de puissance existent-ils ? Protéger les câbles et les dispositifs

Un disjoncteur de puissance est un commutateur automatique conçu pour protéger les câbles électriques, l’équipement et les systèmes contre les surcharges ou les courts-circuits pouvant entraîner une surchauffe, un incendie ou d’autres dommages.

Disjoncteurs de puissance résidentiels
Disjoncteurs de puissance résidentiels
left

Lorsque le disjoncteur capte des niveaux de courant plus élevés que la normale, il se déclenche pour interrompre le circuit électrique et empêche le courant de circuler jusqu’à ce que le problème soit réglé. Contrairement à un fusible, qui doit être remplacé lorsqu’il grille, un disjoncteur de puissance est réutilisable.

Lorsque le défaut a été réglé, le disjoncteur peut être réinitialisé manuellement ou automatiquement. Bien que le coût du capital d’un disjoncteur de puissance est plus élevé que celui d’un fusible, cette différence est contrebalancée par le fait qu’il est réutilisable pendant une longue période de temps.

Comment les disjoncteurs de puissance fonctionnent-ils ?

La plupart des disjoncteurs de puissance résidentiels combinent un mécanisme électromagnétique, qui protège contre les courts-circuits soudains, et un mécanisme thermique, qui déclenche le disjoncteur en cas d’une surintensité ou de surcharge prolongée.

Lorsqu’un courant dépasse la valeur normale, un mécanisme à ressort libère le verrou et sépare les contacts électriques du disjoncteur, ouvrant instantanément le circuit. La composante thermique comprend une bande bimétallique qui se courbe en situation de courant élevé ou de surcharge, provoquant à son tour l’ouverture des contacts du disjoncteur et interrompant la circulation du courant.

Cette double protection permet au disjoncteur de puissance d’assurer une sécurité fiable, autant en cas de défaut soudain que de condition anormale persistante.

[Montrer le diagramme qui présente les composantes clés du disjoncteur de puissance thermomagnétique, p. ex. les contacts, la bobine de déclenchement, le solénoïde électromagnétique, la bande bimétallique, le mécanisme d’opération, le loquet, etc.]

Où utilise-t-on les disjoncteurs de puissance ?

Les disjoncteurs de puissance sont généralement installés dans le panneau électrique principal de la maison. Dans certaines installations, on les retrouve aussi sur des circuits de dérivation individuels afin d’offrir une protection ciblée. Ils assurent également une sécurité accrue dans les zones à risque élevé, telles que les cuisines ou les salles de lavage, où la demande électrique et la présence d’appareils puissants augmentent les risques de surcharge.

center

Interrupteur de sécurité ou disjoncteur de puissance : quelle est la différence ?

Que protègent-ils ?

Le rôle principal d’un interrupteur de sécurité est de protéger les gens contre les risques potentiels d’une électrocution fatale. Les disjoncteurs de puissance, quant à eux, sont conçus pour protéger le câblage et les appareils résidentiels contre les risques d’incendie et les dommages causés par des défauts électriques et des courts-circuits.

Qu’est-ce qui les déclenche ?

Les interrupteurs de sécurité sont des dispositifs à commande manuelle qui permettent à un opérateur humain d’isoler rapidement les circuits électriques lors de situations dangereuses. À l’inverse, les disjoncteurs de puissance sont des dispositifs automatiques qui se déclenchent lorsqu’ils détectent un court-circuit ou un autre défaut électrique.

Qu’empêchent-ils ?

Un interrupteur de sécurité contribue à réduire les risques de chocs électriques graves, voire mortels. Un disjoncteur de puissance aide à prévenir les incendies et les dommages au système électrique causés par des défauts d’arcs, des surcharges ou et des courts-circuits.

Qu’est-ce qu’ils ne peuvent pas faire ?

Bien qu’un interrupteur de sécurité actionné manuellement protège les gens contre les dangers de l’électrocution, il ne peut pas prévenir les surcharges dans le circuit électrique résidentiel. De son côté, un disjoncteur de puissance automatique n’est pas conçu comme dispositif principal de coupure manuelle en cas d’urgence. Il n’offre pas non plus une confirmation visuelle qu’un circuit est complètement isolé de manière sécuritaire.

Pourquoi a-t-on besoin des deux couches de protection complémentaires

Les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance sont conçus pour minimiser différents risques. L’un ne remplace pas l’autre : ils font tous les deux parties intégrantes d’une stratégie électrique complète à domicile.

Exemples de protections offertes par les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance

  • Risques de chocs électriques pendant l'entretien : un interrupteur de sécurité permet d’isoler les circuits électriques et l’équipement connecté, éliminant ainsi les risques d’électrocution lors des travaux de réparation, d’entretien ou de remplacement de l’équipement.
  • Surcharge causée par un radiateur défectueux : un disjoncteur de puissance détecte une surcharge de courant provoquée par un appareil défectueux et se déclenche automatiquement afin de prévenir les dommages et les risques d’incendie.
  • Défaut d’arc dans le circuit d’une chambre à coucher : les défauts d’arc peuvent avoir lieu lorsque le câblage est endommagé ou lorsqu’il se détériore, créant des étincelles intermittentes derrière les murs ou dans les prises. Ces défauts peuvent générer assez de chaleur pour provoquer un incendie sans nécessairement déclencher un disjoncteur standard. Les disjoncteurs à détection de défaut d’arc (DDDA), ainsi que les modèles combinés à double fonction (DCDF), sont conçus pour détecter ces conditions et couper le courant avant qu’une incendie ne se déclare.
  • Contact avec l’eau dans la salle de bain : les salles de bain présentent un risque plus élevé de chocs électriques en raison de la présence d’eau. Si une personne entre en contact avec une source électrique alors qu’elle a les mains mouillées ou qu’elle se tient sur une surface humide, un disjoncteur différentiel (DDFT) ou un dispositif combiné à double fonction DCDF coupera rapidement l’alimentation. Cette réaction rapide aide à réduire le risque de choc électrique grave ou mortel.

Choisir le bon dispositif pour votre maison

Évaluer les types de circuits et les dangers

Assurer la protection électrique intégrale des occupants de votre maison et de ses installations électriques commence par une bonne compréhension des risques propres à chaque circuit. Certains dangers peuvent être maîtrisés au moyen d’un dispositif d’isolement manuel, tandis que d’autres dangers nécessitent une détection de défaut automatique. Dans la plupart des maisons, cela implique l’utilisation combinée d’interrupteurs de sécurité et des disjoncteurs de puissance, chacun remplissant la fonction pour laquelle il a été conçu.

Protection des personnes (zones mouillées, entretien). Les espaces comme les salles de bain, les cuisines, les circuits extérieurs ainsi que les équipements nécessitant une maintenance présentent un risque accru de choc électrique. Dans ces situations, les interrupteurs de sécurité offrent une façon claire et fiable d’isoler manuellement le courant avant l’entretien ou en cas d’urgence. La protection contre les défauts à la terre fournie par des disjoncteurs de puissance appropriés peut également interrompre automatiquement le courant lorsque des conditions non sécuritaires sont détectées.

Protection du câblage (tous les circuits). Chaque circuit dans la maison doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits susceptibles d’endommager le câblage et de provoquer un risque d’incendie. Les disjoncteurs assurent cette protection de façon automatique en coupant le courant au moment où il excède les limites sécuritaires, protégeant ainsi l’ensemble du système électrique.

Prévention des incendies (DDDA / DCDF) Certains risques d’incendie peuvent survenir sans surcharge. Des câbles endommagés, des connexions desserrées ou une isolation vieillissante peuvent créer des défauts d’arc, générant de la chaleur derrière les murs ou dans les prises. Dans les espaces de vie, comme les chambres et les salles familiales, la protection contre les défauts d’arc à l’aide de disjoncteurs DDDA ou de disjoncteurs combinés DCDF contribue à réduire le risque d’incendies d’origine électrique en détectant rapidement ces anomalies et en interrompant le courant.

Des rôles différents pour la sécurité de votre maison

Fonctions complémentaires pour une sécurité totale

Les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance résidentiels d’ABB jouent un rôle complémentaire et essentiel pour protéger les gens et les installations électriques résidentiels. Plus sûrs que jamais : assurez-vous d’être pleinement protégé grâce à ces deux dispositifs, correctement installés et régulièrement vérifiés, pour une tranquillité d’esprit totale.

Découvrez-en plus par rapport aux interrupteurs de sécurité d’ABB

Découvrez-en plus par rapport aux disjoncteurs de puissance résidentiels d’ABB

Questions fréquentes

Est-ce qu’un interrupteur de sécurité remplace un disjoncteur de puissance ?

Non. Les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance jouent des rôles distincts, mais complémentaires. La tâche essentielle d’un interrupteur de sécurité est de sauver des vies en protégeant les gens contre les risques d’électrocution. Les disjoncteurs de puissance, en parallèle, sont conçus pour protéger les appareils et les systèmes de câblage contre les dommages causés par des défauts électriques et des surcharges.

Chaque maison devrait-elle être équipée des deux dispositifs ?

Protéger votre maison en combinant interrupteurs de sécurité et de disjoncteurs de puissance permet d’assurer la sécurité des occupants, ainsi que la protection des installations électriques. Ne voyez pas les interrupteurs de sécurité et les disjoncteurs de puissance comme des options alternatives : voyez-les plutôt comme des éléments complémentaires d’une solution de sécurité électrique complète pour toute la maison.

Où est-ce qu’un propriétaire de maison devrait s’attendre à trouver des interrupteurs de sécurité et des disjoncteurs de puissance ?

Les interrupteurs de sécurité se trouvent souvent près du tableau de disjoncteurs ou du boîtier à fusibles de la maison, qui se trouve probablement sous les escaliers, dans une pièce de service ou au sous-sol.

Avertissement important

Cet article est destiné à des fins éducatives et d’information générale uniquement. Les travaux électriques doivent être réalisés par des électriciens agréés conformément aux codes et réglementations locaux. Consultez des professionnels qualifiés pour évaluer les besoins précis de votre installation système électrique.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp