Les nouveaux colliers de serrage antimicrobiens détectables Ty-Rap® TyGenic™ d'ABB contribuent à réduire le risque de contamination

Les nouveaux colliers de serrage antimicrobiens détectables Ty-Rap® TyGenic™ d'ABB contribuent à réduire le risque de contamination

  • Les nouveaux colliers de serrage Ty-Rap® TyGenic™ sont les premiers colliers de serrage en deux parties de l’industrie à être à la fois antimicrobiens* et détectables
  • Efficaces à plus de 99 % contre un large spectre de micro-organismes et détectables par rayons X, systèmes de détection visuelle et détecteurs de métaux
  • Ils contribuent à réduire les risques de contamination et les pertes coûteuses dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique ainsi que dans tous les environnements où l’hygiène est critique.

Dans les environnements où la maîtrise de la contamination et la détectabilité des bactéries sont cruciales, un collier de serrage standard peut passer inaperçu dans le produit fini tandis que sa conception crantée peut favoriser la rétention de micro-organismes. Afin de réduire ces risques dans les secteurs particulièrement sensibles à la contamination, tels que l’agroalimentaire, les établissements de santé et l’industrie pharmaceutique, ABB a élargi sa gamme de colliers de serrage Ty-Rap® avec les colliers Ty-Rap® TyGenic™, les premiers colliers de serrage en deux parties de l’industrie à la fois antimicrobiens* et détectables.

Les colliers de serrage Ty-Rap® d’ABB permettent de fixer en toute sécurité tous types de câbles électriques et d’équipements, aux tuyaux, fils, etc. Avec une efficacité testée à plus de 99 % dans l’inhibition de la croissance microbienne, les colliers de serrage antimicrobiens et détectables Ty-Rap® TyGenic™ contribuent à protéger contre de nombreux types de micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les protozoaires et les champignons (moisissures, mildiou). Moulés à partir d’un mélange de résine nylon sans halogène, conforme aux exigences de la FDA et de l’UE pour le contact alimentaire, les colliers de serrage Ty-Rap® TyGenic™ viennent renforcer les protocoles de nettoyage existants et empêchent les microbes d’adhérer et de se reproduire à leur surface.

center

Pour renforcer la prévention des risques de contamination, les colliers de serrage Ty-Rap® TyGenic™ associent des propriétés antimicrobiennes à des particules détectables et à une couleur bleu foncé pour faciliter une triple identification par les systèmes de détection radiographique, métallique et visuelle. Fabriqués à partir d’un matériau résistant aux UV et conçus pour des environnements d’exploitation pouvant atteindre 85° C (185°F), les nouveaux colliers de serrage Ty-Rap® TyGenic™ sont équipés du dispositif de verrouillage en acier inoxydable Grip of Steel™ qui offre des performances de fixation éprouvées dans le cadre d’une utilisation commerciale et domestique.

Le coût d’une contamination peut s’élever à un montant considérable, de 10 à 30 millions d’euros en moyenne pour les coûts directs d’un rappel, auxquels s’ajoutent la perte de ventes, la perte de confiance des clients et d’autres conséquences.

« Personne ne veut se soucier de fragments présents dans ses produits et risquer une contamination coûteuse. Nos colliers de serrage Ty-Rap TyGenic combinent une technologie antimicrobienne avec une détectabilité et une performance de fixation optimales afin d'aider nos clients à créer des environnements plus propres et plus sûrs. L'élargissement de notre gamme Ty-Rap nous permet de continuer à fournir la solution adaptée à chaque application et à chaque produit, là où d'autres ne peuvent pas aller, des usines de production aux autres planètes. » déclare Billy Charles, Directeur de la division Produits d'installation d'ABB France.

Développées à l’origine pour maintenir les câblages des avions, les colliers de serrage Ty-Rap® standard ont été brevetés en 1958. Depuis, plus de 30 milliards d’unités ont été produits, soit l’équivalent de plus d’une douzaine d’allers-retours entre la Terre et la Lune. ABB propose aujourd’hui 25 types de colliers de serrage Ty-Rap®, disponibles dans plusieurs matériaux et qualifiés pour une plage de températures et d’applications. Ils sont utilisés dans des environnements aussi variés que le bâtiment, l’industrie manufacturière et les transports, jusqu’aux profondeurs océaniques et aux missions d’exploration sur Mars.

*Remarque : les colliers de serrage Ty-Rap® TyGenic™ antimicrobiens détectables n’exercent aucune activité antimicrobienne au-delà de la protection du produit lui-même.

Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/accessoires-de-cablage/attaches-accessoires-de-cables/ty-rap/ty-rap-tygenic

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp