ABB fournit à Telia des solutions d’alimentation à haute efficacité pour un DataCenter de nouvelle génération

ABB fournit à Telia des solutions d’alimentation à haute efficacité pour un DataCenter de nouvelle génération

Les infrastructures d’électrification d’ABB, dotées de fonctionnalités numériques, garantissent la fiabilité de la distribution d'électricité au sein du DataCenter critique de Telia en Finlande.

Conscients de l’importance capitale des DataCenters, véritables centres névralgiques de notre société numérique, les pays nordiques se sont efforcés d’attirer les propriétaires de DataCenters de grande envergure (hyperscale, colocation, etc.). Ainsi, la Finlande, où l’économie des DataCenters devrait peser 17 milliards de dollars d’ici 2025*, est devenu le paradis des investisseurs, de nombreux opérateurs étant séduits par la fiabilité de l’alimentation électrique, la faiblesse des coûts de l'énergie et l’extensibilité des espaces.

Mais cette croissance va bien entendu de pair avec une hausse de la demande en électricité. Pour garantir disponibilité et stabilité des services aux clients des DataCenters, il est par ailleurs indispensable d’assurer la fiabilité et la continuité de la distribution d'électricité au sein de ceux-ci.

Le DataCenter de Telia, opérationnel à Helsinki depuis 2018, souhaitait avant tout limiter sa consommation d'énergie en réduisant les pertes associées à la distribution d’électricité, afin d’optimiser son empreinte carbone.

Pour ce faire, Telia a bénéficié de plusieurs solutions d’alimentation haute efficacité imaginées par ABB : transformateurs primaires (55MVA), appareillages moyenne tension UniGear Digital et UniSec, appareillages basse tension MNS et système d’alimentation sans coupure (UPS) DPA 500.

 UniGear Digital
UniGear Digital
center

Parce que les critères de qualité de l’appel d’offres du projet étaient extrêmement stricts, les infrastructures électriques critiques d’ABB devaient dès le départ maximiser la redondance et la sécurité, tout en veillant à ce que le DataCenter soit évolutif et puisse proposer un très haut niveau d’efficacité énergétique.

Pour Timo Kontturi, directeur du segment DataCenter d’ABB en Finlande : « C’est la continuité de l’alimentation électrique qui fait tourner les DataCenters. Il était donc important de proposer des solutions pour fournir de l’électricité sans interruption et la transférer, avec une efficacité maximale, du réseau haute tension (HTB) aux infrastructures informatiques de l’entreprise. »

Bien qu’il s’agisse d'événements extrêmement rares, il était aussi indispensable de réduire les temps d’indisponibilité et d’assurer la continuité des opérations en cas de panne ou de défaut d’alimentation. Dans cette optique, ABB a proposé son UPS modulaire DPA500, une solution évolutive qui permettra de moduler la capacité de l’UPS en fonction de la charge du site. Cette modularité signifie d’une part que Telia pourra aisément ajuster sa taille en fonction de la croissance de son activité, et d’autre part que les pannes pourront facilement être isolées, par exemple dans un but de maintenance, sans incidence sur les opérations associées à la charge informatique critique.

Mr Kontturi poursuit : « Pour Telia, nous souhaitions développer une infrastructure de distribution électrique évolutive épaulée, dans un souci de fiabilité, par un système d’appoint parallèle afin de garantir la continuité de l’alimentation électrique. Le nouveau DataCenter de Telia va favoriser la croissance numérique de la Finlande et nous sommes fiers d’avoir pu participer à ce plan très ambitieux. »

Intégré au portefeuille de solutions connectées ABB Ability™, l’UniGear Digital allie protection, contrôle, mesure et communication numérique dans le but de garantir la sécurité, la flexibilité et l’intelligence du réseau électrique. Il est ainsi capable de distribuer l’électricité de manière fiable et efficace. Pour ce faire, il intègre à un appareillage moyenne tension, des capteurs de courant et de tension (et non plus des TP et des TC) relié à un des relais de protection et de contrôle Relion® grâce à leur capacité de communication conformes à la norme IEC 61850.

Fondée sur des protocoles de communication ouverts permettant de configurer, de communiquer et de mesurer l’état de l’installation électrique, l’infrastructure d’alimentation critique ajoute au réseau une communication (IEC61850) avec des contrôles non hiérarchiques dans le but d’accélérer la résolution des problèmes et de réduire la latence, mais aussi d’optimiser l’efficacité énergétique en éliminant jusqu’à 90 % du câblage par rapport aux systèmes classiques analogiques.

Son développement ayant été axé sur la norme ouverte IEC 61850, il est possible de maximiser la flexibilité des équipements. Elle est ainsi mieux adaptée aux projets d’avenir et aux opérateurs tels que Telia, qui ne sont pas obligés d’utiliser d’anciens systèmes.

Juha Ekman, chef de projet Helsinki Data Center (HDC) chez Telia Finland, a déclaré : « En raison de l’importance stratégique du HDC pour Telia et nos clients internationaux, nous avons dû composer avec des exigences particulièrement strictes et veiller à la qualité des installations en maximisant la redondance, la sécurité et l'efficacité énergétique. Nous avons mis en place un système de notation de la qualité basé sur plusieurs critères pour l’ensemble du projet, afin de ne sélectionner que les meilleurs produits pouvant être livrés dans les délais très brefs stipulés.

Les exigences de qualité étaient si élevées que seuls les meilleurs fournisseurs ont pu franchir le processus d’appel d’offres. ABB a su satisfaire notre cahier des charges technique jusqu’au moindre détail. »

*Source : https://www.businesswire.com/news/home/20190813005398/en/Finland-Hyperscale-Data-Centers-Market-Shares-Strategies

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp