ABB a une longue histoire de pratiques commerciales durables et responsables. En 2020, ABB a dépassé plusieurs de ses objectifs de durabilité, notamment en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 58 % par rapport à 2013. Avec l’introduction de la stratégie de durabilité 2030 de l’entreprise, des objectifs encore plus ambitieux ont été fixés, visant à permettre une société à faible émission de carbone en réduisant les émissions, en conservant les ressources et en favorisant le progrès social. L’engagement d’ABB visant à atteindre de faibles émissions de carbone d’ici 2030 consiste à accéder à la carboneutralité dans ses propres activités et à aider ses clients à réduire leurs émissions de CO2. Par ses objectifs de développement durable, ABB contribue aux objectifs de développement durable des Nations unies, dont ABB a toujours été un fervent défenseur.
« Grâce à nos technologies de pointe, nous pouvons apporter une solide contribution à une société à faible émission de carbone, explique Theodor Swedjemark, directeur des communications d’ABB et membre du comité de direction du groupe responsable de la durabilité. Pour contribuer à l’avènement d’une société à faible émission de carbone, nous travaillerons avec nos fournisseurs pour réduire leurs émissions, nous atteindrons la carboneutralité dans nos propres activités et nous permettrons à nos clients de réduire leurs émissions de CO2 de 100 mégatonnes par année, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 30 millions de voitures à combustion. »
Un aperçu complet de l’impact d’ABB sur l’environnement et de ses contributions au développement durable est disponible dans le dernier rapport sur le développement durable de la société. À l’occasion du Jour de la Terre 2021, nous mettons en lumière quelques exemples récents des progrès continus réalisés par ABB dans la lutte contre le changement climatique.
Zapper les émissions de SF6
La croissance de l’électricité est deux fois plus rapide que celle des autres sources d’énergie dans le monde. D’ici 2030, elle devrait représenter plus de 20 % de la consommation énergétique mondiale. Par l’entremise de son secteur d’activité Électrification, ABB offre une gamme complète de produits et de solutions de basse et moyenne tension, ainsi que des ensembles de services préconçus et des solutions sur mesure pour la protection et la connexion intelligentes.
L’intégration de la durabilité dans la distribution de l’énergie est une étape cruciale. Depuis plus de 50 ans, les appareillages de commutation à isolation au gaz (GIS) utilisent l’hexafluorure de soufre (SF6) comme gaz isolant, en raison de ses excellentes qualités d’isolation et d’extinction d’arc. Cependant, le SF6 est le gaz à effet de serre le plus puissant du monde, avec un potentiel de réchauffement planétaire 23 500 fois supérieur à celui du CO2 et une durée de vie dans l’atmosphère de 3 200 ans. À mesure que la planète accélère son électrification, une quantité toujours croissante de SF6 continue de s’échapper et de s’accumuler dans l’atmosphère. Depuis 2002, la concentration de SF6 dans l’atmosphère a doublé!
La bonne nouvelle : depuis 2015, ABB a lancé des appareillages de commutation à isolation au gaz sans SF6 pour permettre à sa clientèle des services publics, des industries et des infrastructures de faire des choix plus écologiques dans un monde où évoluent les réglementations et les normes. Plus de 5 000 appareillages de commutation sans SF6 ont été installés à l’échelle internationale. Avec sa gamme ecoGIS, ABB aide ses clients à passer à une technologie sans SF6 et à réduire considérablement l’empreinte carbone de la distribution d’énergie.
ABB développe continuellement des solutions pour permettre à ses clients de faire des choix plus écologiques. En 2020, elle a lancé PrimeGearMC ZX0, le premier appareillage de commutation au monde qui permet aux clients de passer à un gaz isolant vert à tout moment de la durée de vie de l’appareillage.
ABB a mis au point une technologie sans SF6 et a ouvert ses brevets de base en raison de leur utilité pour la société, afin qu’ils puissent être utilisés gratuitement par quiconque, ce qui permet à davantage de fabricants d’appareillages de commutation d’utiliser cette technologie.
Ouvrir la voie à la mobilité durable – véhicules électriques
Les ventes mondiales de véhicules électriques se sont chiffrées à environ 3,24 millions en 2020 et l’on prévoit que d’ici 2025, 30 % de tous les nouveaux véhicules seront électriques. En Europe, près de 1,4 million de véhicules électriques à batterie et de véhicules électriques hybrides rechargeables ont été immatriculés en 2020, soit 137 % de plus qu’en 2019.
S’appuyant sur son expérience mondiale en matière de mobilité électrique, avec plus de 400 000 chargeurs de véhicules électriques installés dans plus de 85 marchés, ABB lance aujourd’hui la dernière génération de ses chargeurs haute puissance de premier plan Terra pour le marché en évolution et en croissance rapide des véhicules électriques. ABB a fait évoluer le chargeur haute puissance Terra, idéal pour les autoroutes et les parcs de véhicules électriques, afin d’offrir une expérience de qualité supérieure aux consommateurs, en plus de diverses options de personnalisation aux exploitants de réseaux de recharge. Produisant une puissance de sortie élevée à un faible niveau sonore, la dernière génération des chargeurs haute puissance Terra est dotée d’un câble de recharge rétractable de 5,3 mètres pour atteindre facilement les entrées des véhicules. En outre, la solution est totalement évolutive grâce aux mises à jour logicielles à distance et à la capacité de charger les véhicules électriques d’aujourd’hui et de demain grâce à la large plage de tension de sortie de 150 à 920 V c.c. La conception compacte de la borne de recharge permet d’optimiser l’espace autour du véhicule et de maximiser la souplesse dans l’aménagement du site.

Chargeur pour véhicules électriques en Chine
La Chine étant actuellement le plus grand émetteur de carbone, le développement de la mobilité électrique est impératif. L’objectif de carboneutralité de la Chine ouvre la voie à un énorme potentiel de croissance pour les secteurs d’activité connexes. La Chine compte 4,49 millions de véhicules électriques à batterie en circulation d’ici la fin mars 2021 et prévoit d’atteindre la carboneutralité d’ici 2060. Dans cet écosystème, les solutions d’ABB, en tant qu’infrastructure de soutien nécessaire au développement des véhicules électriques, jouent un rôle essentiel en assurant la liaison entre le réseau électrique, les énergies renouvelables et les bornes de recharge.
À l’occasion du Jour de la Terre 2021, ABB a officiellement lancé son chargeur compact en Chine, qui intègre des chargeurs rapides et une sous-station secondaire compacte. Cette solution novatrice allie les technologies de pointe d’ABB en matière de distribution électrique et de recharge, et réduit de 80 % la construction du terrain et la mise en service sur place grâce à ses câbles préfabriqués et à ses autres accessoires, ce qui permettra aux clients de construire rapidement des bornes de recharge et d’aider la Chine à créer un transport durable pour l’avenir.
Protéger l’environnement des fuites de gaz
Du gaz industriel et domestique circule dans des pipelines qui sillonnent souvent des terrains inaccessibles. Les exploitants de ces réseaux doivent garantir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité de leurs canalisations. Plusieurs pays mettent en place des règlements qui enjoignent aux exploitants de gazoducs d’utiliser des technologies évoluées de détection des fuites à cette fin, comme la loi américaine PIPES 2020 qui a été promulguée fin 2020. Cependant, la détection précise des fuites de gaz inodores et invisibles peut être difficile et coûteuse. HoverGuardMC, le dernier-né d’ABB au sein de sa gamme de systèmes mobiles de détection des fuites de gaz AbilityMC, permet de détecter les fuites plus rapidement que jamais, avec une fiabilité inégalée. Il s’appuie sur le succès de la solution pour véhicules MobileGuardMC et de la solution portative MicroGuardMC, grâce à une réduction du poids et de la taille qui permet de monter l’analyseur sur des véhicules aériens sans pilote (UAV) commerciaux adaptés, afin d’obtenir la solution la plus sensible, rapide, robuste et connectée au nuage pour détecter, cartographier, repérer et quantifier les émissions de fuites de gaz naturel en vol.
Cette sensibilité et cette vitesse permettent à l’HoverGuard de cibler les fuites en volant à 40 mètres d’altitude ou plus et à une vitesse supérieure à 88 km/h. Il peut couvrir de 10 à 15 fois plus de surface terrestre par minute en utilisant des UAV commerciaux à faible coût.
En ajoutant un deuxième laser pour permettre des mesures sensibles du dioxyde de carbone, la solution multigaz qui en résulte constitue le premier système basé sur un UAV à quantifier en vol les trois principaux gaz à effet de serre, à savoir le méthane, le dioxyde de carbone et les concentrations de vapeur d’eau. Cette application, que l’on appelle mesure des flux de gaz à effet de serre, représente un progrès considérable par rapport aux stations et tours de surveillance fixes.

Les moteurs à haut rendement font la différence
On considère que 45 % de l’électricité mondiale est utilisée pour alimenter les moteurs électriques des bâtiments et des applications industrielles. C’est pourquoi les moteurs sont à l’avant-garde des efforts internationaux visant à améliorer l’efficacité et à réduire les émissions. En 2020, ABB a lancé le moteur à réluctance synchrone ultra haut de gamme IE5 SynRM, qui offre les avantages de la technologie à aimant permanent au chapitre de la performance, ainsi que la simplicité et la facilité d’entretien d’un moteur à induction. Si 80 % des moteurs industriels installés d’aujourd’hui étaient remplacés par des unités IE5, l’économie d’énergie annuelle estimée équivaudrait à la consommation électrique annuelle de la Pologne. En 2021, la division Entraînements d’ABB a également lancé le Mouvement pour l’efficacité énergétique, une initiative pluriannuelle visant à sensibiliser le public à l’impact considérable que les moteurs et les technologies d’entraînement à haut rendement peuvent avoir sur le changement climatique.