Le TruONE ATS d’ABB remporte le Prix de l’innovation Frost & Sullivan

Chaque année, Frost & Sullivan remet le Prix mondial d’innovation pour les nouveaux produits les plus novateurs et de technologies de pointe. Ce prix récompense les caractéristiques et les avantages à valeur ajoutée du produit et le retour sur investissement accru qu’il offre aux clients.

Sur la base de son analyse du marché mondial des inverseurs de source, Frost & Sullivan a décerné à ABB le Global New Product Innovation Award 2019 pour son inverseur de source automatique TruONE (ATS).

L’inverseur de source automatique TruONE ATS d’ABB est le premier appareil à intégrer des capteurs de tensions, des contrôleurs, et des interfaces opérateur dans une seule unité intégrée. L’intégration permet à l’ATS TruONE d’offrir des capacités prédictives d’analyse et de surveillance de l’état qui améliorent la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des opérations. TruONE facilite également la configuration et la maintenance en remplaçant le câblage et les connexions complexes par une conception unique et autonome.

« Le TruONE ATS élimine tous les câblages superflus, les appareils électroniques distribués, les transformateurs de tension et les contrôleurs externes en intégrant toutes ces fonctions dans l’appareil. Cette simplicité de la conception du produit réduit non seulement le volume du produit, mais améliore également la fiabilité de l’équipement », a déclaré Sama Suwal, analyste de l’industrie chez Frost & Sullivan. « Il établit également de nouvelles normes de sécurité de l’industrie avec son Interface Homme Machine (HMI) entièrement isolée et détachable, car il élimine la nécessité de connecter la tension de ligne potentiellement dangereuse à la porte de l’armoire de l’ATS. »

Giampiero Frisio, directeur général d’ABB Smart Power, a déclaré : « ABB innove pour résoudre des problèmes réels pour nos clients. En intégrant tout ce dont les applications de puissance critique ont besoin en une seule unité intégrée, l’ATS TruONE est conçu pour rendre la fonction « normal secours » plus simple et plus fiable. Recevoir la reconnaissance des experts de Frost & Sullivan pour cette innovation est une réalisation fantastique pour les équipes d’ingénieurs et de concepteurs derrière le TruONE ATS.

Le TruONE ATS propose plusieurs améliorations de conception et d’ingénierie par rapport aux appareils ATS conventionnels, y compris un transfert de charge plus efficace grâce à une construction de contact innovante. Sa flexibilité de configuration sans précédent permet une expansion future, tandis que sa forme compacte et légère réduit le nombre d’interconnexions à un seul. L’installation et la mise en service sont plus rapides grâce à l’élimination des accessoires à relais et la conception préassemblée de TruONE.

Cet appareil ATS à la fine pointe de la technologie dispose de multiples protocoles de communication, ainsi que de solutions logicielles de la plate-forme numérique ABB Ability™ qui permet des diagnostics à distance et une surveillance basée sur le cloud des systèmes d’alimentation critiques. De plus, les caractéristiques intégrées d’entretien prédictif et de surveillance de l’état de l’ATS TruONE réduisent le coût d’exploitation et d’entretien de l’équipement. Grâce à sa large gamme de tension de 200 à 480 VAC (+/- tolérance de 20 pour cent), les équipementiers et les distributeurs simplifient le stockage, l’installation et le service tout en garantissant une grande fiabilité de l’équipement.

« ABB établit des relations durables avec ses clients grâce à un vaste réseau de soutien, à une solide expertise technique en matière de produits et à une expérience approfondie de l’industrie », a souligné Suwal. « Les caractéristiques distinctives du TruONE ATS telles que la maintenance prédictive, l’auto-diagnostic et les modules critiques remplaçables par le client pour faciliter la mise en service, l’installation et l’exploitation l’ont idéalement positionnée pour répondre aux demandes les plus difficiles des clients. »

NOTA :

Les prix Frost & Sullivan Best Practices récompensent les entreprises de divers marchés régionaux et mondiaux pour avoir fait preuve de réalisations exceptionnelles et d’une performance supérieure dans des domaines tels que le leadership, l’innovation technologique, le service à la clientèle et le développement de produits stratégiques. Les analystes de l’industrie comparent les participants au marché et mesurent le rendement au moyen d’entrevues poussées, d’analyses et de recherches secondaires approfondies afin d’identifier les pratiques exemplaires dans l’industrie.

À propos de Frost & Sullivan

Depuis plus de cinq décennies, Frost & Sullivan est devenu mondialement reconnu pour son rôle dans l’aide aux investisseurs, aux dirigeants d’entreprise et aux gouvernements à naviguer dans les changements économiques et à identifier les technologies perturbatrices, les méga tendances, les nouveaux modèles d’affaires et les entreprises à agir, ce qui se traduit par un flux continu d’occasions de croissance pour stimuler le succès futur.

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp