- Il nuovo robot IRB 1090, autenticato da STEM.org, è progettato per preparare gli studenti al futuro del lavoro
- Il robot per l'educazione industriale, alimentato dal controllore OmniCore di ABB, include i più recenti progressi della robotica, come le soluzioni di feedback della rete elettrica a risparmio energetico
- 100 licenze premium RobotStudio® gratuite incluse con l'acquisto del robot IRB 1090
ABB Robotics sta ampliando la sua offerta formativa con il lancio dell'IRB 1090. Il robot industriale 1090, certificato dall'istituto di formazione STEM.org, riconosciuto a livello mondiale, è stato progettato per migliorare le competenze degli studenti e fornire loro un vantaggio competitivo per l'occupazione. Il nuovo robot didattico costituisce una parte fondamentale della più ampia offerta formativa di ABB, che comprende altri robot industriali, oltre a pacchetti didattici, controllori di nuova generazione e software di programmazione e simulazione leader di mercato.

IRB 1090 education robot exclusively designed for educators and students 
IRB 1090 authenticated by STEM.org - designed to upskill students for future work 
IRB 1090 with OmniCore E10 controller -bring increasing functionalities to students 
100 free RobotStudio premium licenses included with the purchase of IRB 1090 robot 
RobotStudio AR viewer-app 
IRB 1090 serves the growing demand for industrial robots in the education space
"L'indagine globale 2023 di ABB su 2.301 professionisti della formazione ha rilevato che l'80% ritiene che i robot e l'automazione influenzeranno il futuro dell'occupazione nei prossimi dieci anni", ha dichiarato Craig McDonnell, Managing Director della Business Line Industries di ABB Robotics. Tuttavia, solo un istituto scolastico su quattro utilizza attualmente i robot nei programmi di insegnamento". In qualità di maggiore produttore di robotica industriale al mondo, siamo determinati a fare la nostra parte per rendere i robot accessibili a tutti e il robot didattico IRB 1090 costituisce una parte fondamentale di questo impegno, consentendoci di soddisfare la crescente domanda di robot industriali nel settore dell'istruzione."
L'IRB 1090 di ABB offre uno sbraccio di 580 mm e un carico utile di 3,5 kg e, insieme a un ingombro ridotto del 10% e a una riduzione del peso del 20% rispetto al suo predecessore, offre la possibilità di spostare, installare e collocare facilmente in una struttura. Il robot didattico, abbinato al controllore ultrasottile OmniCoreTM E10 di ABB, offre sempre più funzionalità per consentire agli studenti di affinare le proprie competenze sugli ultimi progressi robotici, tra cui il controllo del movimento, TrueMove, QuickMove, Externally Guided Motion e le soluzioni di feedback della rete elettrica a risparmio energetico.
Gli studenti che utilizzeranno il robot e il controller impareranno anche come l'automazione robotica possa essere impiegata in diversi settori e applicazioni. Gli istituti scolastici, i rivenditori di robot e gli integratori di sistemi possono progettare e personalizzare una serie di celle applicative, come l'assemblaggio, la movimentazione dei materiali, la saldatura ad arco e la distribuzione. Per soddisfare requisiti specifici, possono essere inclusi diversi accessori, come telecamere, pinze, pezzi da lavorare, piedistalli e carrelli mobili. Nell'ambito dell'impegno di ABB a rendere i robot accessibili a tutti, 100 licenze premium gratuite di RobotStudio® sono incluse nell'acquisto del robot IRB 1090. RobotStudio® è uno strumento virtuale che gli studenti possono utilizzare per imparare i fondamenti della programmazione dei robot, anche prima di acquistare un robot fisico.
ABB collabora con istituti di formazione in oltre 40 Paesi per aiutare gli studenti ad apprendere i fondamenti della programmazione dei robot, oltre a formare ogni anno oltre 30.000 studenti di scuole, college e università di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate le nostre pagine web sul robot educativo IRB 1090 e sulla robotica in ambito educativo >> robotics in education.
1 ABB global education survey.