- Una piattaforma basata su cloud, alimentata da AWS, che consente la gestione remota e user-friendly dell'energia su più sedi sarà presentata alla Fiera di Hannover dal 31 marzo al 4 aprile
- ABB Ability™ InSite Energy Pro semplifica l'esperienza utente con monitoraggio in tempo reale, gestione automatizzata dei carichi e dashboard personalizzabili.
- Accelera il processo decisionale informato attraverso analisi di benchmark e funzionalità di reportistica dettagliata.
Con il rafforzamento delle normative sull'efficienza energetica e l'aumento dei costi, le aziende cercano soluzioni più intelligenti per gestire l'energia su più sedi. ABB Ability™ InSite Energy Pro, una piattaforma di gestione dell'energia basata su cloud, offre approfondimenti utili e ottimizzazione automatizzata da un'unica interfaccia intuitiva.
Alimentato dall'infrastruttura cloud sicura e scalabile di AWS, InSite Energy Pro sfrutta l'analisi in tempo reale e il benchmarking per facilitare il processo decisionale informato, ottimizzare la risposta alla domanda e ridurre i costi energetici.
Con l'efficienza energetica come priorità per il settore della gestione degli edifici e delle proprietà, InSite Energy Pro offre un approccio completo alla gestione dell'energia per i proprietari di edifici, sviluppatori e gestori energetici di complessi multi-residenziali e proprietà commerciali di medie dimensioni.

L'unità di controllo del sistema di gestione dell'energia InSite, SCU200, funge da hub per la gestione dell'energia su più dispositivi, inclusi interruttori, contatori e caricabatterie per veicoli elettrici (EV). Attraverso l'interfaccia intuitiva e user-friendly di InSite Energy Pro, gli utenti possono ottenere una visione completa del loro ecosistema energetico, facilitando la gestione dei carichi, l'ottimizzazione delle prestazioni e la riduzione dei costi.
Le dashboard personalizzabili offrono agli utenti una panoramica chiara del consumo energetico su più sedi, consentendo loro di confrontare i dati in tempo reale e storici per identificare le migliori pratiche e scoprire potenziali risparmi energetici.
Per garantire la continuità operativa, gli utenti possono configurare avvisi e automazioni per scenari come interruzioni degli interruttori o superamenti delle soglie, consentendo risposte rapide agli eventi energetici critici. Le funzionalità di gestione dei carichi della piattaforma regolano automaticamente l'uso dell'energia in base a condizioni predefinite, come i periodi di picco della domanda e la disponibilità di energia rinnovabile, per ridurre i costi energetici ed evitare le tariffe di rete.
Inoltre, InSite Energy Pro facilita la conformità alle normative sull'efficienza energetica, inclusa la ISO 50001, con funzionalità di reportistica completa che tracciano metriche chiave relative al consumo energetico, alla domanda di picco e alla qualità dell'energia.

InSite Energy Pro – Unità multiabitazione 
InSite Energy Pro – Edifici commerciali 
InSite Energy Pro – Vista multisito 
InSite Energy Pro – Dashboard 
InSite Energy Pro – Dashboard 
InSite Energy Pro – Visualizzazione proprietà singola
Andrea Menti, Energy Distribution Business Line Leader, all'interno della divisione Smart Buildings di ABB, ha dichiarato: "Con l'aumento dei costi energetici e il rafforzamento dei mandati di sostenibilità, la necessità di una gestione intelligente dell'energia multi-sito non è mai stata così grande. InSite Energy Pro offre loro gli approfondimenti e il supporto necessari per gestire l'uso dell'energia in modo più efficace, rimanendo conformi alle normative in evoluzione - tutto all'interno di una piattaforma facile da usare."
InSite Energy Pro sara espsoto alla Fiera di Hannover (31 marzo - 4 aprile, Padiglione 15, Stand D76)
Per maggiori dettagli, contattaci o visita il sito web.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB).
La Business Area Electrification di ABB è un leader globale nei prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, che opera in più di 100 paesi e con oltre 200 siti di produzione. I nostri oltre 50.000 dipendenti si dedicano a trasformare il modo in cui le persone vivono, si connettono e lavorano fornendo soluzioni per l’elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili. Stiamo plasmando le tendenze future dell'elettrificazione differenziandoci attraverso l'innovazione tecnologica e digitale, offrendo al contempo un'esperienza eccezionale per i nostri clienti attraverso servizi di pubblica utilità, industria, edifici, infrastrutture e mobilità.