• ABB amplia il portafoglio di motori sincroni a riluttanza IE5 (SynRM) con taglie più piccole, offrendo la più ampia gamma di motori senza magneti e terre rare
• I pluri-premiati motori SynRM possono garantire un risparmio energetico del 40% rispetto ai motori IE3, con tempi di ammortamento più rapidi
ABB ha ampliato la gamma di motori SynRM IE5 con tre altezze d' asse più piccole (90, 100, 112), coprendo così un range di potenza che va da 0.75 kW a 450 kW. Questo offre ai clienti la più ampia gamma di motori senza magneti e senza terre rare per aumentare l'efficienza, l'affidabilità e la sostenibilità in un numero ancora maggiore di applicazioni. Con potenze estese e velocità fino a 3600 RPM, i motori sono ideali per pompe, ventilatori e compressori, perfettamente abbinati ai drive ABB per ottenere le massime prestazioni.
"I motori più piccoli sono spesso utilizzati in volumi elevati e in ambienti con servizio continuo o spazio limitato, dove le prestazioni termiche, il controllo preciso e l'alta efficienza a carico parziale sono fondamentali", ha dichiarato Stefan Floeck, Presidente IEC LV Motors, ABB. "Con l'ampliamento della nostra gamma SynRM, ci assicuriamo che ogni motore, indipendentemente dalle dimensioni, faccia la sua parte nel contribuire ad aumentare la produttività dei nostri clienti, riducendo al contempo le emissioni".
I motori SynRM IE5 di ABB riducono le perdite di energia fino al 40% rispetto ai motori IE3, con conseguenti risparmi significativi. Ad esempio, un singolo motore da 90 kW può ridurre le emissioni di CO₂ di 71.820 kg in 15 anni. I siti industriali in genere utilizzano decine o addirittura centinaia di motori più piccoli accanto a quelli più grandi, moltiplicando i risparmi e i vantaggi ambientali, con un ritorno dell'investimento piuttosto rapido.
I motori ABB SynRM sono inclusi nel portafoglio ABB EcoSolutions™, che consente a clienti e partner di fare scelte più sostenibili grazie a una maggiore trasparenza sulla circolarità e sull'impatto ambientale di ogni prodotto. Questo supporta un processo decisionale informato e responsabile. I prodotti di questo portafoglio sono supportati da dichiarazioni ambientali di prodotto verificate da terzi (ISO 14025 Tipo III).
Questa espansione rafforza l'impegno di ABB verso l'"iper-efficienza" IE6, già raggiunta da alcuni modelli SynRM sopra i 90 kW. Questi motori pronti per il futuro offrono perdite fino al 20% inferiori rispetto all'IE5, stabilendo un punto di riferimento per l'efficienza energetica del settore.
Per saperne di più sul funzionamento dei motori SynRM di ABB, visitate questo sito.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, leader mondiale nei motori e negli azionamenti, offre un contributo fondamentale alla realizzazione di un futuro più produttivo e sostenibile. Facciamo innovazione e andiamo oltre i confini della tecnologia per contribuire allo sviluppo di soluzioni di efficientamento energetico, decarbonizzazione ed economia circolare per i nostri clienti, l’industria e la società. Grazie ai motori, agli azionamenti con funzionalità digitali e al Service, supportiamo i nostri clienti e partner a raggiungere livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a eccellere in modo più efficiente e sostenibile, forniamo soluzioni motore-azionamento per una vasta gamma di applicazioni, in tutti i settori industriali. Con più di 140 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche e oltre 23.000 dipendenti in 100 Paesi, impariamo e miglioriamo ogni giorno. go.abb/motion