Siamo contenti, come ABB Italia, di tornare in qualità di Gold Sponsor a BergamoScienza 2025, il più grande festival scientifico d’Europa, con un programma pensato per avvicinare studenti, ricercatori e appassionati al mondo dell’ingegneria e delle tecnologie.
Dal 2003 BergamoScienza trasforma la città in un laboratorio di idee e innovazione. Ogni anno porta a Bergamo premi Nobel, ricercatori internazionali, istituzioni accademiche e migliaia di studenti, creando un dialogo diretto tra scienza, industria e nuove generazioni. In questo contesto, l’elettrificazione del territorio e la transizione energetica diventano temi centrali, e noi siamo orgogliosi di poter contribuire con la nostra esperienza.
Saremo presenti con attività pensate per coinvolgere i più giovani in modo concreto, accompagnandoli alla scoperta di progetti nati dal talento degli studenti universitari. Tra questi, l’imbarcazione rinnovabile “Elettra” dell’Università di Genova e l’auto elettrica da corsa Formula SAE dell’Università di Bergamo, due iniziative che abbiamo sostenuto con entusiasmo. I team racconteranno il loro percorso di ricerca e sviluppo, offrendo un esempio stimolante per chi si avvicina al mondo scientifico.

Non mancheranno momenti di approfondimento su temi di grande attualità, come la gestione della rete elettrica, l’impatto dei data center e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale. Grazie a conferenze e visite guidate dedicate alle scuole nei nostri stabilimenti di Dalmine e Bergamo, sarà possibile scoprire come le tecnologie ABB contribuiscono a costruire il futuro dell’energia.
Un momento speciale sarà la diretta streaming dal parco eolico Rocche Bianche, attivo dal 2020 tra Quiliano e Vado Ligure e di proprietà del Gruppo FERA. Dal nostro Experience Center di Bergamo, gli studenti potranno seguire riprese esclusive dall’interno della nacelle – la cabina posta sulla sommità della torre dell’aerogeneratore – e osservare da vicino le tecnologie che trasformano il vento in elettricità.
BergamoScienza è per noi un’occasione per condividere conoscenze e ispirare le nuove generazioni. Crediamo che investire nei giovani sia fondamentale per formare le competenze che guideranno il futuro. Nei prossimi giorni continueremo a seguire il festival, valorizzando il dialogo tra industria e ricerca. Non vediamo l’ora di assistere alla nascita di nuove idee e progetti che potranno cambiare il mondo dell’energia e della tecnologia.
Ti aspettiamo!
Attività supportate da ABB:
- 4-5 ottobre: “La Scuola in Piazza” - progetti universitari su mezzi di trasporti sempre più sostenibili
- 11 ottobre: “Quando la luce si spegne” - conferenza sul blackout spagnolo e il futuro della rete elettrica
- 13 ottobre: “L’Energia del vento vista da vicino” - tour virtuale del parco eolico Rocche Bianche, in diretta dal nostro Experience Center di Bergamo
- Visite guidate ai siti ABB di Bergamo (9 e 15 ottobre) e Dalmine (6, 7, 10 ottobre) con le scuole