A SPS l’offerta digitale integrata di soluzioni per la fabbrica del futuro
La pura potenza non è vincente senza un preciso controllo. Lo sanno bene, per esempio, i piloti di ABB Formula E che dal loro ponte di comando devono monitorare e valutare tutta una serie di informazioni relative al “powertrain” delle proprie auto affinché siano più performanti, affidabili e sicure. Un’analisi che può fare la differenza in gara!
Analogamente, anche in ambito industriale i servizi di monitoraggio e le tecnologie collaborative di automazione e digitalizzazione risultano fondamentali per le “prestazioni” di una fabbrica, soprattutto oggi all’esordio della Quarta rivoluzione industriale ed energetica.
Per questo ABB, pioniere nelle tecnologie digitali per l’industria, presenta alla fiera SPS di Parma le soluzioni e i servizi digitali basati sull’innovativa piattaforma tecnologica ABB Ability™ e lo fa grazie anche a un testimonial d’eccezione. Una monoposto dell’ABB Formula E presente nell’area espositiva - la stessa che partecipa alle competizioni - con un simulatore di guida, dove sarà possibile sperimentare dal vivo l’importanza del monitoraggio e del controllo e scoprire quanto la gestione dell’energia, ancora prima della potenza assoluta, possa essere il fattore decisivo quando si tratta di vincere o perdere una gara.
L’innovativa offerta ABB Ability™ dimostra come sfruttando la potenza dei sensori, l’analisi dei dati e la connettività di rete si possano raggiungere elevati livelli di efficienza, flessibilità, prestazioni e affidabilità, insieme a una riduzione dei costi. Lo sviluppo di queste tecnologie e dell’intelligenza artificiale industriale permettono già oggi ad ABB di scrivere il futuro dei sistemi industriali digitali.
Sistemi per trasmissioni digitali (Digital Powertrain)
ABB Ability™ Digital Powertrains è una suite di soluzioni digitali che comprende dispositivi, software e servizi in grado di offrire funzionalità di analisi avanzata e pianificazione della manutenzione, per garantire l’efficienza delle trasmissioni e dei relativi componenti, quali azionamenti, motori, cuscinetti e pompe. La suite di ABB, permette agli operatori di "vedere" in forma digitale tutte le variabili operative attraverso un unico portale integrato.
Sistemi di gestione della produzione (MES)
Il Manufacturing Execution System (MES) trasforma la fabbrica da analogica a digitale, raccogliendo le informazioni strategiche che aiutano operatori, supervisori e responsabili di impianto a prendere le decisioni migliori per la produttività, la qualità e la conformità. Il MES di ultima generazione di ABB fornisce, inoltre, la perfetta gestione e sincronizzazione di tutte le parti coinvolte nel processo produttivo, migliorando l’efficienza e la flessibilità.
Interruttori scatolati Tmax XT con connessione al cloud
I nuovi interruttori automatici scatolati serie SACE Tmax XT sono progettati per gestire gli impianti del futuro, massimizzando la facilità d'uso e l'integrazione. La connettività su cloud amplia il concetto di smart power controller, permettendo di monitorare e controllare le informazioni da remoto, ovunque e in qualsiasi momento, migliorando l’efficienza e il risparmio energetico.
YuMi Single Arm
YuMi Single Arm è il robot collaborativo con un unico braccio in grado di effettuare assemblaggi precisi e veloci, in tutta sicurezza. YuMi è equipaggiato con il nuovo controllo Omnicore, l’ultimo arrivato della famiglia che sfrutta al meglio l’approccio modulare dei nuovi prodotti ABB. Nella demo esposta in fiera, Yumi Single Arm e Yumi Dual Arm collaborano per assemblare una riproduzione del cuscinetto di Leonardo Da Vinci, omaggio al genio italiano a 500 anni dalla sua scomparsa.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico all'avanguardia con un'offerta completa per le industrie digitali. Con una storia di innovazione lunga più di 130 anni, ABB è oggi leader nelle industrie digitali con quattro business leader a livello globale, orientati al cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, supportate dalla piattaforma digitale ABB Ability™. Le attività leader di mercato del business Power Grids di ABB saranno cedute a Hitachi nel 2020. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti. www.abb.it