ABB arricchisce RobotStudio® con il controllo dei robot SCARA da PC

ABB arricchisce RobotStudio® con il controllo dei robot SCARA da PC

Il nuovo modulo aggiuntivo Robot Control Mate di RobotStudio consente di mettere in funzione e gestire facilmente robot SCARA direttamente da computer fissi e portatili

ABB ha semplificato l'uso dei robot SCARA grazie alla possibilità di mettere in funzione e controllare i robot da PC con RobotStudio®, il software di simulazione e programmazione offline di ABB.

Robot Control Mate è un modulo aggiuntivo di RobotStudio che consente di azionare, addestrare e calibrare i robot direttamente da computer: non è mai stato così facile guidare i movimenti di un robot SCARA. Per la prima volta il software di programmazione offline di ABB può essere utilizzato per controllare i movimenti fisici di un robot in tempo reale. Robot Control Mate consente inoltre di programmare il robot anche quando non si ha a disposizione un FlexPendant.

Robot Control Mate sarà disponibile inizialmente sul robot appeso IRB 910INV e verrà poi esteso ad altri robot della famiglia di ABB.

RobotStudio è la principale soluzione per la programmazione, la configurazione e la messa in funzione virtuale dei robot da PC prima dell'installazione. RobotStudio di ABB mette a disposizione un gemello digitale completo delle risorse o degli impianti fisici di una linea di produzione. Lo strumento di programmazione offline consente di creare, simulare e testare un impianto robotizzato completo in un ambiente 3D virtuale, senza interferire con la linea di produzione. In questo modo le nuove linee di produzione possono essere installate più velocemente e portate a pieno regime senza sorprese durante la messa in funzione, un vantaggio fondamentale per le aziende manifatturiere che devono gestire personalizzazione di massa e prodotti con cicli di vita sempre più brevi.

"Semplificare l'installazione, la programmazione e l'utilizzo dei robot è un aspetto chiave della nostra strategia, perché offre ai clienti numerosi vantaggi, ad esempio compensare la carenza di risorse qualificate e aiutare le PMI ad adottare la tecnologia robotica," afferma Darren Hung, Global Product Manager di ABB per i piccoli robot. "Con la nuova funzionalità Robot Control Mate di RobotStudio, diventerà ancora più semplice e immediato configurare soluzioni di automazione robotizzata e, al tempo stesso, gli utenti potranno beneficiare di maggiore flessibilità grazie alla capacità di gestire i robot dal loro laptop."

Partecipa al nostro webinar gratuito che si terrà il 28 maggio alle ore 9:00 am, CEST (3 pm, GMT +8) per scoprire sul nuovo modulo aggiuntivo Robot Control Mate di RobotStudio. 

Per maggiori dettagli, visita la sezione dedicata >> Robot Control Mate di ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico che guida la trasformazione digitale dei settori industriali. Con una storia di innovazione lunga più di 130 anni, ABB ha con quattro divisioni focalizzate sul cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, tutte supportate dalla piattaforma digitale ABB Ability™. Il business Power Grids di ABB verrà ceduto a Hitachi nel 2020. ABB  opera in oltre 100 paesi con circa 144.000 dipendenti.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp