Progresso sostenibile

Progresso sostenibile

In occasione della Giornata della Terra, ABB presenta alcune delle sue più recenti tecnologie e soluzioni che contribuiscono alla trasformazione verso una società a basse emissioni.

ABB ha  una lunga tradizione di impegno verso un business sostenibile. Nel 2020 ABB ha superato molti dei suoi obiettivi di sostenibilità, inclusa la riduzione delle proprie emissioni di gas serra del 58% rispetto alla previsione del 2013. Con l'introduzione della strategia di sostenibilità 2030 del Gruppo, sono stati fissati obiettivi ancora più ambiziosi, concentrati sull'attivazione di una società a basse emissioni e, al tempo stesso, preservando le risorse e promuovendo il progresso sociale. L'impegno di ABB nel ridurre le emissioni entro il 2030 include il raggiungimento della neutralità delle emisisoni nei propri stabilimenti e il supporto ai propri clienti per ridurre le loro emissioni di CO2. Attraverso i suoi obiettivi di sostenibilità, ABB contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, di cui ABB è sempre stata forte sostenitore.

"Con le nostre tecnologie all'avanguardia possiamo dare un forte contributo a una società a basse emissioni", spiega Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB. "Per contribuire al raggiungimento di una società a basse emissioni, lavoreremo con i nostri fornitori per ridurre le loro, diventare neutrali nelle nostre fabbriche e consentire ai nostri clienti di ridurre il loro impatto in termini di CO2 di 100 megatoni all'anno, che è equivalente alle emissioni annuali di 30 milioni di auto a combustione".

Una panoramica completa dell'impatto di ABB sull'ambiente e del suo contributo allo sviluppo sostenibile è illustrata nel recente Rapporto di Sostenibilità del Gruppo. In occasione della Giornata della Terra 2021, evidenziamo alcuni degli esempi più recenti dei progressi costanti che ABB sta compiendo nell'affrontare il cambiamento climatico.

Nuovi quadri senza SF6 per ridurre il riscaldamento globale

L'elettricità sta crescendo due volte più velocemente delle altre fonti di energia nel mondo. Entro il 2030, si prevede che rappresenterà oltre il 20% del consumo energetico globale. Attraverso il Business Electrification, ABB offre una gamma completa di prodotti e soluzioni in bassa e media tensione, insieme a servizi preconfigurati e soluzioni su misura per la protezione e la connessione intelligenti.

Integrare la sostenibilità nella distribuzione dell'energia è un passaggio cruciale. Da oltre 50 anni i quadri isolati in gas (GIS) utilizzano l'esafluoruro di zolfo (SF6), grazie alle sue eccellenti qualità di isolamento e spegnimento dell'arco. Ma l'SF6 è il gas serra più potente del mondo con un potenziale di riscaldamento globale 23.500 volte quello della CO2 e una durata atmosferica di 3.200 anni. Mentre il mondo accelera sulla sua elettrificazione, sempre maggiori quantità di SF6 vengono scaricate e si accumulano nell'atmosfera. Dal 2002 la concentrazione di SF6 nell'atmosfera è raddoppiata!

La buona notizia: a partire dal 2015 ABB ha lanciato i collaudati quadri isolati in gas senza SF6 per consentire alle utility, alle industrie e ai clienti delle infrastrutture di fare scelte più ecologiche in un mondo di normative e standard in evoluzione. In tutto il mondo sono state installate più di 5.000 unità di quadri prive di SF6. Con il portafoglio ecoGIS, ABB aiuta i clienti a passare alla tecnologia senza SF6 e a ridurre significativamente l'impatto della CO2 nella distribuzione di energia.

ABB sviluppa costantemente soluzioni per spronare i clienti a scegliere soluzioni più ecologiche. Nel 2020 ha lanciato PrimeGear™ ZX0, il primo quadro al mondo che consente ai clienti di passare a un gas di isolamento green in qualsiasi momento della vita del quadro.

ABB ha sviluppato una tecnologia senza SF6 e poiché è un vantaggio per la società, i brevetti di base sono stati aperti per essere utilizzati da chiunque gratuitamente, consentendo così a più produttori di quadri di utilizzare questa tecnologia.

Tracciare il percorso della mobilità sostenibile: veicoli elettrici

Le vendite globali di veicoli elettrici hanno raggiunto circa 3,24 milioni nel 2020 e si prevede che entro il 2025 il 30% di tutti i nuovi veicoli sarà elettrico. In Europa nel 2020 sono stati immatricolati quasi 1,4 milioni di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in, il 137% in più rispetto al 2019.

Basandosi sulla sua esperienza globale nella mobilità elettrica con oltre 400.000 sistemi di ricarica per veicoli elettrici installati in più di 85 paesi, ABB ha lanciato l'ultima generazione di stazioni di ricarica Terra High Power. Ideale per la ricarica nelle aree di sosta autostradali e per le flotte di veicoli elettrici, ABB ha ulteriormente evoluto il sistema di ricarica Terra HP per offrire un'esperienza premium ai consumatori e una gamma di opzioni di personalizzazione per gli operatori. Con un'elevata potenza in uscita a bassi livelli di rumorosità, l'ultima generazione di Terra HP è dotata di un cavo di ricarica retrattile di 5,3 metri per raggiungere comodamente le prese di tutti i tipi di veicoli. Inoltre, la soluzione è completamente a prova di futuro grazie agli aggiornamenti software da remoto e alla capacità di caricare i veicoli elettrici di oggi e di domani con l'ampio intervallo di tensione di uscita di 150-920 V DC. Il design compatto della stazione di ricarica ottimizza lo spazio intorno al veicolo e massimizza la flessibilità nella disposizione del sito.

center

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici in Cina

Poiché la Cina è attualmente il Pese con la maggiore quantità di emissioni, lo sviluppo della mobilità elettrica è fondamentale. L'obiettivo della Cina di diventare un paese a emissioni zero sblocca un enorme potenziale di crescita per le industrie correlate. Ci saranno 4,49 milioni di veicoli elettrici a batteria sulle strade in Cina entro la fine di marzo 2021 e la Cina prevede di raggiungere la neutralità entro il 2060. In questo ecosistema, le soluzioni ABB, in quanto infrastruttura di supporto necessaria per lo sviluppo di veicoli elettrici, giocano un ruolo fondamentale, costruendo un ponte tra rete elettrica, energia rinnovabile e sistemi di ricarica.

In occasione della Giornata della Terra 2021, ABB ha lanciato ufficialmente in Cina il suo sistema di ricarica compatto, che integra sistemi di ricarica rapidi e una sottostazione secondaria compatta. Questa soluzione combina in modo innovativo le principali tecnologie di ricarica e distribuzione elettrica di ABB e riduce dell'80% le fasi di costruzione a la messa in servizio in loco grazie a cavi prefabbricati e altri accessori, che consentiranno ai clienti di costruire rapidamente stazioni di ricarica e supportare la Cina nella transizione verso il  trasporto sostenibile per il futuro.

Proteggere l'ambiente dalle fughe di gas nei gasdotti

Le condutture spesso attraversano terreni inaccessibili per fornire gas industriale e domestico. Gli operatori di queste reti devono garantire la sicurezza, l'integrità e l'affidabilità delle loro condutture. Diversi paesi stanno emanando leggi che obbligano gli operatori di gasdotti ad utilizzare tecnologie avanzate di rilevamento delle perdite per questo scopo, ad esempio lo USA 2020 PIPES Act che è diventato legge alla fine del 2020. Ma il rilevamento accurato di fughe di gas inodori e invisibili può essere impegnativo e costoso. L'ultima integrazione di ABB al suo sistema mobile di rilevamento perdite di gas ABB Ability™, HoverGuard™, rileva le perdite più velocemente e in modo più affidabile che mai. Si basa sulle soluzioni di successo MobileGuard™ e MicroGuard™ portatili attraverso la riduzione del peso e delle dimensioni che consente di montare l'analizzatore su droni adatti per produrre la soluzione più sensibile, veloce, robusta e connessa al cloud in grado di rilevare, mappare, localizzare e quantificare le emissioni di fughe di gas naturale durante il volo.

Questa sensibilità e velocità consente a HoverGuard di rilevare le perdite durante il volo ad altezze pari o superiori a 40 metri e a velocità superiori a 88 km/h. In un minuto può monitorare un’area 10-15 volte maggiore utilizzando un drone commerciale a basso costo.

Grazie a un secondo laser che consente misurazioni sensibili dell'anidride carbonica, la soluzione multigas risultante rappresenta il primo sistema montato su drone per quantificare i tre gas serra più importanti - metano, anidride carbonica e concentrazioni di vapore acqueo - durante il volo. Questa applicazione, chiamata misurazioni del flusso di gas serra, rappresenta un enorme passo avanti rispetto alle stazioni di monitoraggio fisse e alle torri.

center

Motori ad alta efficienza che fanno la differenza

Si stima che circa il 45% dell'elettricità mondiale viene utilizzato per alimentare motori elettrici negli edifici e nelle applicazioni industriali. Pertanto i motori sono cruciali negli sforzi globali per migliorare l'efficienza e ridurre le emissioni. Nel 2020 ABB ha lanciato l'ultra premium ABB IE5 SynRM, un motore sincrono a riluttanza che combina i vantaggi in termini di prestazioni della tecnologia a magneti permanenti con la semplicità e la facilità di manutenzione di un motore a induzione. Se l'80% dei motori industriali installati oggi fosse sostituito da unità IE5, il risparmio energetico annuo stimato equivarrebbe al consumo energetico annuale della Polonia. Nel 2021 il Business Motion di ABB ha anche lanciato l'Energy Efficiency Movement, un'iniziativa pluriennale per aumentare la consapevolezza dell'enorme impatto, che i motori ad alta efficienza e la tecnologia dei drive possono avere sul cambiamento climatico.

center

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp