- Le celle intelligenti per l'asservimento di macchine utensili costituite da moduli standardizzati offrono facilità di espansione per assecondare le esigenze future
- Flessibilità per gestire un'ampia gamma di esigenze e approntare la lavorazione di nuovi pezzi in pochi minuti
- La facile programmazione visuale elimina la necessità di competenze specialistiche e aumenta il tasso di utilizzo delle macchine
ABB ha lanciato una nuova famiglia di celle modulari per l'asservimento di macchine utensili nell'industria di lavorazione dei metalli, concepite per offrire i massimi livelli di flessibilità e utilizzo delle macchine, riducendo al minimo le perdite di produttività dovute a fermi di produzione imprevisti. Con sei diverse versioni, la famiglia FlexLoader™ M offre diverse modalità di carico e scarico delle macchine in base a dimensioni, forme e quantità dei pezzi, proponendosi come soluzione ideale per applicazioni quali fonderie e impianti di colata che sfornano svariate tipologie di prodotti in quantità variabili.
“Per rispondere ai clienti che chiedono maggiore varietà e tempi di consegna più brevi, i produttori di manufatti metallici devono implementare un processo produttivo molto reattivo che offra la flessibilità necessaria per realizzare una produzione con un'ampia gamma di prodotti, volumi ridotti e lotti singoli,” afferma Andrea Cassoni, Managing Director della linea di business General Industry di ABB Robotics. “FlexLoader™ M sta accelerando questa transizione fornendo un'unica piattaforma per l'asservimento di macchine utensili che offre la flessibilità necessaria per gestire un'ampia gamma di esigenze produttive, aumentando al tempo stesso la produttività grazie all'azzeramento dei tempi, dei costi e delle interruzioni legati ai cambi di produzione.”
Il lancio della nuova offerta comincia con le varianti Tray e Conveyor, che saranno seguite da altri modelli nei prossimi mesi. FlexLoader™ M Conveyor utilizza un sistema di visione semplice ma potente per caricare facilmente pezzi con forme complesse, offrendo la flessibilità necessaria per gestire una grande varietà di pezzi con un'unica cella. FlexLoader M Tray è una soluzione a cassetto che semplifica l'asservimento macchine. Grazie all'ingombro minimo che ne consente l'installazione praticamente in qualsiasi posizione, è ideale per movimentare pezzi delle forme più svariate, da cubi a cilindri, da lastre a tubi.
Costituita da moduli intercambiabili standardizzati, la cella FlexLoader™ Mimento macchine, fra cui torni, fresatrici, macchine a controllo numerico e centri di lavoro. Un vantaggio fondamentale è la possibilità di usare la stessa macchina di base, aggiungendo e rimuovendo moduli di alimentazione secondo necessità. La concezione modulare di FlexLoader™ M agevola gli aggiornamenti e gli ampliamenti del sistema, richiedendo in media uno o due giorni per gli interventi di installazione e messa in funzione.
FlexLoader M risponde alla domanda delle aziende che chiedono una soluzione automatizzata semplice in grado di lavorare più pezzi in meno tempo. Le celle robotizzate FlexLoader™ M sono estremamente intuitive e veloci da programmare, anche per chi non ha competenze specifiche di robotica. Un "wizard" intelligente consente di programmare la lavorazione di nuovi pezzi in meno di cinque minuti, senza avere competenze di programmazione visuale, mentre il cambio fra pezzi già programmati può essere effettuato in meno di un minuto, realizzando la promessa della produzione a lotto singolo. Grazie alla semplicità del software di programmazione, la formazione dell'operatore può essere completata in meno di mezza giornata, accorciando ulteriormente i tempi di messa in funzione della cella.
FlexLoader™ M può abbattere i costi di manodopera nell'asservimento macchine del 90 percento, consentendo a un solo operatore di gestire fino a 10 celle contemporaneamente. L'impianto automatizzato raggiunge tassi di utilizzo delle macchine superiori al 97 percento, rispetto al 40-60 percento delle macchine gestite manualmente.
Tutte le varianti possono essere dotate di un sistema di visione che individua la posizione del pezzo e invia comandi al robot, alle macchine utensili e ad altre attrezzature della cella quali stazioni di pulizia ad aria compressa, marcatrici di pezzi, sbavatrici e sistemi di misura. Il sistema di visione può utilizzare una telecamera 2D o un sensore 3D a seconda dell'applicazione.
FlexLoader™ M offre anche funzionalità di ottimizzazione basate su dati, fra cui il monitoraggio remoto che consente agli operatori di supervisionare gli impianti robotici, risolvere guasti e ottimizzare l'operatività, mentre il software di visione fornisce funzioni aggiuntive di monitoraggio delle condizioni, gestione della flotta e gestione delle prestazioni e degli ordini.
FlexLoader™ M sostituirà l'attuale famiglia di celle FlexLoader di ABB, che si è guadagnata una solida reputazione di affidabilità e prevedibilità in produzione. Grazie a benefici quali il maggiore utilizzo delle macchine utensili e la possibilità di lavorare "al buio" senza il presidio di operatori, le celle FlexLoader hanno dato prova della loro capacità di offrire un ritorno sull'investimento molto più rapido, assicurando agli utilizzatori un vantaggio competitivo sostenibile.
Visita la sezione dedicata a FlexLoader™ M.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che porta energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando i software al suo portfolio prodotti nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per elevare sempre più le prestazioni. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation è all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e automazione, abbiamo venduto oltre 500.000 soluzioni robotiche. Aiutiamo clienti di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la qualità del loro lavoro. Supportiamo la transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation impiega più di 11.000 persone in oltre 100 sedi in 53 Paesi. go.abb/robotics