- La nuova serie civile ABB Zenit è la soluzione ideale per ogni ambiente: grande versatilità e capacità di trasformare gli spazi, in tutti gli ambienti che siano residenziali o lavorativi
- Dai componenti alla proposta estetica, tutto funziona come un unico elemento per elevare l'esperienza di tutti gli utenti.
- L’estrema semplicità d’uso rende Zenit accessibile e alla portata di tutti
Il lancio del nuovo ABB Zenit è previsto per il 3 ottobre e sarà supportato da una campagna promozionale dedicata.
Zenit è una gamma completa con più 130 funzionalità, disponibile in 4 colorazioni differenti (bianco, antracite, argento e champagne) per adattarsi con la massima flessibilità al design di qualunque ambiente. Le placche nelle finiture in metallo sono disponibili nelle classiche colorazioni Acciaio, Nero e la “lussuosa” Oro opaco e nei ricercati colori Moka, Taupe, Commodoro e Duna. Le placche si caratterizzano per il profilo sottile (solo 4,1 mm) e il design ricercato, le finiture di tendenza e la ricchezza di dettagli esaltano l’estetica. ABB Zenit è progettato secondo gli standard Eco-Design ISO 14006.
“Gli italiani sono innamorati della casa innovativa e connessa: una casa nella quale, grazie alla tecnologia, è possibile controllare tutti i dispositivi presenti, programmando e automatizzando la maggior parte delle funzionalità e Zenit risulta dunque essere la soluzione adatta a questa necessità poiché trasforma ogni spazio attraverso la tecnologia giusta per ogni esigenza” sottolinea Andrea Vicario Building Application - Sales Manager di ABB.
A ulteriore supporto del lancio prodotto, ABB mette a disposizione, oltre ai canonici tool di vendita, una valigetta completamente digitale che porta la realtà aumentata sullo smartphone con Dimensione Pro, uno strumento innovativo supporto dell’installatore.
Lo slogan è "Spostare il focus dal prodotto all'esperienza del prodotto", perché il nuovo visualizzatore AR consente di visualizzare il prodotto 3D in modo interattivo. Con il visualizzatore AR è possibile far ruotare il modello, scomporlo, visualizzare informazioni e dettagli e vedere le dimensioni. Attraverso il menu di secondo livello è possibile accedere ad altri contenuti dedicati come varianti, video installazione, video configurazione, scheda tecnica. Con la funzione «Esplora in AR» attivabile su smartphone è possibile localizzare un prodotto all’interno di un ambiente per valutare il risultato dell’installazione.
Dimensione Pro è ideale per installatori e progettisti che vogliono visualizzare il prodotto installato nell’ambiente reale in modo semplice, se siete interessati a scoprire di più visitate ABB – Dimensione PRO.
Per ulteriori informazioni legate a Zenit visitate la pagina Serie civile Zenit - Serie civili e placche luce (Installazione civile e terziaria) | ABB e contattateci tramite l’apposito form.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.
La Business Area Electrification di ABB è un leader globale nei prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, che opera in più di 100 paesi e con oltre 200 siti di produzione. I nostri oltre 50.000 dipendenti si dedicano a trasformare il modo in cui le persone vivono, si connettono e lavorano fornendo soluzioni per l’elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili. Stiamo plasmando le tendenze future dell'elettrificazione differenziandoci attraverso l'innovazione tecnologica e digitale, offrendo al contempo un'esperienza eccezionale per i nostri clienti attraverso servizi di pubblica utilità, industria, edifici, infrastrutture e mobilità.