- インドの製鉄所向けに開発された大型同期モータは、Top Industrial Efficiency(TIE)の設計により、過去最高効率を実現
- 製鉄所は、モータの 25 年間の使用期間にわたって、エネルギー効率の向上により、約 600 万ドルの電力コストを削減できる見込み
- エネルギー効率への投資は、3 ヶ月強の回収期間と予測
ABBは、業界標準の性能基準を上回る機器を提供する「 Top Industrial Efficiency (TIE) 」イニシアチブに基づいて設計された新しいモータにより、大型同期モータのエネルギー効率における自社の有していた世界記録を更新しました。ABB の TIE モータおよび発電機は、現在の効率基準を上回るように設計されており、性能を損なうことなく、複雑さを増すことなく、お客さまの電力使用量、運用コスト、およびライフサイクルコスト(TCO)の削減に貢献します。
インドの製鉄所向けに製造されたこのモータは、試験で 99.13% の効率を達成し、ABB が 2017 年に樹立した 99.05% の世界記録を大幅に更新しました。効率は、モータが消費するエネルギーと、そのエネルギーによって生み出される運動エネルギーの比率です。理論上の限界は 100% です。この目標に近づけることは、モータの設計および製造においてますます困難になっています。そのため、これまでの世界記録は 8 年間も更新されませんでした。
効率レベル 98.64% の標準設計ではなく、TIE に最適化されたモータを選択することで、お客さまは 25 年間の使用期間で、約 61 GWh のエネルギーと 590 万ドルの電力コストを節約できます。これは、世界最大の洋上風力発電所の 4 日間のピーク出力に相当します。また、これによって45,000トンのCO₂の排出を削減することができ、これは1年間で10,000台の車を道路から削減する効果に相当します。電力料金が高い他の国では、節約効果と削減可能な排出量はさらに大きくなります。

空気分離装置(ASU)に使用される 56 メガワット(MW)の同期モータ 
インドの製鉄所向けに納入されるこのモータは、99.13% の効率を達成
このモータは、大気中の空気を液化して酸素と窒素を分離し、製鋼工程に純度の高いガスを供給する空気分離装置(ASU)を駆動します。
「ABB は、産業をよりリーンでクリーンであり続けることを支援することをミッションとしており、このプロジェクトは、当社の製品が、最高のエネルギー効率を実現する大型モータおよび発電機を提供する Top Industrial Efficiency (TIE) イニシアチブにより、基準を上回る性能を発揮していることを示すものです」とABBモーションプレジデントのブランドン・スペンサーは述べています。「このイニシアチブは、このタイプのモータのライフサイクルコスト(TCO)の中で、電力コストが圧倒的に大きな割合を占めるため、お客さまの収益向上に貢献すると同時に、CO₂排出量の削減にもつながります」
ABB の TIE イニシアチブは、大型モータ(3 MW 以上)のエネルギー効率基準における大きな課題に対処するものです。大型モータは、世界のモータベースのごく一部に過ぎませんが、モーション関連エネルギーの約 25% を変換しています。
この世界新記録の効率達成は、モータの製造における 100 年以上にわたる豊富な知識と経験を生かし、モータの電気的および機械的構造をさらに最適化するという ABB の継続的な取り組みを実証するものです。このタイプの同期モータの平均効率は通常 98.2% から 98.5% であることから、この成果は非常に重要な意味を持ちます。
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com
ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、世界の産業がよりリーンでクリーンであり続けることを目指し、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で23,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。 go.abb/motion