- 充電規格の多様化に対応する急速充電ソリューションを紹介
- NACS規格に対応するA400オールインワン急速充電器を初出展
- 1台でCHAdeMOとNACSの両充電規格に対応可能なTerra 184 JN
ABBは、3月17日 (火) ~19日 (木) に東京ビッグサイトで開催されるSMART ENERGY WEEK【春】2026内 第19回 [国際] スマートグリッド展に出展し、次世代EV (電気自動車) および充電規格の多様化に対応する充電ソリューションを展示します。
今回の出展では、NACS規格に対応する最大出力400 kWの新しいA400オールインワン急速充電器を国内で初披露します。ABB E-mobilityの最新モデルで、車両1台では最大367.5 kWで充電します。車両2台では、合計400 kWの出力を各車両の要求に応じて配分します。(5段階:100 kW + 300 kW、150 kW + 250 kW、200 kW + 200 kW、250 kW + 150 kW、300 kW + 100 kW)
また、2025年秋に発売したCHAdeMOとNACSの両充電規格に対応するTerra 184 JN (CHAdeMO + NACS仕様) も展示します。Terra 184 JNは普及が進むEV (電気自動車) の充電規格2種に1台で対応でき、車両1台ではCHAdeMOは最大150kW相当、NACSは最大180kWで充電、車両2台では最大90kWでの同時充電が可能です。既設のCHAdeMO対応モデルTerra 184 JJは、NACS対応へのレトロフィットが可能で、将来的なNACS対応車両の拡大にも迅速に対応できます。
「日本国内では現在、CHAdeMOとNACSの2種類の急速充電規格が併存しており、充電インフラには柔軟性と将来対応力が求められています。今回初展示するA400は、最大出力400kWクラスの高い充電性能と最小クラスの設置面積を両立し、EVオーナーにスマートフォンのようなシームレスで直感的なユーザー体験を提供するABB E-mobilityがグローバルで展開している最新の次世代急速充電器です。また、Terra 184 JNは1台でCHAdeMOとNACSの双方に対応し、メーカー・ディーラー・事業者の皆さまに高い設備効率を提供します。こうしたポートフォリオ拡充を通じて、日本のEV普及と充電インフラの高度化に貢献してまいります」とABB株式会社E-mobility事業部の事業部長である片岡幸朗は述べています。
ABBブース詳細
ブース位置:E73-6 (ホール8)
展示製品:
A400 (NACS + NACS 仕様) [2026年販売開始]
Terra 184 JN (CHAdeMO + NACS仕様)[2025年販売開始]
第19回 [国際] スマートグリッド展における、ABBの展示ソリューションおよび詳細につきましては、こちらをご覧ください。
来場は、こちらより事前登録ください。

A400 (NACS + NACS仕様) [2026年販売開始] ※イメージ画像 
Terra 184 JN(CHAdeMO + NACS仕様)[2025年販売開始]
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com
ABB E-モビリティは、電気自動車 (EV) 充電ソリューションのグローバルリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。世界最大のEVメーカーや全国のEV充電ネットワーク事業者、フリート企業に選ばれるパートナーです。基礎充電用スマート充電器から高速道路SA/PAなどの経路充電用の急速充電器、物流の電動化、電気バス・トラック充電用ソリューションまで、EV充電ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。