ABBのExpert Optimizerにより、トクヤマが複数の粉砕設備で生産性・効率向上を達成

ABBのExpert Optimizerにより、トクヤマが複数の粉砕設備で生産性・効率向上を達成

  • 高度プロセス制御ソリューションを、7基の仕上げ粉砕ミルで1年以上、キルン工程で5年間運用
  • 南陽工場へのExpert Optimizer導入により、生産性向上と電力消費削減を実現
  • トクヤマは、自動運転率90%超を達成し、操業の安定化と運転効率の向上を実現

日本有数の大規模工場である株式会社トクヤマ(以下、「トクヤマ」)の南陽工場において、ABBの高度プロセス制御(APC: Advanced Process Control)技術の活用により、セメント製造工程でさまざまな成果が得られたことが報告されました。ABB Ability™ Expert Optimizerは、プロセスの制御、安定化および最適化を実現し、仕上げ粉砕ミルにおいて90%を超える自動運転率を達成しています。

本ソリューションは、2024年に1基の仕上げ粉砕ミルで試験導入された後、さらに6基へ展開されました。内訳は、ボールミル4基および竪ミル2基(予備粉砕用およびスラグ用)です。また、トクヤマは2022年に同ソリューションを利用したキルン最適化の成果を確認しており、熱源単位を3%削減するとともに、オペレーターによる手動操作を70%削減しました。

さらにABB Ability™ Expert Optimizerは、安定操業を維持しながら、粉砕処理量を3%向上させ、電力原単位を3%削減することで、効率的な生産体制の構築にも貢献しています。

  • ABB Ability™ Expert Optimizerにより、熱エネルギー消費の削減と手動介入の低減を実現。写真:ABB
  • ABB Ability™ Expert Optimizerが導入されているトクヤマ南陽工場。写真提供:株式会社トクヤマ

株式会社トクヤマ セメント製造部 エンジニアリング課の土井淳也氏は次のように述べています。

ABB Ability™ Expert Optimizerを試験的に導入した際、その効果は明確であり、プロジェクトもスムーズに完了しました。そのため、セメント粉砕工程全体への適用を決定しました。ABBは信頼できるパートナーとして、当社の操業スケジュールに合わせながら効果的に協業してくれました。ABB Ability™ Expert Optimizerは、私たちが期待した成果を確実に実現してくれたと考えています。

ABB株式会社 オートメーション事業本部プロセスインダストリ事業部 事業部長の依田裕道は次のように述べています。

ABB Ability™ Expert Optimizerは、南陽工場において、オペレーターの判断や操作を再現するだけでなく、プロセスの安定化と最適化を同時に実現する高度な制御を提供しています。日本の産業界において先進的なデジタルソリューションの活用を継続的に推進することは、自律操業への望ましい道筋を支えるものです。

仕上げ粉砕ミルで高い自動運転率を実現したことで、ABBのAPCソリューションはオペレーターの負荷軽減、運転方法の標準化、および手動介入の最小化にも貢献しています。これにより、将来的な操業改善に向けた強固な基盤が構築されました。

ABB Ability™ Expert Optimizerは、モデル予測制御(MPC: Model Predictive Control)とAIを活用し、プロセス挙動を継続的に予測するとともに、供給量やミル電力などの運転パラメータを自動調整します。最適なミル負荷と処理量を維持することで、安定かつ効率的な操業を支援します。また、本ソリューションはABBのデジタルポートフォリオの一部として、セメントメーカーがリアルタイムデータを活用し、プロセス、保全および生産パフォーマンスを最適化することを可能にします。

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を持ち、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。www.abb.com

ABBのオートメーション事業は、エネルギー、水、資源の供給から、製品の製造および市場への輸送に至るまで、社会に不可欠な幅広いニーズに対応する産業オペレーションの自動化、電化、デジタル化を推進しています。約2万6,000人の従業員と、業界をリードする技術およびサービスの専門性を強みに、プロセス、ハイブリッド、マリン業界において、よりスリムでクリーンな形でお客様の競争力強化を支援しています。go.abb/automation

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp