- ABBはIEC低圧スイッチギアポートフォリオを拡充
- 新しいNeoGear 4極バージョンを発売し、今後発売する690Vバージョンを発表
- より高い安全性と持続可能なインダストリー4.0対応のデジタル機能を兼備
ABBはNeoGearスイッチギアのポートフォリオを拡充し、安全性の著しい向上、最適化された性能、およびリアルタイムの状態監視や予知保全を含むデジタル接続機能を提供します。
実績のあるNeoGear技術の成功を礎とし、ABBはオペレータやメンテナンスエンジニア向けの市場で最も安全性の高い低圧スイッチギアNeoGearのさらなる開発に取組みました。その革新的な設計により、危険な充電部の露出をなくし、従来のスイッチギアよりバスバーの使用を92%、電気的接続部を90%削減することでスイッチギアの可用性を向上させました。
アーク発火保護ゾーンにより、定期的な作業および修理を行う際の作業者の安全性を確保するとともに、スイッチギアのオペレータが遭遇する最も深刻な安全上のリスクの1つである機械的な故障によって引き起こされるアークの危険性を低減します。
現在、世界各国で販売しているNeoGearスイッチギアは同等のスイッチギア技術と比較して、物理的な設置面積を最大25%削減できます。また、このコンパクトな設置面積内で放熱性の低減により最大20%のエネルギー効率を実現します。
発売した4極バージョンおよび今後発売予定の690Vバージョンにより、NeoGearはユーティリティ、食品・飲料、およびインフラなど、多くの市場セグメントや産業にとって非常に魅力的なソリューションになっています。NeoGearはデータセンタ、インフラ、軽工業など、高い安全基準と信頼性が不可欠である産業にも最適であり、スイッチギアの省スペース化と軽量化の実現が主な利点となります。
向上した安全性、クラスをリードする持続可能性認証、優れた性能に加えて、この改良されたソリューションはデータ分析とデータ通信のための最新の接続機能を備えたABBの実績のあるNeoGearプラットフォーム上に構築されており、インダストリー4.0基準の達成に向けて取り組んでいる施設にとって理想的な低圧スイッチギアオプションとなっています。この新しいデジタル機能はより効率的な状態監視により、持続可能なスイッチギアの革命的な一歩となる運用コストの最大30%削減を実現します。
ABBエレクトリフィケーションのNeoGearグローバルプロダクトマネージャーであるRonald van Leeuwenは次のように述べています。「当社がサービスを提供している産業はデジタル化、安全性、環境負荷の低減など、市場の主要な原動力に合わせて継続的に進化しています。お客さまのニーズに応え続けるためには当社の製品群も進化していかなければなりません」
「当社の製品進化への取組みはNeoGear低圧スイッチギアの進化にも表れています。向上した運用上の安全性、持続可能性、統合スマート機能により、あらゆるデジタル化戦略に対応しています」
NeoGearの拡張されたデジタル機能には、リアルタイムの状態監視および予知保全、遠隔支援、故障・ソリューション診断、インダストリー4.0のためのデータ分析が含まれます。さらに、ABB Ability™ Condition Monitoring for Electrical Systems(CMES)も含まれており、お客さまは運用効率を最大30%向上させ、かつてない柔軟な運用を実現できます。
”南アフリカにあるSasol Mining社のシニアエレクトリカルエンジニアであるDivesh Ramasur氏は次のように述べています。「当社の主な優先事項は従業員の安全を確保することです。だからこそ、高い安全基準を実現するソリューションを見つけることが非常に重要でした。当社初のNeoGearモータコントロールセンタはほこりの多い過酷な環境である採掘作業の遠隔地に設置されています。アーク発火保護ゾーンとしてIEC規格に分類されているNeoGear積層バスバー技術により、内部アークによる設備への損傷の可能性を大幅に減らすことができました。アーク事故は従業員とプロセスの両方を危険にさらします」
ABBはデジタルトランスフォーメーションに投資する組織にとって手頃な価格の、拡張性がありモジュール式かつ柔軟なプラットフォームを構築していると自負しています。これには、お客さまの要件に応じて、取り外し可能、またはプラグイン技術、容易に交換またはアップグレードできるコンポーネントおよび機器が含まれ、最小限の労力で既存の設備に新しい機能を追加できます。
NeoGearの詳細については、ABBのウェブサイトhttps://new.abb.com/low-voltage/launches/neogear[EN]をご参照ください。
10月20日に開催するのオンラインイベントではABBのエキスパートが技術紹介と革新的な積層バスプレートなどのトピックについての洞察を共有します。登録・詳細はこちらよりご参照ください。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
ABB エレクトリフィケーション は、エレクトリフィケーション製品とソリューションのグローバルリーダーであり、世界100 カ国以上で事業を展開し、200 以上の製造拠点を有しています。50,000人以上の従業員が、安全でスマートかつ持続可能なエレクトリフィケーションソリューションを提供することで、人々の生活、つながり、仕事のあり方を変革するために尽力しています。私たちは、エレクトリフィケーションの未来のトレンドを形成し、技術とデジタルの革新によって差別化を図るとともに、ユーティリティ、産業、建築、インフラ、モビリティの各分野のお客さまに卓越したオペレーションによる体験を提供しています。https://go.abb/electrification