- ABBは新ソリューション「PANION Electric Vehicle Charge Planning」を発表し、eフリート管理サービスを拡充
- EVフリートと充電インフラをリアルタイム管理
- 容易なエネルギー使用量監視および充電スケジュール計画
ABBのデジタルe-モビリティベンチャーであるPANIONと、アマゾン ウェブ サービス(AWS)は、初の共同開発によるクラウドベースソリューション「PANION EV Charge Planning」のテストフェーズを開始します。このソリューションは電気自動車(EV)フリートと充電インフラをリアルタイム管理するために設計されており、オペレータは容易にエネルギー使用量を監視し、フリート全体の充電スケジュールを計画できます。
EV、eバス、eバン、大型eトラックの台数が2030年までに世界で1億4500万台に達すると予測されている中、世界的な充電インフラの整備が急がれています1。これに対応するため、ABBはPaaS(Platform as a Service)を提供するための技術インフラを開発しています。これにより、「PANION EV Charge Planning」をはじめとるすフリートオペレータ向けのソフトウェアソリューションに柔軟な基盤を提供します。
「EVフリートへの移行は依然としてオペレータに多くの新たな課題を突きつけています」とPANIONの設立者兼CEOであるMarkus Krögerは述べています。「当社の使命は革新的なソリューションでこの変革を支援することです。AWSと連携し、市場をリードする親会社であるABBの専門知識を活用することで、本日「PANION EV Charge Planning」を発表しました。このモジュラーソフトウェアソリューションはフリートマネージャーが可能な限りeフリートの信頼性およびコスト効率を高め、時間を節約するのに役立ちます」
2021年3月、ABBとAWSはeフリートに焦点を当てた協業を発表しました。新しいソリューション「PANION EV Charge Planning」はエネルギー管理、充電技術、e-モビリティソリューションにおけるABBの経験と、アマゾン ウェブ サービスのクラウド開発経験を組み合わせたものです。他社のソフトウェアはフリートオペレータに限定された機能しか提供せず、車種や充電ステーションの違いによる柔軟性に欠けることがあります。この新しいソリューションは拡張性、安全性、カスタマイズ性に優れたソフトウェアと管理が容易なハードウェアを組み合わせることで、EVフリートマネジメントの効率化と信頼性の最大化を実現します。
「EVフリートの信頼性と効率性は持続可能な未来を実現するために不可欠です」とアマゾン ウェブ サービスのオートモーティブ部門プロフェッショナルサービスディレクターであるJon Allen氏は述べています。「ABB、PANION、AWSが一体となって、EVの未来の可能性を具体化しています。当社はこのビジョンが成功裏に展開し、排出量削減への移行を確実なものとするために革新を続けていきます」
新しい「PANION EV Charge Planning」ベータ版には複数のユニークな機能が統合されており、2022年に予定している正式版のリリース時には、フリートオペレータ向けのオールインワンソリューションの実現を目指しています。
主要機能としては「充電計画アルゴリズム」機能を備えており、事業の継続性を確保しながら運用コストおよびエネルギーコストを削減できます。「充電ステーション管理」機能はプラットフォームが充電ステーションに接続および通信し、充電セッションを計画、実行、調整させることを可能にします。これに加えて「車両アセット管理」機能はすべての関連するリアルタイム遠隔測定データをシステムに提供し、現場での作業者の対応が必要となる充電作業内の予期せぬイベントやエラーに対処するための実行可能なタスクを起動する「エラー処理およびタスク管理」モジュールも搭載しています。
ABBのE-モビリティディビジョンのプレジデントであるフランク・ミューロンは次のように述べています。「AWSとの提携を開始してから短期間で大きな進歩を遂げました。最初の製品でテストフェーズに入ることができたことを大変嬉しく思います。AWSのソフトウェア開発における専門知識とクラウド技術におけるリーダーシップのおかげで、ハードウェアに依存しないインテリジェントなソリューションを提供でき、オペレータが自信を持ってe-フリートを管理することがより容易になります。これにより、当社は革新的で安全なサービスを着実に提供し、お客さまとのパートナーシップを構築しながら進化を続けていきます」
1 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
PANIONについて
PANIONは世界をリードするテクノロジー企業であるABBのスタートアップであり、インテリジェントなクラウドベースのeフリート管理に焦点を当てています。PANIONはベルリンに拠点を置き、革新的で持続可能なモビリティを輸送ソリューションこそがクリーンでグリーンな未来へのかぎであるという信念に基づいて設立されました。ABBやAmzon.com, Inc傘下のアマゾン ウェブ サービス(AWS)などのパートナーと密接に協力しながら、クラウドの利点をe-モビリティの分野に統合し、最終的に低排出の未来への移行を実現するソリューションを開発しています。 www.panion.org