ABB、マイクロソフトとエネルギー効率化で協業し、低炭素社会へのコミットメントを強化

ABB、マイクロソフトとエネルギー効率化で協業し、低炭素社会へのコミットメントを強化

  • ABB、マイクロソフトが「エネルギー効率化運動」に参加したことを発表
  •  事業活動におけるCO2排出量の削減と産業の脱炭素化に向けた共通の取組みが、この協業によって強化されます。

ABBは本日、マイクロソフトが「エネルギー効率化運動」に参加したことを発表しました。ABBが2021年3月に開始した「#energyefficiencymovement」は、気候変動対策としてエネルギー消費と二酸化炭素排出の削減に対する意識を高め、行動を促すためのマルチステークホルダーイニシアチブです。 企業は、この運動に参加し、他者に行動を起こさせるための方法として公約をするよう求められます。 マイクロソフトは、これまでこの取組みに参加した企業の中で最大のパートナーの一つです。  

エネルギーコストが高騰し、お客さまや従業員、政府から持続可能性の向上を求められる中、企業は脱炭素化の機会を求めており、エネルギー効率化は産業界でより緊急性を帯びてきています。ABBが委託した最近の調査によると、エネルギー効率は世界中のエグゼクティブにとって明らかに最重要課題であることがわかりました。その結果、調査対象となった産業界のリーダーの89%が今後5年間に自社の事業のエネルギー効率に対する投資を増やし、54%がその期間中にネットゼロエミッションを達成することを目標としていることが明らかになりました。

ABBのモーションビジネスエリアプレジデントであるタラック・メタは、「最も環境に優しいエネルギーは、我々が決して使用しないエネルギーです」と述べています。「世界の電力の45パーセントがビルや産業界のモータに使われており、エネルギー効率の改善は気候変動との戦いに不可欠な戦略です。デジタル接続されたエネルギー効率の高いソリューションは、進展を加速させるために不可欠です。マイクロソフトとABBが、私たちの事業とお客さまの事業におけるエネルギー効率の向上を実現するために共通」の目的を持つことを嬉しく思っています」

マイクロソフトのサステナビリティ担当副社長であるElisabeth Brinton氏は、「マイクロソフトはABBエネルギー効率化運動に参加し、エネルギー効率と二酸化炭素削減の世界的な進展を加速させることに貢献します」と述べています。「マイクロソフトは、2030年までにカーボン・マイナスにすること、2025年までに再生可能エネルギーによる電力供給を100%にすることを約束しており、これらの目標はABBとこの運動の両方の目的によく合致しています」。これは、製造業、運輸業、都市といった分野のお客さまが、規模に応じてより良い意思決定を行い、有意義な効率化を推進できるようにするための、我々の既存の協力関係をさらに支援するものです」

ABBは、2021年の事業活動で排出される温室効果ガスを前年比で約28%削減しました。ABBは、その包括的なサステナビリティ戦略2030の中で、10年後までにカーボンニュートラルを達成することを明言しています。ABBは、自社の事業以外にも、2030年までにお客さまの年間CO2排出量を少なくとも100メガトン削減するよう支援することを約束しています。これは、毎年3000万台の燃焼式自動車を道路から排除することに相当します。

最近、ABBのデジタルソリューションのポートフォリオであるABB Ability™分野で5年間の協力関係を成功裏に築いたマイクロソフトとABBは、今回のエネルギー効率化運動に関する発表により、お客さまのサステナビリティへの取組みを支援するために技術の境界を広げる共同作業をさらに強固なものにしました。ABB Abilityのソリューションは、Microsoft AzureのPlatform-as-a-Service機能、AIや機械学習ベースの分析、クラウドコンピューティング、エッジテクノロジーとともに、パワートレインや施設、その他の物理的資産におけるエネルギーの活用方法を最適化するためのさまざまな産業用ユースケースを後押ししているのです。ABBの新しいホワイトペーパーでは、デジタル化と産業用Internet of Thingsがもたらす、よりエネルギー効率の高いオペレーションを実現するための機会について紹介しています。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp