• 인도 철강 공장용으로 제작된 대형 동기 모터가 역대 가장 효율적인 모터로 등극. 해당 모터는 ABB의 Top Industrial Efficiency(TIE) 설계 적용.
• 해당 철강 공장은 모터 수명 25년 동안 에너지 효율 개선으로 약 600만 달러의 전기료 절감 예상
• 에너지 효율에 대한 투자 회수 기간은 약 3개월
ABB는 Top Industrial Efficiency (TIE)의 일환으로 설계된 새로운 모터가 대형 동기 모터 분야에서 자사의 세계 기록을 갱신했다고 밝혔다.
ABB의 TIE 모터와 발전기는 현행 효율성 기준을 초과하도록 설계돼, 성능 저하 및 시스템 복잡성 증가 없이 고객이 전력 사용량, 운영 비용, 총소유비용(TCO)를 줄일 수 있도록 지원한다. TIE이니셔티브는 기존 산업 표준을 초과하는 성능을 제공해 에너지 소비 절감, 운영 비용 절감, 탄소 배출 감소 등을 목표로 한다.
이번에 인도 철강 공장에 납품될 모터는 테스트에서 99.13%의 에너지 효율을 기록했으며, 이는 2017년에 ABB가 세운 이전 기록인 99.05%를 크게 상회하는 수치다. 모터 효율 등급은 모터가 소비하는 에너지 대비 실제 운동 에너지로 전환되는 비율을 의미한다. 이론상 최대 효율은 100%이며, 이 목표에 가까워질수록 모터 설계 및 제조는 기하급수적으로 어려워진다. 이런 이유로 이전 ABB가 세웠던 세계 기록은 8년간 유지돼 왔다.
표준 설계 98.64% 효율 수준 대신 TIE 최적화 모터를 선택함으로써 고객사는 25년 모터 수명 동안 약 61GWh 전기 절약 및 590만 달러의 전기료를 절감할 수 있다. 이는 세계 최대 해상 풍력 발전소의 최대 출력 4일치 전력 생산량에 해당하는 수준이다. 또한 이 모터는 45,000톤의 이산화탄소 배출을 줄이는 효과가 있으며, 1년간 자동차 10,000대를 도로에서 없애는 것과 맞먹는다. 전기 요금이 더 비싼 국가에서는 절감 효과 및 온실가스 감축 효과가 더 크다.

공기 분리 장치(ASU)용 56메가와트(MW) 동기 모터 
인도의 한 제철소에 공급되는 해당 모터가 99.13%의 효율 등급 달성
해당 모터는 공기 분리 장치(ASU)를 구동해 대기 중 공기를 액화하고 이를 통해 산소와 질소를 분리해 철강 생산 공정에 필요한 고순도 가스를 공급한다.
ABB 모션 사업영역 총괄 브랜든 스펜서(Brandon Spencer) 사장은 "ABB는 산업계가 더욱 효율적이고 친환경적으로 운영되도록 돕는 데 주력하고 있다. 이번 프로젝트는 최고 수준의 에너지 효율을 가진 대형 모터 및 발전기를 공급하는 Top Industrial Efficiency (TIE) 이니셔티브를 통해 업계 기준을 뛰어넘는 제품을 제공함으로써 그 목표를 실현하고 있음을 보여준다”며, "이 이니셔티브는 고객의 수익성 향상에 기여한다. 이런 유형의 모터에서 전기 요금이 총 소유 비용(TCO)의 가장 큰 비중을 차지하기 때문이며, 동시에 탄소 배출량도 줄일 수 있다"고 덧붙였다.
ABB TIE 이니셔티브는 대형 모터(3MW 이상)에 대한 에너지 효율 기준 상 주요 격차를 해결하기 위해 마련됐다. 대형 모터는 전체 모터 시장에서 비중은 작지만 전세계 모션 기반 에너지 소비의 약 25%를 차지한다.
이번 세계 최고 효율 기록은 모터의 전기 및 기계적 구조를 더욱 최적화하려는 ABB의 지속적인 노력을 반영한다. ABB는 다양한 응용분야에서의 광범위한 지식과 100년 이상 쌓아온 전기 모터 제조 경험을 바탕으로 이를 실현했다. 이러한 성과는 이 유형의 동기 모터의 평균 효율이 일반적으로 98.2% ~ 98.5%에 불과하다는 점을 고려하면 특히 의미가 크다.
ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr
ABB MOTION(모션) 사업은 모터와 드라이브 분야의 글로벌 리더이다. 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 가속화하는데 핵심적인 역할을 한다. 우리는 고객, 산업 및 사회를 위한 에너지 효율탈탄소화순환 솔루션에 기여하는 기술의 경계를 넓히고 혁신한다. 디지털 방식으로 지원되는 드라이브, 모터 및 서비스를 통해 우리는 고객과 협력사가 더 많은 성과, 안전 및 신뢰성을 달성하도록 지원한다. 전세계 산업이 날렵하고 친환경적으로 더 나은 성과를 달성하도록 지원하고자 우리는 다양한 산업 부문 내 광범위한 애플리케이션에 대한 모터 구동 솔루션을 제공한다. 140년 이상의 전기 파워트레인 분야 전문성을 바탕으로 전세계 100개국 22,000명의 직원이 배우고 개선하고 있다. GO.ABB/MOTION