ABB gamykla Suomijoje tapo neutrali klimato atžvilgiu

ABB gamykla Suomijoje tapo neutrali klimato atžvilgiu

  • Vartojama 100 proc. atsinaujinanti energija bei naudojamos tvarios produktų gamybos alternatyvos
  • CO2 emisija pirmaisiais metais sumažinta 636 tonomis
  • Tai naujausias ABB programos Mission to Zero™, kuria siekiama užtikrinti anglies dvideginio atžvilgiu neutralią gamybą, etapas

ABB savo gamykloje Porvoo mieste, Suomijoje, pasiekė neutralią anglies dvideginio atžvilgiu  gamybą ir jau pirmaisiais metais CO2 emisiją sumažino 636 tonomis. O tai atitiktų 373 metus kasdien elektra kaitinamą sauną, arba atstumą, lygų pusiaujui, kuris būtų nuvažiuotas 112 kartų. Apjungdama skaitmeninius sprendimus, elektrifikaciją ir atsinaujinančias technologijas Porvoo gamykla žengė svarbų žingsnį tvarumo link.

6 600 m2 ploto gamykla, kurioje gaminami Skandinavijos išmaniųjų pastatų rinkai skirti elektros instaliacijos priedai bei medžiagos, dabar 100 proc. vartoja tik atsinaujinančią energiją. Gamybos procese naudojamos žaliavos iš perdirbto plastiko leido sumažinti CO2 dar 106 tonomis per metus. Gamyklos darbuotojų bei svečių elektromobiliai taip pat yra kraunami atsinaujinančia energija.

Visiškai nenaudodama iškastinio kuro Porvoo gamykla pasiekė tikslą pagal Mission to Zero™ programą - tapo neutrali klimato atžvilgiu. ABB šia programa siekia neutralizuoti anglies dioksidą tiek savo, tiek klientų gamyboje. Programa ne tik padeda siekti globalių taršos mažinimo tikslų, bet ir užtikrina geresnę oro kokybę bei biologinę įvairovę vietos bendruomenėse.

„Kadangi penktadalis viso anglies dvideginio išmeta gamybos sektoriai1, tai pastatų skaitmeninimas bei automatizavimas atlieka pagrindinį vaidmenį valdant tinklo patikimumą, energijos vartojimą ir veiklos sąnaudas“, – sako ABB Suomijos elektrifikacijos verslo produktų grupės vadovas Marko Utriainen. „Tiksli informacija yra gyvybiškai svarbi tvarumo iniciatyvoms, todėl mūsų sprendimas ABB BE Sustainable with Active Energy realiu laiku stebi  bei analizuoja energijos vartojimą ir emisijų lygį, o tai padeda vadovui suprasti ir valdyti energijos sąnaudas, emisijas ir išlaidas.“

Porvoo gamykloje yra perdirbama gamybos energija, pvz. oro kompresorių bei aušinimo sistemų šiluma, yra naudojama plastiko įrenginių darbe. Tam buvo įrengti rotaciniai sraigtiniai kompresoriai, išgaunantys šilumą, kuri, kitu atveju, išsisklaidytų į atmosferą. Modernizavus Parvoo gamyklą 21 proc. buvo sumažintas bendras energijos suvartojimas.  1 https://www.weforum.org/impact/carbon-footprint-manufacturing-industry/

Apie ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) yra pasaulinė technologijų lyderė, kuri skatina visuomenės ir pramonės virsmą link produktyvesnės ir tvaresnės ateities. Apjungdama programinę įrangą su elektrifikacijos, robotikos, automatikos ir pavarų produktų asortimentu, ABB praplečia technologijų ribas ir perkelia efektyvumą į naują lygmenį. ABB patirtis siekia daugiau nei 130 metų, o sėkmę lemia apie 105 000 aukštos kvalifikacijos darbuotojų daugiau nei 100 šalių.  www.abb.com

Apie ABB elektrifikacijos verslą

Elektrifikuodamas pasaulį saugiai, sumaniai ir tvariai ABB elektrifikacijos verslas yra pasaulinis technologijų lyderis elektros paskirstymo bei valdymo srityse: nuo šaltinio iki elektros lizdo. Pasaulyje augant elektros poreikiui, daugiau nei 50 000 mūsų darbuotojų daugiau nei 100 šalių bendradarbiauja su klientais ir partneriais, siekdami pakeisti žmonių gyvenimą bei darbą. Mes kuriame novatoriškus produktus, sprendimus ir skaitmenines technologijas, kurios užtikrina energijos vartojimo efektyvumą bei minimalų anglies dioksido išskyrimą. Dirbdami globaliai su vietine patirtimi šalyse formuojame pasaulines tendencijas bei kuriame tvarią visuomenės ateitį. new.abb.com/lt/elektrifikacija

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp