Pavasara saule dāvā arvien vairāk enerģijas – lielisks laiks, lai spertu soli pretī ilgtspējīgai ikdienai, integrējot šo dabas resursu savā dzīvē.
ABB klients Romāns no Mārupes rāda, kā to veiksmīgi īstenot. Būdams elektroauto lietotājs un elektrifikācijas jomas zinošs entuziasts, viņš savā ikdienā izmanto modernākās tehnoloģijas. Romāns ērti uzlādē savu elektroauto mājās un papildus izmanto saules paneļus savas enerģijas ražošanai. Viņa mājas pagalmā ir realizēts gudrs risinājums – ABB Terra AC uzlādes stacija ir integrēta ar saules paneļiem, izmantojot ABB divvirzienu skaitītāju. Tas Romānam ļauj uzlādēt savu elektroauto ar tīru saules enerģiju, maksimāli izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas un rūpējoties par vidi.
Kā tas viss darbojas?
Nepieciešamās sastāvdaļas:
Elektroauto
Saules paneļu sistēma
Terra AC uzlādes stacija
Modbus ar divvirzienu skaitītāju (piemēram, B23 212-100) vai C-Kit
ABB TerraConfig aplikācija
Lai šī saules enerģijas izmantošana darbotos, nepieciešams divvirzienu skaitītājs, piemēram, B23 212-100, kas savieno saules paneļus ar uzlādes staciju. Šis skaitītājs nodrošina enerģijas gudru un efektīvu izmantošanu, pielāgojoties pieejamās saules enerģijas apjomam. Romāns jau sākotnēji bija ierīkojis jaudas balansēšanas risinājumu, izveidojot Modbus savienojumu starp skaitītāju un savu uzlādes staciju. Tas ļauj sistēmai dinamiski līdzsvarot slodzi un optimizēt uzlādes procesu, maksimāli izmantojot pieejamo enerģiju.
Testēšana un rezultāti
Pēc nepieciešamās konfigurācijas veikšanas, izmantojot TerraConfig aplikāciju, saules enerģija tika integrēta sistēmā. Aplikācija ir vienkārša un viegli lietojama, ļaujot klientam pielāgot sistēmu atbilstoši savām vajadzībām, izvēloties no trim darbības režīmiem:
Max Power, Mixed, un Solar Only.
Pārbaudot uzlādes staciju, sistēma darbojas nevainojami, un konfigurācija bija vienkārša, pateicoties jau esošajai dinamiskās slodzes balansēšanas sistēmai. Tā automātiski pielāgojās pieejamajai enerģijai, nodrošinot energoefektivitāti un nemainot uzlādes ātrumu, pat mainoties saules enerģijas pieejamībai.
Klienta atsauksme par ABB Terra AC 22kW uzlādes stacijas un saules sistēmas integrēšanu:
Apmierinātība ar rezultātu: "Es esmu ļoti apmierināts ar rezultātu. Sistēma ir efektīva un patīkama lietošanā. Jā, ir dažas lietas, ko varētu uzlabot, taču kopumā esmu apmierināts ar šo risinājumu."
Konfigurācijas vieglums: "Būdams elektrozinātņu maģistrs, es veicu lielāko daļu konfigurācijas pats. Pēc programmatūras atjauninājuma 1.8.2, ir pieejama saules integrācijas funkcija, un es viegli varēju veikt visu nepieciešamo konfigurāciju."
Uzlādes režīmi: "Atkarībā no gada laika es izmantoju dažādus režīmus. Vasarā galvenokārt izmantoju "Solar Only" režīmu, kas ļauj uzlādēt auto tikai ar saules enerģiju. Ziemā izmantoju "Max Power", lai uzlāde būtu ātrāka."
Elektroenerģijas rēķina samazināšana: "Šī sistēma palīdz man ievērojami samazināt elektroenerģijas izmaksas. Jo vairāk saules enerģijas tiek izmantots, jo mazāk jāmaksā par tīkla patēriņu. Pavasarī un vasarā es varu pilnībā uzlādēt savu auto tikai no saules enerģijas, kas ievērojami samazina izmaksas."
Šobrīd auto uzlādei Romāns pārsvarā izmantota tika saules enerģiju. “Piemēram, 27. martā (2025), ap plkst. 9 aktivizēju "Eco Mix" uzlādes režīmu, kurā saules enerģijas saturs bija 35%. Visa saules enerģija tika novirzīta uzlādei, bet, lai nodrošinātu minimālo uzlādes jaudu 4 kW, papildu enerģija tika ņemta no tīkla.”
Ja saules enerģija ir pieejama vairāk, Terra AC ļauj palielināt uzlādes jaudu līdz pat 5,4 kW, optimizējot enerģijas patēriņu atbilstoši pieejamajām saules enerģijas iespējām.
ABB Terra AC ar saules integrācijas funkciju ir ideāls risinājums elektroauto uzlādei privātmājās. Ja sistēma ir pareizi izstrādāta, uzstādīta un konfigurēta, tā darbojas nevainojami, palīdzot samazināt elektroenerģijas izmaksas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Notiekošās uzlādes sesijas pārskats. Iespēja izvēlēties uzlādes veidu un redzēt statusu uzlādei. 27.03.2025. 
Uzlādes sesijas pārskats. Cik uzlādei izmantota saules enerģija un cik paņemts no tīkla. 27.03.2025. 
Elektroenerģijas patēriņš pret elektroenerģijas ražošanu no saules paneļiem. 27.03.2025. 
Elektroenerģijas patēriņš pret elektroenerģijas ražošanu no saules paneļiem. 

Uzlādes process, izmantojot enerģijas skaitītāju