ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite jest zaawansowaną skalowalną platformą analityczną z łatwymi w obsłudze aplikacjami i usługami. Platforma zbiera i kontekstualizuje dane operacyjne, inżynieryjne i informatyczne. Następnie przekształca je w informacje pozwalające na podjęcie odpowiednich działań. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą optymalizować działalność operacyjną, zarządzać zasobami i procesami biznesowymi – bezpiecznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Rozwiązanie Genix kierujemy do dużego spektrum odbiorców, w tym: użytkowników urządzeń, systemów i aplikacji, kierowników poszczególnych działów, menadżerów, po zarząd firm. To narzędzie wspomagające decyzje dla osób odpowiedzialnych za część operacyjną, niezawodność aktywów, konserwację, bezpieczeństwo, inżynierię, jakość czy biznes. Chodziło nam o uzyskanie zarówno głębszego wglądu funkcjonalnego, jak i inteligencji międzyfunkcyjnej – w celu optymalizacji operacji i zasobów w całym przedsiębiorstwie – mówi Anna Wujec, menedżer sprzedaży ds. cyfryzacji w ABB w Polsce. – Nasz klient będzie mógł sam zdecydować o architekturze rozwiązania (on-premise, cloud lub model hybrydowy), wyborze modułów funkcjonalnych oraz czy skorzysta z gotowych modeli analitycznych czy może zbuduje własne.
Badania wskazują, że przedsiębiorstwa przemysłowe są zazwyczaj w stanie wykorzystać zaledwie 20 proc.¹ generowanych danych, przez co nie mogą w pełni wykorzystać możliwości jakie daje analityka danych. Nowe rozwiązanie ABB działa jak cyfrowy punkt zbiorczy, do którego spływają informacje z różnych źródeł znajdujących się w przedsiębiorstwie. Informacja zwrotna jest przedstawiana w odpowiednim kontekście dzięki ujednoliconemu modelowi analitycznemu. W sam proces przetwarzania danych zaangażowana jest sztuczna inteligencja. Dzięki temu zamiast gigabajtów „surowych” danych i tysięcy liczb, które same w sobie mogą nie mieć większej wartości dla operatora, uzyskujemy dokładny wgląd w stan procesu czy zasobów. Analiza i kontekstualizacja z wykorzystaniem AI generuje więc informację, która jest przydatna w prognozowaniu i optymalizacji pod kątem poprawy wyników przedsiębiorstwa.
– Uważamy, że bazą dla wdrażania analityki w przemyśle przetwórczym, energetycznym i hybrydowym powinna być istniejąca technologia cyfrowa, czyli automatyka sterującą procesami produkcyjnymi – powiedział Peter Terwiesch, dyrektor biznesu Automatyki Przemysłowej ABB. – Przedsiębiorstwa mogłyby lepiej wykorzystać swoje dane dotyczące procesów operacyjnych, łącząc je z danymi inżynieryjnymi i informatycznymi. Nowe podejście pomoże naszym klientom w podejmowaniu dosłownie miliardów lepszych decyzji.
ABB Ability™ Genix obejmuje platformę do analityki danych oraz aplikacje. Całość jest uzupełniona o usługi ABB, które pomagają klientom zdecydować, które aktywa, procesy i profile ryzyka chcieliby usprawnić. Rozwiązanie „asystuje” w samym projektowaniu i stosowaniu tej analityki. W bibliotece aplikacji klienci mają dostęp do narzędzi analityki na żądanie, odpowiadających za poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Przyspiesza to tradycyjny proces zamawiania i planowania wsparcia ze strony dostawców.
Rozwiązanie jest skalowalne zarówno na poziomie pojedynczego zakładu, jak i całego przedsiębiorstwa. Może być wdrażane na różne sposoby, np. w chmurze, hybrydowo lub lokalnie. Dzięki umowie partnerskiej między ABB a firmą Microstoft, platforma wykorzystuje Microsoft Azure na potrzeby zintegrowanej łączności i usług w chmurze.
Kluczowym elementem ABB Ability™ Genix jest ABB Ability™ Edgenius Operations Data Manager, który łączy, zbiera i analizuje dane z obszaru operacyjnego (OT) w miejscu produkcji. System wykorzystuje dane generowane m.in. przez systemy sterowania i inne urządzenia do tworzenia analiz, które dają możliwość bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów. ABB Ability™ Edgenius może być wdrożony jako rozwiązanie samodzielne lub zintegrowany z ABB Ability™ Genix.
– Dane generowane przez automatykę sterującą produkcją w czasie rzeczywistym mają ogromną wartość – powiedział Bernhard Eschermann, dyrektor ds. technologii w biznesie Automatyki Przemysłowej ABB. – Za pomocą ABB Ability™ Edgenius można zbierać dane z układów sterowania i udostępniać je na potrzeby przewidywania problemów i rekomendowania działań. W ten sposób możemy lepiej wykorzystywać nasze zasoby i „dostrajać” naszą produkcję.
Więcej szczegółowych informacji podano na stronach internetowych:
¹ARC Advisory
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o oprogramowanie, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 110 tys. utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com