- Os roller table motors de baixa tensão IEC da ABB estão agora disponíveis em ritmo acelerado em resposta à crescente demanda
- Os motores, projetados especificamente para laminadores da indústria siderúrgica, têm vida útil de até 20 anos e demonstraram reduzir os custos operacionais em usinas em todo o mundo
- A indústria siderúrgica global está enfrentando custos crescentes e regulamentações ambientais mais rígidas, tornando a eficiência operacional fundamental para se manter competitiva

A ABB fortaleceu sua oferta de roller table motors, aumentando a disponibilidade em resposta à crescente demanda. Os motores, projetados especificamente para o ambiente quente e corrosivo das siderúrgicas, são combinados com inversores de frequência (VFD) da ABB, permitindo cargas de trabalho intensas e dinâmicas, minimizando o tempo de inatividade e os custos operacionais.

Os roller table motors da ABB têm uma longa vida útil graças ao invólucro à prova de choque e resistente à temperatura do produto que repele poeira e umidade, bem como aos testes de desempenho de qualidade e confiabilidade líderes mundiais da ABB. Peter-Stefan Tampsi, gerente de segmento da ABB IEC Low Voltage motors, afirma: "A indústria siderúrgica opera sob condições intensas e muito exigentes, tanto em termos de processo de fabricação quanto de mercado. A robustez do roller table motor perfeitamente configurado com o ABB VFD pode desempenhar um papel importante na competitividade e lucratividade."
Os roller table motors da ABB são construídos especificamente para atender a necessidade da indústria siderúrgica por maior eficiência e confiabilidade. As dimensões, os arranjos mecânicos e classificações de potência do produto são totalmente personalizáveis e podem ser instalados com o mínimo de interrupção. Mesmo em fábricas mais antigas que não tenham passado por uma atualização de infraestrutura há décadas, a instalação é perfeita.
Peter-Stefan Tampsi continua: " Uma abordagem integrada para a seleção de motores e VFD é essencial para agilizar a ampla modernização da indústria siderúrgica global. Mais do que nunca, estamos nos esforçando para ser uma solução completa para a indústria, e nossos roller table motors agora estão disponíveis em ritmo acelerado."

A própria ABB tem mais de 30 anos de experiência no fornecimento de roller table motors para a indústria siderúrgica e opera em mais de 100 países ao redor do mundo, dando à empresa uma visão e experiência únicas sobre os desafios comuns e únicos em cada região.
Clique aqui para obter mais informações sobre roller table motors de baixa tensão IEC da ABB.
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 105.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
A ABB Motion, líder global em motores e acionamentos, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e expandimos os limites da tecnologia para contribuir com soluções de eficiência energética, descarbonizantes e circulares para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos acionamentos, motores e serviços habilitados digitalmente, oferecemos suporte a nossos clientes e parceiros para obter melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Para ajudar as indústrias do mundo a ir além – mais eficientes e limpas, oferecemos soluções acionadas por motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com base em mais de 140 anos de experiência em sistemas de transmissão elétricos, nossos mais de 22.000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram a cada dia. go.abb/motion