Redução do risco de exposição de colaboradores com o uso da tecnologia

Não é de hoje que temos uma grande preocupação com os colaboradores da empresa no quesito segurança do trabalho. O desejo de todas as empresas é que os colaboradores voltem para casa todos os dias saudáveis para poder curtir o merecido descanso ao lado da família.

Além de uma pauta de relevância para as empresas, isso também interessa muito aos colaboradores. A evolução tecnológica está promovendo melhorias nas condições de trabalho através da redução da exposição ao risco das pessoas que trabalham no dia-a-dia das empresas, principalmente aquelas que estão lidando com os equipamentos diretamente.

center

Essas melhorias tecnológicas que hoje promovem a famosa Industria 4.0, estão permitindo que cada vez mais os operadores possam fazer o seu trabalho de manutenção preventiva e preditiva sem precisar estar expostos a risco de acidentes e ruídos excessivos.

center

A ABB possui uma linha de soluções digitais chamada ABB Ability, que além de trazer uma significativa melhoria de performance para as operações de uma vasta gama de indústrias, ainda ajuda muito a proteger e promover a segurança do trabalho, pois utiliza de sensores interligados a uma nuvem com Inteligência Artificial (IA), que dispensa a necessidade de presença constante de operadores em uma linha de produção.

center

Um exemplo disso é o ABB SmartSensor para motores elétricos. Esse dispositivo é instalado em um motor elétrico e produz uma série de informações e diagnósticos em tempo real, gerando alarmes, relatórios e análises que permite o operador tomar decisões sem precisar sequer olhar para o motor e a quilômetros de distancia. Todas essas informações ainda podem ser interligadas a qualquer tipo de supervisório que opere e nuvem através da tecnologia API.

Ou seja, de uma forma simples e muito econômica, além de proteger a produção, as empresas estão protegendo seus colaboradores.

Gostaria de falar com alguém do nosso time? Clique aqui e entramos em contato.

Mais informações: https://new.abb.com/motors-generators/pt/servicos/servicos-avancados/smart-sensor

Links

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp