A medição digital como passo para refinarias mais sustentáveis

A medição digital como passo para refinarias mais sustentáveis

Os impactos ambientais das atividades de refino são inegáveis e um amargo reconhecimento para a indústria. Por isso são necessárias metas e acordos para reduzir as emissões. Mas alcançar os objetivos de descarbonização em uma indústria com uso intensivo de energia e de componentes químicos para atender à demanda é praticamente impossível sem digitalização dos processos.

Um estudo da revista Cell aponta que avanços tecnológicos de equipamentos e processos no refino de petróleo, por exemplo, podem reduzir as emissões em 10% até 2030. E no Brasil, as refinarias estão buscando reduzir suas emissões tanto pela questão ambiental quanto por questões de competitividade.

A Petrobras recentemente anunciou que reduziu suas emissões de gás carbônico (CO2) em 41% entre 2015 e 2023. A estatal também reduziu as emissões de metano em 68% no mesmo período. Ao comentar os resultados históricos, a empresa afirma que os investimentos feitos para reduzir o impacto ambiental das operações da companhia não são do tipo de que se arrepende no futuro por que são confiáveis e rentáveis.

Digitalização: operação segura e rentável

Confiabilidade e rentabilidade são, inclusive, palavras-chave quando se pensa em digitalização dos processos na indústria de refino. A instrumentação desses processos com equipamentos inteligentes de medição e sistemas digitais, desde transmissores de pressão, temperatura, medidores de vazão, posicionadores para válvulas de controle e analisadores é fundamental para alcançar os objetivos ambientais com eficiência energética e consequente redução das emissões.

Um exemplo de solução digital que pode ser aplicada para alcançar metas ambientais é o sistema de monitoramento contínuo de emissões da ABB, modelo ACF5000. Ele foi implantado recentemente em diversas indústrias, desde plantas de cimento até indústrias químicas. O ACF5000, FTIR CEMS, mede até 15 componentes simultaneamente e o seu software pode ser ajustado para analisar novos elementos conforme a necessidade de cada aplicação. Mais informações podem ser encontradas na página do produto.

Recentemente a ABB deu um salto na área de monitoramento de emissões ao adquirir a Födisch Group, uma empresa líder no desenvolvimento de medição avançada e soluções analíticas para os setores industriais e de energia, com operações na Alemanha, Holanda e China.

Parte fundamental dos processos industriais, a análise de componentes químicos pode apresentar ganhos expressivos de sustentabilidade para as empresas do segmento, o que acaba sendo também uma questão de negócios.

Sobre o autor

left

Ricardo Mendes, diretor da Divisão de Instrumentação e Analítica da ABB no Brasil

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp