Após a entrega pela construtora naval localizada no Alabama, a Master Boat Builders, Inc. (MBB), que será em 2023, o novo navio de 82 pés (25 metros) da Crowley Maritime Corporation dará suporte nas chegadas e partidas de navios no Porto de San Diego, na Califórnia. Esse será o primeiro porto rebocador totalmente elétrico à bateria já construído e operado nos Estados Unidos e apenas o terceiro do seu tipo a entrar em operação em todo o mundo.
As operações de reboque podem ser complicadas e, muitas vezes, precisam se adaptar às rápidas mudanças de exigências da carga. As baterias fornecem energia ao sistema de propulsão quase que instantaneamente, tornando as operações auxiliares do navio mais eficientes sem emissões enquanto fornece serviços confiáveis de assistência ao navio e escolta no porto.
Com um contrato com a MBB, a ABB está fornecendo o sistema de propulsão elétrico de ponta a ponta para manter operações sem emissões em águas da oitava cidade mais populosa dos Estados Unidos. A solução irá incluir um sistema de armazenamento de energia (ESS) de seis-megawatt-hora, permitindo que o rebocador eWolf da Crowley alcance 70 toneladas curtas do cabeço de amarração sem emissões. A bateria permite que o rebocador realize um dia completo normal de trabalho, pois antes era necessário recarregar.
Obter custos operacionais mais baixos durante toda a vida útil do que um navio equivalente que opera um motor convencional, a solução de propulsão totalmente elétrica armazena o potencial para eliminar o equivalente a mais de 100 carros poluentes de CO2 todo ano, de acordo com a ABB.
O novo navio irá aderir ao compromisso da Crowley de soluções de navios sustentáveis daí em diante
“O sistema de propulsão inovador da eWolf e com tecnologia de controle avançado irá fornecer uma solução sustentável de assistência para navios com maior segurança e capacidade,” disse Porter Sesnon da Crowley, diretor de desenvolvimento de negócios para assistência para navios e serviços offshore. “A Crowley não vê a hora de trabalhar com a ABB e a Master Boat Builders para entregar esse rebocador auxiliar revolucionário e de fornecer aos clientes em San Diego um navio com zero emissões e de alto desempenho.”
Os sistemas a bordo terão produtos da família ABB Ability™ Marine Pilot para melhorar a segurança da tripulação e reduzir a carga de trabalho. A solução de percepção situacional do ABB Ability™ Marine Pilot Vision fornecerá visibilidade 360 graus da cabine do piloto, e o ABB Ability™ Marine Control permitirá suporte de manobra e operações remotas futuras.
“Na ABB, nós somos pioneiros na adoção de tecnologias conectadas, elétricas e digitais para maior sustentabilidade nas região das Américas e em todo o mundo, assim como ajudar proprietários de navios a implementarem sistemas automatizados que avançam na segurança marítima,” disse David Lee, Senior Account Manager – Commercial Vessels, ABB Marine & Ports. “É uma honra termos sido selecionados pela Crowley - uma empresa renomada pela confiabilidade no fornecimento de serviços, e dos quais as metas ambientais e segurança se alinham de perto com as nossas.”
Além da integração dos sistemas, engenharia e automação na nova construção, a ABB irá fornecer a plataforma premiada do sistema de distribuição de energia Onboard DC Grid™ para uso otimizado da energia. O Onboard DC Grid™ permite integração ininterrupta da bateria para operações zero emissões ao usar renováveis como uma fonte de energia. O escopo completo do fornecimento também inclui motores de propulsão, painéis de baixa tensão, transformadores, propulsores L-drives mecânicos à baterias de li-ion e o ABB Ability™ Remote Diagnostics System for Marine para monitoramento contínuo e manutenção preditiva do equipamento.
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com