ABB’nin güçlü PC tabanlı RobotStudio® çevrimdışı programlama yazılımına eklenen ABB’nin yeni Artırılmış Gerçeklik görüntüleyicisinin piyasaya sürülmesinden sonra, robotun uygulamanız için doğru olup olmadığını keşfetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
RobotStudio® AR Görüntüleyici uygulaması, RobotStudio'da oluşturulan herhangi bir modeli test etmek için kullanılabilir. Bu da kullanıcıların bir robot veya robot hücresinin boyutu ve ölçeği ile mevcut herhangi bir üretime uyacak şekilde bir fabrika bölümüne nasıl yerleştirilebileceği hakkında fikir edinmesini sağlar. Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak, modellenen çözümü gerçek hayattaki üretim ortamına yerleştirilebilir ve en iyi sonucu elde etmek için onu tam boyuta ölçekleme ve çeşitli açılardan döndürebilme becerisi sunar.
AR Görüntüleyicinin faydaları, modeli çalışırken izleyebilmeyi de kapsar. Bir zaman çizelgesi özelliği, çevrim süresini kontrol etmeyi ve animasyonda belirli bir zaman noktasına hızlı bir şekilde gitmeyi mümkün kılarak, performansı artırmanın veya olası bir sorunu saptamanın yollarını bulmanızı sağlar.
Apple Store ve Google Play Store'da ücretsiz olarak mevcuttur. Herhangi bir uyumlu (IPhone 6s, Ipad pro veya sonrası ve Arcore desteği ile Android 7.0 ve sonrası) akıllı cihazda görüntülenebilir. Uygulama düşük maliyetli, güvenli ve kolay bir görselleştirme yolu sağlamaktadır. VR tabanlı alternatiflerle oluşabilecek karmaşıklık, hijyen veya mide bulantısı ile ilgili potansiyel endişelerin hiçbiri olmadan bireyler veya gruplar tarafından kullanılabilecek bir kurulumdur.
AR Görüntüleyici, robotik otomasyona yeni başlayan şirketler veya daha önce bir kurulumu planlamaya başlayabilmek için gerekli zamana veya kaynağa sahip olmayanlar için ideal bir çözümdür.
ABB Robotik Ürün Yönetimi Başkanı Antti Matinlauri “Özellikle KOBİ'lerle yaptığımız görüşmelerden birçok şirketin bir şekilde robotik otomasyon uygulamak istediğini, ancak nereden başlayacağından emin olmadığını biliyoruz. RobotStudio, robotların kurulumunu ve kullanımını basitleştirmeye yardımcı olan sezgisel dijital aracımızdır. Yeni AR Görüntüleyici aracımız, müşterilerin RobotStudio'nun devasa kapasitesine erişmesini daha da kolaylaştırarak, robotları üretimlerine nasıl dahil edilebileceğini ve otomasyonun mevcut sürecin verimlilik ve esnekliğini nasıl iyileştirebileceğini, herhangi bir yatırımı taahhüt etmeden önce görebilmelerine yardımcı oluyor.” dedi.
ABB’nin RobotStudio yazılımı, robot simülasyonu ve çevrimdışı programlama için standartları belirlemeye devam ediyor. Kullanıcıların tek tek robotlardan, eksiksiz robot sistemlerine kadar her şeyi sanal bir ortamda tasarlamasına, yapılandırmasına ve devreye almasına olanak tanıyan çözüm, gerçek hayatta uygulanmadan önce çözümlerin test edilmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. RobotStudio kullanılarak, yeni ürün hatları daha hızlı kurulabilir ve devreye alma sırasında sürprizlerle karşılaşmadan tam hıza çıkarılabilir.
RobotStudio, kullanıcıların yazılımın tüm potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak ücretsiz bir eğitim kursuyla birlikte 31 Aralık 2020'ye kadar ücretsiz olarak kullanılabilir. RobotStudio hakkında daha fazla bilgi almak ve yeni AR Görüntüleyiciyi çalışırken izlemek için https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio adresini ziyaret edin.
Uygulamayı edinmek için
App Store'dan indirmek için :
https://apps.apple.com/us/app/id1514364084
Google Play'den indirmek için :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.hayes
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 110.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com.tr
ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, robotik, makine otomasyonu ve dijital hizmetlerde bir öncü olarak otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler sunar. Dünyanın önde gelen robotik ve makine otomasyon tedarikçilerinden biri olarak 400.000'den fazla robot çözümü sağlamıştır. Her ölçekteki müşterilerimizin üretkenliği, esnekliği, sadeliği ve çıktı kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Geleceğin bağlantılı ve kolaboratif fabrikasına geçişlerini destekliyoruz. ABB Robotik & İmalat Otomasyonu, 53'ten fazla ülkede 100'den fazla lokasyonda 10.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. www.abb.com/robotics