ABB ve Amazon Web Hizmetleri, filolarını tamamen elektrikli bir gelecek için yapılandırıyor

ABB ve Amazon Web Hizmetleri, filolarını tamamen elektrikli bir gelecek için yapılandırıyor

ABB ve Amazon Web Hizmetleri (AWS), EV'lerin gerçek zamanlı filo yönetimi için bulut tabanlı bir dijital çözümü ortaklaşa geliştirmek için işbirliği yaptıklarını duyurdu. Bu işbirliği, elektrikli araçların verimli kullanımını optimize edecek ve nakliye filolarının elektrifikasyonunu hızlandırarak, dünya çapındaki operatörlerin tamamen elektrikleşme sürecinde yüzde 100 iş sürekliliğini korumalarına yardımcı olacak.

İşbirliği, eMobility lideri ABB'nin enerji yönetimi, şarj teknolojisi ve e-mobilite çözümlerine ilişkin kapsamlı deneyimini AWS'nin benzersiz bulut teknolojileri ve yazılım uzmanlığı portföyüyle birleştirecek.

2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni platform, tek görüntülü bir platformda kişiye özel kullanıcı deneyimi sunacak. EV şarj noktasından filo veri panosuna kadar, EV filo yönetimini daha verimli hale getirecek ve güvenilirliği en üst düzeye çıkaracaktır.

ABB'nin eMobility Bölümü Başkanı Frank Muehlon “ABB ve AWS, eMobility'nin toplumu dönüştürme potansiyeli konusunda benzer bir vizyonu paylaşıyor. Projede birlikte olan tarafların uzmanlığı, EV filo yönetimini daha basit ve daha erişilebilir hale getirme ortak hedefini destekliyor. Bu yeni çözüm, kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlamak için EV donanımını ve yazılımını tek bir ekosisteme entegre ederek elektrikli mobilite dünyasında devrim yaratacak. Birlikte çalışarak, bu geçiş sürecinde operatörlere güven veren elektrikli filo araçlarının kullanımını artırabileceğimizden eminiz."

Şu anda, küresel olarak, enerjiyle ilgili sera gazı emisyonlarının yüzde 23'ü ulaşım sektöründen kaynaklanıyor.Trafikte olan elektirikli araç kullanımının artışı CO2 emisyon oranlarını ciddi şekilde azaltacaktır.Küresel olarak yollarda bulunan yaklaşık 400 bin adet elektirikli van ve kamyonet bu bağlamda önem ifade etmektedir.Bununla birlikte, gerçek zamanlı araç ve şarj durumu bilgileri, elektrikli araçların bakımı ve şarj altyapısına erişimin yönetilmesi elektirikli araç filosuna sahip olanlar için belli başlı zorluklardır.

Günümüzde çoğu filo operatörü üçüncü taraf şarj yönetimi yazılımını tercih ediyor. Bu, sınırlı işlevsellik ve EV modelleri yelpazesine ve geniş şarj altyapısına göre özelleştirme yeteneği sunuyor. Şarj teknolojisinin gelişmeye devam ettiği hız artıyor ve bunun sonucunda ihtiyaç duyulan uyarlamalar maliyetli olabiliyor ve çok fazla kaynak gerektirebiliyor. Bu nedenle, filo operatörleri, tak ve çalıştır yapmalarını sağlayan, yönetimi kolay şarj donanımı ile birlikte ölçeklenebilir, güvenli ve kolayca uyarlanmış gelişmiş yazılım çözümleri arıyor.

ABB Berlin'de elektrikli araç filolarının atışını desteklemek ve sağlamak üzere, tüm araç OEM'leri tarafından kullanılabilecek filo operatörleri için özel, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli teknolojiler geliştirecek yapıyı yarattı. AWS ile birlikte çalışan bu yeni girişim, tüm araç türleri ve şarj altyapısı ile çalışacak şekilde birlikte çalışabilir filo yönetimi çözümünü tasarlayacak. Makine öğrenimi ve analitiği kullanarak, şarj planlama ve gerçek zamanlı izleme dahil olmak üzere, araç sağlığı ve servisine yönelik içgörüler ve eylemlerin yanı sıra günün saatine, hava durumuna ve kullanım modellerine göre EV rota optimizasyonu dahil olmak üzere ilgi çekici bir dizi özellik içerecektir.

“Sektörler araç filolarının elektrifikasyonu ile ilerlerken, müşteriler yeni işletim modeline uyum sağlamalarına ve filolarını kullanma şekillerini optimize etmelerine yardımcı olacak güvenilir ve sezgisel hizmetlere ihtiyaç duyuyor. AWS ve ABB arasındaki bu iş birliği, donanımdan bağımsız, akıllı bir elektrik filosu yönetimi çözümü sunmak için şirketlerimizin otomotiv, lojistik ve elektrifikasyon alanlarındaki derin uzmanlığını buluttaki liderlikle birleştirecek ”dedi. AWS'de. "ABB ve AWS birlikte, bulutun elektrikli araç endüstrisine sağladığı içgörüleri, çevikliği ve ölçeği getirecek ve müşterilerimizin daha düşük emisyonlu bir geleceğe başarılı bir şekilde geçmesine yardımcı olacak."

ABB'nin eMobility çözümleri hakkında daha fazla bilgi için https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification/e-mobilitysolutions veya Amazon Web Services hakkında daha fazla bilgi için  https://aws.amazon.com/ tıklayın.

Elektrikli taşımacılığı 2030 yılına kadar yeni normal hale getirme | İklim Grubu
2 Elektrikli Araç Görünümü 2020, BloombergNEF

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB’nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100’den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp