ABB的技术使霍巴特水上中心节省了约36,000美元的能源成本

ABB的技术使霍巴特水上中心节省了约36,000美元的能源成本

  • 作为中心升级的一部分,为城市建造可持续的社区。
  • 霍巴特市议会预计每年将节省36,000澳元,减少77吨碳排放。
  • 更加节能的新解决方案包括ABB电机、变频器和智能传感器。
  • 对于数字连接的高级分析和可扩展系统,该系统还将减少约18%的电流消耗需求。

澳大利亚塔斯马尼亚岛的杜恩·肯尼迪·霍巴特水上运动中心23年来一直是一个受欢迎的社区设施,由霍巴特市议会拥有和经营。这是一个价值5000万澳元的体育设施,包括一个温水游泳池、休闲游泳池和一个奥林匹克规格的游泳池,不仅为休闲游泳提供了场所,也为孩子们提供了学习游泳的地方。

该委员会于1998年成立,它认识到,由于基础设施老化,加热如此大量的水让以全年保持舒适的游泳温度所需的能源变得难以控制,成本上升不仅体现在取暖费上,还会影响环境。

因此,作为一系列重大项目的一部分,他们对该中心进行了升级,为城市建设可持续的社区更好的社区创造一个更可持续的城市。新功能包括收集污水处理后的热量,并安装了1500多块太阳能电池板。

重组、推广、再热

在查看用于管理整个泳池过滤和水循环系统、HVAC中央设备和灰水系统的电机和变频器时,Doone Kennedy Hobart水上运动中心设施运营部项目负责人Jason Clark表示:“我们希望我们的设备在这种特殊设计中能够经得起未来的考验。我们知道,鉴于我们在电机维修上的花费,全面升级迫在眉睫。我们的设备正在老化,处于生命周期的边缘。”

“通过使用高能效解决方案进行设备置换,数据显示,从翻新和重绕等维护活动中节省的资金,加上运营成本的节约,将使我们在不到3年的时间内获得投资回报。”

他继续说,“这是一个行业标准的方法,如果一个电机发生故障,您得让它重新运转。我们正在检查1998年以前的电机,这些电机已经重新运转且翻新过几次。由于我们现在拥有的数据表明重复维修实际上会增加运营成本和总拥有成本,因此应该更多地承认这已经成为一种过时的做法。更不用说,这种传统设计的陈旧设备而排放到环境中的碳排放量了。"

ABB价值服务提供商A1 Electric Motors与总部位于塔斯马尼亚的电力系统顾问Enginuity Power Solutions合作,为霍巴特水上运动中心的新系统确定了可扩展且能够进行操作分析的节能设备,以满足这些需求。

易于集成并降低运营成本的可持续解决方案

Enginuity Power Solutions董事总经理Tom Green在设计中为霍巴特市议会提供了支持,其中包括19台ABB ACH580变频器(VSD)、19台ABB同步磁阻电机(SynRM)、2台网关和25台ABB Ability智能传感器——这是电机、泵、安装轴承和传动装置的高级分析和维护规划的关键要素,是一个真正无线连接的数字平台。

“这些变频器,加上同步磁阻电机,还将减少大约18%的电能消耗需求,这甚至比预期的还要好。”

Tom说:“我推荐ABB ACH580变频器是因为它们能够降低系统的谐波失真水平,而这仅仅是因为这种新型变频器技术的固有特性。这些变频器,加上同步磁阻电机,也将减少目前的电力需求约18%,这甚至比预期的更好。”1

此外,该中心现有的建筑管理系统需要BACnet协议(BAC)用于建筑和自动化控制,这是这些变频器的标准配置。

ACH580变频器已经与ABB的IE5同步磁阻电机耦合,因为它们能够提高能效并减少高达40%的能源损耗。这些电机在与ABB变频器组合后,也有助于降低运营成本和最大化性能。

这些电机的一个优点是其较低的运行温度,延长了定子绕组、轴承润滑剂和轴承本身的寿命。它还降低了工作空间的冷却需求。同步磁阻电机总是与变频器一起安装,以形成一个优化的组合,提供灵活性和精度,在任何应用中取代标准感应电机。

Tom说:“这些同步磁阻电机降低了运行的最大需求。这为该中心提供了更多的选择和升级运营的能力,因为它们不仅降低了能源成本,还释放了现有基础设施的空间,以适应未来的扩建。

在我们支持的行业中,我们发现许多地方已经达到了产能瓶颈,没有更多空间,也没有进一步扩建的空间。随着人口密度的增加和可再生能源的渗透,燃煤和燃气电厂的关闭,这将是澳大利亚的一个大问题。这就是为什么不增加像电线杆、电线和发电机这样的中央基础设施,而是使用像这样的系统方法,在连接负载的源头解决问题,将有助于克服这些挑战。用以防止以后更多的花费。”

ABB Ability智能传感器将安装在该中心新系统的电机、泵和安装轴承上,可将设备转换为智能的无线连接设备。通过测量设备表面的关键参数,数据可用于获得关于其状况和性能的有意义的信息。这使用户能够识别其系统中的低效之处,并降低与操作和维护相关的风险。

“使用ABB的智能传感器可能是我们能够实施的最简单的数字技术,回报也最快。”

Jason说:“对泵、电机和驱动它们的变频器进行正确的监控和控制,可以大大提高它们的性能,并帮助我们确保它们持续运行。使用ABB的智能传感器可能是我们能够实施的最简单的数字技术,回报也最快。”

该中心将能够监控其新设备的状态,包括温度、振动、电压和其他可能出现的潜在(或即时)问题。

通过研究该中心用于灰水循环的泵系统,对以前的电机和变频器与该中心购买的新ABB同步磁阻电机及变频器组合进行了数据对比分析。

初步结果已经表明,仅能源消耗的需求就减少了15%。高峰时期电流消耗和最大需求(kVA)的减少将使该中心的电网费用每年减少约17,000澳元。

“霍巴特市议会预计每年将额外节省36,000澳元,减少77吨碳排放。”

在能源消耗方面,由于安装了这一新的现代化系统,霍巴特市议会预计每年将额外节省36,000澳元,减少77吨碳排放,这是基于每年节省259兆瓦时(MWh)的用电量——相比之下,澳大利亚普通家庭每年消耗约7 MWh。2

即将出现进一步的积极成果

Enginuity Power Solutions将在2022年2月进行试运行后评估,以便在安装霍巴特市议会为该中心购买的整个ABB系统后进行完整的全面分析。他预计,有了包括能源分析仪在内的建模数据来绘制能源使用情况,该中心的碳排放量将大幅下降,运营成本也将进一步降低。它们还将增加新的减载能力,以消除主开关和变压器等设备的压力,并降低外部公用事业和现有基础设施的最大能源需求。

来自澳大利亚ABB电机的部门经理Rory Paltridge说:“基础设施造成了澳大利亚大约70%的温室气体排放。ABB很高兴能够支持霍巴特市议会等地方政府机构,他们正在采取重大举措,在其整体基础设施中采用更节能的系统。这对于成功实现零排放至关重要。”

1Enginuity Power Solutions使用ABB的变频器节能计算器电机节能计算器计算节能量。

2CSIRO典型住宅能源使用数据。这仅适用于电力,在澳大利亚那些也大量使用天然气的地区(主要是维多利亚州),在考虑涵盖所有能源使用时,应额外考虑这一点。更多高水平的能源消耗数据可在联邦政府能源网站上获得:能源消耗 | energy.gov.au

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp