- ABB推出全套机器人教育包,满足未来就业市场需求
- 整套教育包包含易于使用的GoFa™协作机器人单元、时长达56小时的教学材料,以及全球认可的STEM证书
- ABB此项举措是为了与全球教育工作者合作,致力于填补自动化技能缺口
近期,ABB 机器人全新推出即用型教育包,以进一步填补全球自动化领域的教育缺口,从而更好地为未来就业市场储备人才。该即用型教育包包含一台GoFa协作机器人、全套教学材料,以及全球认可的技术资格证书,是ABB机器人在全球范围内为自动化时代打造人才的计划中重要的组成部分。
ABB机器人教育包旨在帮助培养出具备高技能水平的年轻人,从而让自动化技术惠及更多企业。目前,全球有80%的教育机构认为自动化将在未来10年内改变就业形势,但是目前只有四分之一的教育机构把机器人课程纳入教学计划*。其中的障碍在于,缺少经过机器人和自动化专业培训的教师,同时难以把机器人培训课程恰如其分地融入现有教学内容中。
随着机器人自动化技术在制造、分销、零售、医疗等越来越多行业的普及,企业越发需要能够熟练操作机器人和自动化设备的人才。ABB机器人教育包可以让院校和教育机构轻松开设行业认可的机器人培训课程,缩小就业市场的技术技能差距,让人们为更加自动化的工作场所做好准备。
教育包以高性能ABB GoFa协作机器人教育单元为核心。作为ABB一款屡获殊荣的产品,GoFa易于使用,它安装在一个小巧的台面上,可以让学生体验包括取放和3D打印在内的各种真实的工业应用场景。通过ABB机器人引导式编程和Wizard简易编程软件,即使是年仅15岁,没有任何工程知识和经验的学生,也能轻松驾驭GoFa。
教育包还包含了12节从初阶到高阶不同阶段的课程,可以为老师们提供从机器人基础知识到高级应用和编程等全面的教学内容。课程经过对工业类培训材料改编,内容通俗易懂,有助于学生们更加快速地掌握机器人知识。课程中包含视频、在线互动练习、400道测试题,以及使用ABB RobotStudio®离线编程工具进行的仿真练习等形式多样的教学内容,总时长达56小时。ABB RobotStudio®离线编程仿真软件被全球企业广泛用于在虚拟环境中规划、模拟和开发真实场景下的机器人解决方案。
教育包的第三个亮点是在完成课程后,老师和学生们都将获颁一张全球认可的STEM证书。该证书由教育研究和认证组织STEM.org提供支持和认证,代表对学员的机器人操作能力的认可或ABB对授课者资质的认证。同时,该证书还被全球80多个国家认可,可作为资格证书用于证明求职者操作机器人自动化设备的能力。
未来,机器人将像笔记本电脑一样在工作场所随处可见。ABB一直致力于帮助学生提升技能,以应对未来的职场需求,而全新机器人教育包正是ABB在此领域的最新努力和成果。目前,ABB已经与超过40个国家的教育机构展开合作,针对广大学生进行机器人编程和操作基础知识的培训。
如需了解更多关于教育包及ABB培训设施、合作项目和培训课程的信息,请访问 Education Package | ABB
*来源:2022年ABB教育调查 (基于全球2301名受访者样本数据)x