塑壳断路器是低压配电系统中不可或缺的一环,它承担着保护配电系统线路及用电设备的双重职责。对于建筑领域的二级配电应用而言,具有高可靠性、强适应性及强大过载与短路保护能力的断路器产品更是构建安全、稳定和可持续化电力环境的重要基石。依托在配电领域的技术创新和生产制造的全环节质量管控,ABB正式推出ABB Formula BLD 塑壳断路器,专为二级配电应用量身打造,兼顾建筑领域市场需求与柔性成本控制,尽显 “权衡” 之美!
性能优越,应用广泛
ABB Formula BLD 塑壳断路器可覆盖从 16 A~ 630 A 三箱应用范围,分断能力高达 50 kA,可提供配电 / 电动机 / 剩余电流等多种保护功能。
简化选型,易于安装
ABB Formula BLD 塑壳断路器全系列包含四个壳架等级/三种安装深度,额定电流可达630A,选型简单且能够快速完成布局组装,极大缩短安装时间,使用便捷,适配性强。
经济高效,持久耐用
兼顾市场需求与柔性成本控制,ABB Formula BLD 塑壳断路器涵盖住宅、商业和工业建筑的标准应用,分段能力涵盖二级配电的常用应用,在保障高质量与可靠保护性能的同时实现成本效益优化,打造经济、稳定、安全、节能的用电体验。

机械寿命高达15,000 次,电气寿命高达 5,000 次,ABB Formula BLD 塑壳断路器持久耐用,可满足建筑长期使用及运维需求,并在严酷环境条件下仍具有高可靠性。
秉承一如既往的高品质、高可靠性的产品理念,ABB将创新思维和先进技术充分融入到新产品的设计中,积极为广大用户带来优质的配电解决方案,帮助客户提升整体的安全性、可靠性和成本优化,赋能更可持续化和高效发展的电气化未来。
请点击链接,了解更多有关ABB Formula BLD 塑壳断路器的相关信息。
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn