ABB推出全新RobotStudio® AR Viewer软件,方便用户通过智能手机或平板电脑快速便捷地查看机器人在生产线的虚拟安装过程,包括安装区域和安装方式。
ABB功能强大的电脑端离线编程软件RobotStudio®新增AR Viewer增强现实查看器插件,帮助用户轻松判断机器人是否适合其生产线应用。
RobotStudio® AR Viewer应用软件可用于测试在RobotStudio中创建的任何模型,使用户了解机器人或机器人工作单元的大小和规模,以及如何将机器人部署在工厂车间,使其适应现有生产设备。RobotStudio®通过AR技术将解决方案模型化,并与真实生产环境相融合。用户可将模型缩放到实际大小并调整视角,以达到更佳效果。
通过AR Viewer,用户还能观察模型的虚拟运行。用户可通过时间轴功能查看生产节拍时间,并快速定位到动画中的某个时间点,从而找出提升性能或查明潜在问题的方法。
AR Viewer可在苹果商店和华为商店免费下载,与多种智能设备兼容。使用该软件,个人或团队能够用一种低成本、安全和简便的方式将安装过程可视化,无需担心其他VR方案可能出现的操作过于复杂、卫生问题或心理不适等情况。
对于刚开始接触机器人自动化,或之前没有时间或资源来规划机器人安装的公司来说,AR Viewer是他们的理想选择。
ABB机器人产品管理负责人Antti Matinlauri说:“我们在与中小企业的沟通中了解到,许多公司都在寻求实现某种形式的机器人自动化,但不知道从何下手。RobotStudio是我们开发的一款操作简单直观的数字化工具,有助于简化机器人的安装和使用。全新的AR Viewer使用户更方便地使用RobotStudio的强大功能,帮助用户在决定投资之前了解机器人如何能够引入到生产中, 自动化如何提高现有生产流程的效率和柔性。”
ABB RobotStudio软件一直在树立机器人仿真和离线编程的标杆。该软件支持用户在虚拟环境下对单台机器人甚至整个机器人系统进行设计、配置和调试,用户可在实际执行解决方案之前对其进行测试和完善。使用RobotStudio编程软件可以更快地完成新产品生产线的安装,并在调试期间实现正常的全速运转。
软件下载
苹果商店下载地址:https://apps.apple.com/us/app/id1514364084
华为商店下载地址:https://appgallery.huawei.com/#/app/C103202337
关于RobotStudio的更多信息,请访问https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio