2025年中国国际海事技术学术会议和展览会(简称“中国国际海事会展”)于12月2日至5日在上海新国际博览中心举行。作为海事界全球性的交流平台,中国国际海事会展汇聚了来自世界各地海事领域的专业人士和专家,合作交流和共享商机。
在中国国际海事会展现场,ABB电气推出创新固态断路器SACE Infinitus,助力打造新一代安全高效的直流(DC)电力系统。直流配电技术是提升船舶可持续性与能效的核心策略——ABB固态断路器可简化各类船型的直流网络架构集成、保护与控制。面对采用集中式拓扑系统时,需在数十或数百微秒内动作并隔离故障的高要求,ABB提供了全球第一个符合IEC60947-2标准及取得DNV认证且CCS认证中的固态断路器方案。

期间,ABB电气以“引领科技、绿色节能”为主题,邀请行业核心客户到现场,共同见证ABB在电气领域的最新成果,聚焦ABB固态断路器、ABB低压轴发应用及ABB直流产品在船舶行业的应用,探讨行业发展、共话零碳未来。
直流电力系统在特定工况下,有望将燃油效率最高提升20%。通过消除交流电的损耗与限制,直流网络使船舶能够精准匹配船载柴油发电机组的电力输出与推进系统及其他负载的用电需求。直流电力架构还简化了电池储能系统和氢燃料电池系统与船舶电力系统的集成,助力实现最高效率。

ABB固态断路器是全球首款采用半导体技术的IEC 60947-2认证断路器,经低损耗优化设计,为直流电力保护与控制提供一体化解决方案。该设备已获得DNV认证,适用于低压海事应用场景,通过超快速保护功能助力新型直流网络架构,确保船舶集成过程的安全便捷。
ABB固态断路器对短路故障的检测响应速度比传统机械断路器快1000倍。作为船舶至关重要的母线连接断路器,该固态断路器即使在极端高短路电流情况下也能实现故障区域隔离,最大限度保障系统可用性。该超快设备还能无电弧中断故障电流,将电弧闪光风险降至近乎为零。除速度优势外,新技术还赋予设备超长电气寿命——较标准断路器延长100倍。
其紧凑的一体化设计使集成简便且拥有成本低廉。ABB固态断路器集保护、开关、隔离器、电能表、网络分析仪及智能连接模块于一体,可安装于标准600毫米电气柜中,并与ABB Ekip及EPIC软件工具无缝集成,实现便捷配置。ABB精选的开关技术使功率损耗较其他电力电子解决方案最高可降低70%。
ABB电气中国高级副总裁、智慧建筑及智慧电力市场销售负责人杨嵘表示:“在当前海事行业创新、智慧、绿色转型的关键时期,ABB始终致力于以创新技术为客户创造切实价值,为应对行业挑战提供技术领先的解决方案。在今年中国国际海事会展上隆重亮相的ABB革命性固态断路器SACE Infinitus,是我们推出的一款创新产品,应用于电动船舶1000VDC直流配电系统,不仅能显著提升船舶电网的安全可靠性,更将助力船东优化运营成本、从容应对能源转型。我们坚信,通过持续的技术性突破和颠覆性创新,ABB将为推动海事行业可持续发展、共建零碳未来贡献积极力量。”
ABB固态断路器全球产品经理Thorsten Strassel参加发布仪式并表示:"中国国际海事会展是展示这项创新技术的理想平台,它将助力船舶领域的能源转型。可再生能源、电池储能和智能电网是推动海运业可持续发展的关键要素。直流电网能显著节约能源并降低燃油成本。随着ABB固态断路器的推出,我们可为船舶运营商提供先进的电力保护方案,助力其安全高效地将直流系统引入船舶。"

ABB革命性的固态技术概念于2019年首次亮相。研发团队经过持续优化与验证,将核心技术融入符合IEC 60947-2严格认证要求的产品设计中。ABB固态断路器还可应用于工业园区、商业建筑及其他直流配电场景,配合可再生能源与电池储能系统,实现节能减排与碳足迹降低。ABB固态断路器正以创新之姿,不断拓展市场应用的边界。未来,它将朝着1500VDC这一更高电压领域迈进,同时打造电流范围更为宽广的产品,引领行业迈向新的技术高度。
了解更多ABB固态断路器SACE Infinitus信息,请访问产品专题页面 [此处]。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn