ABB 今日宣布推出 ABB ABILITY® BuildingPro,这是一个网络安全集成平台,旨在连接、管理和优化建筑运营。该解决方案已在全球 40 多个国家推出,支持商业地产、校园、医院、康养中心、酒店和政府等关键领域,帮助各类组织加速脱碳进程和数字化转型。
作为中央智能枢纽,ABB ABILITY® BuildingPro可整合来自建筑系统的数据,以提升运营表现、减少能源消耗并提升用户体验。平台基于 openBOS® 构建,其开放的边缘架构,不仅提供了无缝的互操作性和先进的网络安全防护——完全符合最新的国际网络安全标准和法规,更具备了灵活集成未来AI驱动工具的能力。这使得ABB ABILITY® BuildingPro成为一个面向未来的基础平台,能为各类建筑的数字化转型提供支撑。
作为本次发布的一部分,ABB推出了两款集成解决方案:ABB ABILITY® BuildingPro Vision 与 ABB ABILITY® BuildingPro Edge。它们旨在将平台的核心能力落地应用,通过二者的协同工作,助力建筑业主、运营方及系统集成商对单栋建筑乃至整个建筑组合的运营表现进行实时监测、控制与优化。

ABB电气智慧建筑楼宇自动化业务负责人韩麓指出: “当今建筑需承载更为多元的功能,需具备智能化、自适应、可持续与安全特征。通过ABB ABILITY® BuildingPro,我们助力客户实现对建筑数据的全面掌控,支持其基于实时信息作出更优化的决策,并加速脱碳进程——同时为人们创造更为舒适且高效的空间环境。”
ABB ABILITY® BuildingPro Vision 为设施管理团队提供了直观的建筑运营状态实时视图。该系统通过动态化的网页端界面——内含动画楼层平面图、资产视图及数据仪表盘——从而在统一平台上实现关键系统与空间的实时监测及控制。依托其易用性设计以及灵活的本地部署或云端部署,Vision 可有效支持运维人员在现场做出更快速、更智能的决策。
ABB ABILITY® BuildingPro Edge系列是高性能硬件控制器,用于本地建筑数据的采集与处理。该系列产品专为本地系统与云端之间的安全连接而设计,同时具备对未来预测性分析及人工智能驱动自动化技术的兼容能力。
建筑约占全球能源消费总量的30%,约占碳排放的26%。ABB ABILITY® BuildingPro通过助力客户可视化能源数据并采取行动,为降低能源消耗、削减运营成本及加速可持续发展目标落地提供了切实可行的方法。
除能源性能优化外,BuildingPro平台协同其Vision软件与Edge设备,可在提升网络安全防护水平及增强运营韧性的同时,助力提供更为健康、舒适的环境。
随着建筑业态不断演进、可持续发展目标日趋严格,ABB ABILITY® BuildingPro 依托灵活、可扩展的技术,助力客户应对新需求,并在技术与法规的持续演进中,保障其长期投资价值。平台基于开放且具备网络安全防护能力的架构,可实现与既有设备及下一代智能技术的无缝集成,同时兼容 BACnet®、Modbus、KNX、LonWorks、MQTT 等行业通用协议。通过融合边缘计算与云技术、开放数据标准及智能数字化工具,ABB 正进一步践行其打造更智慧、更可持续建筑空间的承诺。
了解更多信息,请访问:ABB ABILITY® BuildingPro - 家居与楼宇自动化 | 产品
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn