在2019年汉诺威工业博览会上,ABB作为开创性的技术领导者,展示了基于ABB Ability™的应用于发电、输电、电能质量和储能各环节的解决方案。
ABB Ability™发电机断路器(GCB)能够通过数字化方式,针对由可提高发电厂可用性的智能监控系统GMS600收集的健康数据进行汇总、分析和管理。它可以实现实时远程监控气体水平、温度和侵蚀。资产设备可通过收集智能数据来实现优化。通过对设备状况进行监控,有助于提升运维效率。发电机断路器经过数字化集成,可提供现场与云端的连接,包括用于发电机断路器的ABB Ability™资产健康软件。
用于避雷器的ABB Ability™无线监控器是一种多功能设备,可安装在中压和高压避雷器上。除了监测环境温度和湿度等环境条件外,还可以检测浪涌和泄露电流。这种实时信息可以快速分析电网状况,并允许状态监控和预测性维护,最终减少电网停电时间。
ABB Ability™电能质量和储能解决方案可应对电网中一系列电能质量问题的挑战,从而有助于更快、更准确地提高电网稳定性、电能质量和能效水平。我们的产品基于电力电子技术,可对电能质量问题进行可变、快速、平稳且精准的治理,例如频繁变化的功率因数、高次谐波和负载不平衡。以下是我们的五种解决方案:
- PQflexC,混合补偿用无功发生器
- PQdynaC,有源无功功率发生器
- PQactiF,有源滤波器
- PQstorI,储能逆变器
- PQoptiM,电能质量监控人机界面
我们的产品采用有效技术并且尺寸更加紧凑,非常适用于空间稀缺或成本高昂的场景。
ABB是高压技术领域的领导者,提供高达1,200 千伏的各种高压产品,帮助客户提高电网的安全性、可靠性和效率,同时最大限度地减少对环境的影响。
相关链接