世界上最偏遠的機器人,以科技助力亞馬遜造林計畫

世界上最偏遠的機器人,以科技助力亞馬遜造林計畫

  • ABB 機器人與非營利組織 Junglekeepers 的 Pilot Project,展示機器人技術和雲端科技扭轉人為森林砍伐的潛力
  • YuMi® 利用太陽能實現種子種植自動化,使亞馬遜地區的造林更快、更高效且可擴展
  • RobotStudio® 雲端科技使專案成為可能:ABB 專家在 12,000 公里外的瑞典實時模擬、調教及部署機器人編程

ABB Robotics 和美國非營利組織 Junglekeepers 的Pilot project展示雲端科技對於雨林的造林計畫能夠提供更快、更高效和可擴展的作用。

ABB 機器人支持 Junglekeepers 保護 55,000 英畝亞馬遜雨林及扭轉森林遭人為砍伐的使命。在這項行業首創的演示中,ABB 的協作機器人 YuMi 正在叢林實驗室中自動執行種植任務,加快這一過程,並讓 Junglekeepers 的志願者能夠將寶貴的時間和資源集中在更有影響力的工作上。

透過 ABB RobotStudio Cloud 技術,ABB 專家在 12,000 公里(7,460 英里)外,瑞典的Västerås,在叢林中模擬、調試和部署 YuMi 任務所需的編程——在世界上最偏遠的角落實現機器人自動化。

“ABB 與 Junglekeepers 合作,展示機器人技術和雲端科技如何助力對抗森林砍伐在對抗氣候變化成為要角,”ABB 機器人和離散自動化總裁 Sami Atiya 說。 “這項Pilot Project透過世界上最偏遠的機器人自動化高度重複的任務,讓護林員有時間在雨林中進行更重要的工作,並幫助他們保護他們居住的土地。”

位於秘魯亞馬遜偏遠地區的叢林實驗室, YuMi 協作機器人以自動化技術執行種子種植過程中的基本任務,而這些任務通常完全由人工完成。協作機器人在土壤中挖一個洞,將種子放入其中,壓實頂部的土壤並用顏色編碼的標籤進行標記。 YuMi 使 Junglekeepers 能夠每天在需要重新造林的區域重新種植兩個足球場大小的區域。

透過自動執行此項任務,使得Junglekeepers 的志願者能夠將寶貴的時間和資源集中在更有影響力的工作上,例如在該地區巡邏以阻止非法伐木者、教育當地人保護雨林和種植成熟的樹苗。

完全遠程和自主的協作機器人創建及安裝,同時也克服尋找工作人員在遙遠的叢林留下及工作的難度。初始安裝後,YuMi 可以自主執行任務,僅在需要時進行故障排除。

 “截至目前為止,我們已經失去亞馬遜雨林總面積的 20%;如果今天不使用科技,保護工作將停滯不前,”Junglekeepers 的聯合創始人 Moshin Kazmi 說。 “讓 YuMi 在我們的基地執行任務,是讓我們的護林員接觸不同做事方式的好方法。這項導入科技的計畫加速並擴大我們的業務,推進了我們的使命。”

伐木和焚燒開墾農田等人類活動對亞馬遜雨林的破壞加劇氣候變化的破壞性影響。據估計,自 1985 年以來,超過 870,000 平方公里的亞馬遜雨林已被砍伐,面積超過法國、英國和比利時的總和。1 數百億棵樹木已經消失,該地區正在迅速暖化。

 “亞馬遜處於危險當中。這就是為什麼我們需要技術、科學和當地知識共同努力來拯救它。否則,我們就來不及了。雨林可以得到拯救,但我們必須將所有這些因素結合起來才能有所作為,”秘魯亞馬遜研究所森林管理研究主任 Dennis del Castillo Torres說。 “將高科技與保護工作相結合非常重要。我們可以使用很多技術來保護森林,機器人可以幫助更快地重新造林,但我們必須非常有選擇性。我們必須在森林砍伐嚴重的地區使用它來加快重新種植的過程。”

這項專案由 ABB 的 RobotStudio Cloud 技術支持,使世界各地的團隊能夠實時協作。這種遠程編程的新方式可實現更高水平的靈活性和即時改進,進而提高效率和彈性,並且不會浪費種植時間。 RobotStudio 擁有超過 25 年的離線編程經驗,可提供一流的數字技術,使模擬與現實之間的準確度達到 99%。這使用戶可以將測試機器人解決方案的時間減少 50%,並將生產停機時間降至零。

ABB 機器人在亞馬遜的 pilot project 進一步推進透過智能機器人和自動化解決方案促進可持續轉型的目標,協助企業提高生產力、減少浪費並最大限度地提高效率。 2022 年,ABB 機器人技術與收集海洋塑料垃圾的非營利組織 Parley Global Cleanup network 合作,使用 3D 增材打印技術打造個性化設計師物品,例如回收家具。根據 Junglekeepers 的意願,RobotStudio Cloud 和 YuMi 在雨林中的試點計劃將持續大約六週(橫跨 2023 年 5 月和 6 月)。試點項目結束後,ABB 將探索在更廣泛的基礎上協助 Junglekeepers 的機會,並探索其機器人解決方案和雲技術在推動可持續轉型中發揮核心作用的更多機會。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是技術領先的跨國工程公司,致力於推進社會與產業轉型,以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合,ABB持續推展技術疆界,將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史,ABB的成功來自全球超過105,000位優秀員工的貢獻。www.abb.com 

ABB機器人與離散自動化事業部 是世界領先的機器人和機械自動化供應商之一,同時也是唯一一家擁有全面產品組合的公司,產品組合涵蓋機器人、自主移動機器人和機械自動化解決方案。我們幫助從汽車到電子和物流,各種規模和行業的公司變得更具備彈性、更靈活和更高效,致力與客戶攜手並進邁向未來的互聯協作工廠。ABB 機器人與離散自動化擁有超過 11,000 名員工,遍佈於全球53個國家、100多個地區。new.abb.com/products/robotics/zh-tw/

關於 Junglekeepers
Junglekeepers 是一家美國非營利組織,與國際專家和當地社區合作,保護亞馬遜雨林及扭轉森林砍伐造成的破壞。兩年多來,他們一直在保護土地,打擊非法採伐,記錄秘魯亞馬遜馬德雷德迪奧斯地區特有的許多獨特物種。在目前受叢林守護者保護的保護區範圍內,非法採伐事件減少了 90% 以上,非法徵地事件幾乎降為零。

1 World Economic Forum, 2023

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp