ABB 协助推出内置 PROFINET/PROFIsafe 的首个列车 Safe HMI

德国 DEUTA-WERKE 与 ABB 即将合作推出世界上首个配有 PROFINET/PROFIsafe 现场总线的 Safe HMI,用于标准和安全通信。

分享本页

ABB PROFIsafe - Aufbau-Hintergrund DEUTA customer photo

世界上首个符合 SIL 3(IEC 61508)标准的列车用安全触摸式人机界面(Safe HMI)将支持 PROFINET/PROFIsafe 工业通信。

Safe HMI 可准确、安全地显示列车的速度或安全区域的状态

由 DEUTA-WERKE 与 ABB 合作开发的 Safe HMI 可准确、安全地显示列车的速度或各种安全区域的状态。通过用户触摸事件和故障安全图形对象进行的故障安全选择(例如列车速度或所选运行模式),可在 Safe HMI 和 ABB AC500-S 安全 PLC 之间进行交换。

DEUTA-WERKE 在铁路应用的系统、解决方案和功能安全组件设计和制造方面处于全球领先地位。该公司一直在不断追求高水平的安全标准,并最终开发出更安全的方式——Safe HMI——对列车速度以及选择运行模式和达到 SIL3 级别的安全区域状态进行可视化显示。

IconTrust 和 SelectTrust 技术可在 Safe HMI 上实现故障安全可视化和选择

DEUTA-WERKE 使用其 IconTrust 和 SelectTrust 技术开发了列车应用的 Safe HMI。例如,IconTrust 技术可同时、独立地监控人机界面屏幕上的安全关键区域。如果出现偏差,就会触发相应的以安全为导向的响应。该响应可通过 PROFINET/PROFIsafe 发送到 AC500-S 安全 PLC,以实现更可控的安全反应。在 Safe HMI 的每个图像刷新周期内,对每个单独显示的故障安全区域进行分析,并与相应输入变量值进行比较。

SelectTrust 技术可在 Safe HMI 上使用其触摸屏命令实现故障安全选择。所选值可通过 PROFINET/PROFIsafe 发送到 AC500-S 安全 PLC,进行进一步的安全逻辑处理,例如安全地更改应用运行模式或更改安全过程参数。

在 Safe HMI 上使用 SelectTrust 技术可更换机械控制盘上的多个硬连线控制元件。这提高了铁路应用的可用性和安全性,降低了运营成本,并提高了应用生产力。

AC500-S_Group Image_2_Side Facing_presentation
AC500-S 安全PLC

使用 PROFINET/PROFIsafe 将安全值从 Safe HMI 传输到 ABB 的安全 CPU

对于 SIL3 Safe HMI 版本,每当操作员操作触摸屏时,两个依次排列的触摸层将被激活,向 Safe HMI 上的安全单元发送比较信号。该安全单元对触摸事件进行评估,并将其转换为安全值,然后使用 PROFINET/PROFIsafe 通信将该安全值传输到 ABB 的安全 PLC 中。

通过将 PROFINET/PROFIsafe 值传输到 ABB 的安全 PLC,可使用 AC500-S 安全 CPU 的闪存保存选择状态,以确保所有事件均具有持久状态。结构化文本的灵活性和在 Safe HMI 上实现复杂逻辑来处理和存储所有这些选择状态的能力对于解决方案的成功至关重要。此外,使用 PROFINET/PROFIsafe IO 控制器和 PROFINET/PROFIsafe IO 设备功能将 Safe HMI 信息分发到多个控制器的能力对于选择而言至关重要。

配有 PROFINET/PROFIsafe 的铁路应用 Safe HMI

功能安全是工业机械的重中之重,目前铁路部门对其给与了高度重视,并进行了投资以进一步提高列车的安全性。DEUTA-WERKE 选择 ABB 作为技术合作伙伴,使用 AC500-S 安全 PLC 在其 Safe HMI 上执行 PROFINET/PROFIsafe。关于执行 PROFINET/PROFIsafe 的理想方式,我们为该公司提供了建议。该公司正在使用 AC500-S 安全 PLC 作为 PROFINET IO 控制器和 PROFIsafe F-Host 故障安全控制器,以支持在该安全 PLC 上使用安全编程结构文本进行的高级安全应用。AC500-S 安全 PLC 用于与带有 PROFINET IO 设备和 PROFIsafe F-Device 故障安全设备功能的 Safe HMI 进行通信。AC500-S 安全 PLC 为铁路应用客户提供了带有 Safe HMI 和先进工业 PROFINET/PROFIsafe 通信的高级安全控制解决方案。

提升的可用性和更高的灵活性以适应控件布局变化

未来,希望 Safe HMI 能够适用于工业应用。Safe HMI 是机械安全控制按钮的数字化替代方案。Safe HMI 可移除操作员控制室内的各种机械控制元件,而不会影响功能安全。拥有 Safe HMI 可带来许多潜在的好处,比如节省成本、提升可用性、更高的灵活性以适应控件布局变化、适应国家语言支持等等。
Select region / language