Uma abordagem preparada para o futuro na modernização da automação industrial

Sistemas de automação obsoletos representam desafios significativos para os gerentes de instalações industriais devido à sua incapacidade de acompanhar os avanços tecnológicos, o que leva a falta de eficiência, aumento dos custos com manutenção não planejada e maior risco de problemas de conformidade.

Compartilhe esta página

Tradicionalmente, a atualização desses sistemas envolvia uma abordagem de alto custo e desordenada do tipo “substituir por completo”. No entanto, agora está disponível uma estratégia mais sustentável e econômica por meio de atualizações modulares e em fases, com ênfase na minimização da interrupção operacional.

A série ABB Ability™ Symphony® Plus e-Class (SDe) apresenta uma solução adaptável ao espaço que permite atualizações incrementais no local. Esse método mantém a infraestrutura existente, como gabinetes, cabos e fiação de campo, reduzindo significativamente o tempo de inatividade e o impacto ambiental ao minimizar o desperdício de hardware. O foco está na substituição ou atualização apenas dos componentes que agregam valor direto, como controladores e módulos de I/O, o que também ajuda a reduzir o consumo de energia e a aumentar a eficiência energética.

symphonyplus_sde

A transição para uma estrutura de comunicação moderna com base Ethernet, em substituição a sistemas proprietários, torna as fábricas ainda mais preparadas para o futuro, facilitando atualizações e a integração com outros sistemas corporativos. Essa abordagem centrada na rede permite operações mais flexíveis e escaláveis nas fábricas, adaptando-se às necessidades em constante mudança sem a necessidade de uma reengenharia extensa.

Ao adotar essas soluções inovadoras, as fábricas alcançam um processo de atualização mais gerenciável e econômico, mantendo o controle sobre o planejamento de seu ciclo de vida, minimizando riscos e garantindo a melhoria contínua da eficiência operacional e da conformidade. Essa estratégia não apenas protege os investimentos das fábricas em automação, mas também se alinha a metas mais amplas de sustentabilidade e eficiência.

Esses artigos discutem as metas mais comuns que as fábricas enfrentam ao evoluir seus sistemas Symphony HR e SD, que são: otimizar a sustentabilidade, minimizar o tempo de parada da produção e garantir que os investimentos estejam preparados para o futuro.

Este é o primeiro de uma série que explora a modernização de sistemas obsoletos ao mesmo tempo em que se alcança essas metas. Não perca insights exclusivos e perspectivas de especialistas.

Preencha o formulário para acessar o restante dos artigos.

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language