采访 | 2024年8月8日

采访电磁流量计全球产品线经理Krishna H. Prashanth,了解电磁流量计的发展以及其在更加自动化的工业环境中的技术进步。


在不断发展的工业自动化领域,创新是保持领先地位的关键。我们推出ABB新一代电磁流量计,很高兴与大家分享融合高性能、模块化和物联网连接能力的先进技术。

这一变革不仅标志着技术的重大进步,更体现我们如何有效应对客户所面临的现实挑战。

在本期专访中,我们将深入探讨这一变革背后的驱动力,探索它为我们的客户、ABB和其他利益相关方带来的好处。在与电磁流量计全球产品线经理 Krishna Prashanth H 的采访中,我们将探讨这些变化对未来流量测量的意义,以及它们在提高各种应用的效率、准确性和可靠性方面的价值。

Krishna H. Prashanth

问:为什么要重新定义ABB电磁流量计的未来?是什么推动了产品组合的发展?

答:电磁流量计之所以需要重新定义,是因为工业领域的需求不断变化和对改进的不懈追求。在当今快节奏和技术驱动的世界中,我们的客户面临着日益复杂的挑战,从管理大量数据到确保在苛刻环境中进行精确控制。通过不断变革我们的产品组合,我们不仅与这些需求变化保持同步,更积极预测并满足未来的市场需求。

持续改进是ABB理念的核心。我们认识到,由于数字化的进步、对更高运营效率的追求以及对可持续实践的需求,对流量测量技术的需求也在不断演变。我们的目标是提供不仅满足当前需求,而且能够灵活、智能地适应未来发展的解决方案。

新定义不仅仅是为了提高产品性能,更是为了改善用户体验、提高可维护性,并实现更智能、更互联的运营。通过整合高性能、模块化和物联网连接能力,我们正在为行业树立新的标杆,确保我们的客户能够实现更高的精度、减少停机时间并保持竞争优势。

 

问:该战略如何帮助实现可持续运营?

答:在每台电磁流量计中采用模块化设计可提高客户运营的可持续性。模块化设计允许重复使用设计元素、组件和最佳实践,从而减少资源消耗和浪费。标准化组件可简化生产,最大限度地减少能源消耗并降低碳足迹。在制造过程中,模块化可以降低库存需求和减少浪费。通过仅生产所需的组件,我们减少了过量生产和材料浪费,促进了更可持续的生产过程。

对于客户来说,模块化产品组合简化了复杂应用的管理,减少了浪费。客户可以升级特定模块,而不是更换整个系统,延长基础设施的寿命并减少电子废物。这种灵活性保证了技术升级可以不断进行,并且不会引起大的干扰。

总的来说,这种策略有助于提高资源效率,减少浪费,并延长了流量测量系统的寿命。我们致力于提供对环境负责、具有前瞻性的解决方案,在帮助客户实现可持续发展目标的同时,保持高性能和适应性。

 

问:这对ABB的电磁流量计产品组合意味着什么?

答:ABB新一代电磁流量计战略意味着电磁流量计产品组合将被精简为两种主要产品:ProcessMasterAquaMaster。每种产品都能满足特定的应用需求,具有高精度和灵活适应性。

ProcessMaster凭借其优异的信号处理能力,满足工厂或船舶上电磁流量计应用需求。无论是悬浮固体含量高的废水处理厂,还是过程控制严格的化工厂,它都能在苛刻的工业环境中表现出色,提供可靠的性能和精度。

AquaMaster是“外部”应用的优选。其低流量精度使其成为输配水、计费和无收入水(NRW)减少的理想选择。AquaMaster可确保在户外环境中进行精确测量和控制,有助于高效水资源管理和节约用水。

随着我们过渡到新一代产品,我们当前的产品将继续为客户提供支持。我们将实施适当的过渡计划,确保现有和未来客户都能享受到稳定可靠的服务。

每种产品,无论是ProcessMaster还是AquaMaster,都配备一系列针对特定应用设计的传感器。客户可以根据自己的需要,灵活地选择不同级别的传感器。这种模块化设计便于升级和定制,确保我们的电磁流量计解决方案灵活满足客户的需求。

 

问:您能否向我们介绍新一代产品组合中的第一款产品 ProcessMaster Water?它是如何满足公用事业和工业工厂的水管理需求的?

答:当然。我们第一款新一代产品系列ProcessMaster Water专为满足公用事业工厂和工业环境中不同的水管理需求而设计。

ProcessMaster Water有两个层级,每个层级旨在满足不同的运营要求,同时确保高性能和灵活性。第一级为标准水管理应用提供了强大可靠的解决方案,具有基本功能和可靠性能。第二级专为更具挑战性的应用设计,具有先进的功能和更高的精度,可应对复杂的水管理挑战。

ProcessMaster Water的突出特点之一是模块化,客户可以在过渡到新一代产品时无缝升级通信选项。客户可以根据自身当前的实际需求,选择最合适的通信选项,随着需求发展,轻松升级至更高级的选项,如Hart、Modbus、以太网、Profinet等其他物联网连接功能。

这种模块化方法确保我们的客户可以高效地扩展他们的系统,适应技术升级,而无需进行大规模的改造。它简化了升级至新一代解决方案的过程,是一种具前瞻性的投资,可随客户的需求而发展。ProcessMaster Water,以其分级选择和可升级的通信功能,体现了ABB致力于提供灵活、高性能和可持续的水管理解决方案的承诺。

 

问:您能否详细介绍新一代电磁流量计的推出计划,从ProcessMaster Water开始,还有哪些其他型号?

答:当然。我们将分阶段推出新一代电磁流量计,以确保平稳过渡并为我们的客户提供最佳支持。新产品系列的第一款产品ProcessMaster Water率先推出。该产品专为满足公用事业和工业工厂的的全面水管理需求设计,提供两级功能和可升级的通信选项。

在推出ProcessMaster Water之后,我们将逐步推出其他专业型号,包括标准和高级层级,以满足更广泛的应用需求。这包括专为恶劣化学环境下应用设计的工业变体,它们因出色的化学抗性和耐用性而成为理想选择。我们将推出0D型号,适合空间受限的安装。这些紧凑的型号无需上游或下游的直管段,适合传统流量计难以安装的场合。此外,我们将推出全焊接设计,以满足对机械强度和完整性要求较高的应用,从而提高坚固性和可靠性。我们还将在模块化平台上推出重型变体,以支持悬浮固体含量极高的应用,如纸浆和造纸或采矿领域的特定应用。

在AquaMaster方面,我们将推出新增的“增强版”,它将提供当前的输出功能,同时保留AquaMaster系列在输配水和计费中所特有价值主张。

这些都将建立在模块化平台上,使客户能够受益于灵活、可升级的设计,以适应不断变化的需求。这种分阶段的方法确保我们能够提供量身定制的解决方案,以满足特定的应用要求,同时为客户向新一代产品的过渡提供清晰的路径。我们致力于提供高性能、可靠和可持续的流量测量解决方案,与行业的动态需求保持同步。

 

问:ABB 的新一代电磁流量计如何为未来奠定基础?

答:ABB的新一代电磁流量计不仅仅是渐进式的改进,而是流量测量技术的一大步跃进。通过集成高性能、模块化和物联网连接能力,我们为客户提供的工具不仅先进,而且能够适应不断发展的工业自动化领域。这种集成确保我们的流量计不仅能够满足极严苛的应用需求,还能根据客户的需求灵活地发展和变化。

我们专注于提高效率、准确性和可靠性,从而直接提高运营效率并降低总体拥有成本。通过不断创新,我们对可持续性和前瞻性解决方案的承诺,将助力客户应对现代公共事业管理的复杂性,实现可持续发展目标,并保持市场竞争力。流量测量技术前景广阔,ABB非常荣幸能以创新解决方案参与这一变革,应对当下和未来的挑战。


 

Watch the video to learn more about ABB's next generation of electromagnetic flowmeters:


访问产品详情页了解更多信息:https://new.abb.com/products/measurement-products/flow/electromagnetic-flowmeters

报名参加我们即将举办的内容丰富的网络研讨会:

选项 1: 点击此处注册

Option 2: 点击此处注册


分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language