观点 | 2024年8月12日

Gian-Luigi Madonna,ABB测量与分析仪器仪表业务线全球研发负责人,分享了他对产品设计中模块化应用的发展趋势及其优势的深刻见解。

 

在快速发展的工业自动化领域,灵活性和适应性至关重要。迅速适应新需求和技术革新的能力会极大地影响组织的效率和竞争力。

实现这种灵活性的一个有效方法就是产品设计的模块化。在ABB,我们将这一理念融入到我们的设计思想中,并以此推动我们的研发工作,包括我们的新一代电磁流量计。让我们来详细了解一下这意味着什么,以及我们和我们的客户可以从中获得哪些益处。


什么是模块化设计?

模块化是指在设计产品时,可将其分解为更简单、可互换的部件或模块。这些模块可以独立创建、修改、更换或更新,而不会影响整个系统。当产品(如工业仪器仪表)需要针对特定应用和环境进行定制时,这种方法尤为有利。

模块化的好处

  1. 灵活性和定制化

    模块化最显著的优势之一是能够定制解决方案,以满足特定需求。在工业自动化领域,没有两个工艺流程是完全相同的。利用模块化设计,公司可以轻松调整其设备,以适应各种应用。例如,我们的新一代电磁流量计提供可互换的模块,用户可以选择最符合其工艺流程要求的特性和功能。这种“混合与匹配”的灵活性也适用于其他仪表产品,从而使定制解决方案能够理想地满足客户需求。

  2. 易升级易维护
    过去,升级或维护工业设备通常意味着大量的停机时间和成本。有了模块化设计,就可以更新或更换单个组件,同时将对整个系统的影响降至最低。这对于流量计和其他仪器仪表产品尤其有利,因为技术升级会淘汰现有设备。通过采用模块化设计,ABB确可以保我们的客户无需进行大规模的改造就能利用最新的创新技术。

  3. 降低总拥有成本
    能够单独更换模块而不是整个产品的能力,可以节省大量成本。这种方法不仅可以降低初期投资,还能减少长期维护和升级费用。例如,对于我们的电磁流量计,客户可以根据需要独立升级传感器和变送器,而无需投资一台全新的设备。这种模块化方法降低了总拥有成本,并使投资回报最大化。
  4. 可扩展性
    随着企业的发展和需求的演变,可扩展的解决方案变得至关重要。模块化使公司能够逐步扩展系统,添加新模块以满足增加的需求或新应用。这种可扩展性在流程和需求变化迅速的工业自动化领域至关重要。ABB 的模块化仪器仪表解决方案,包括先进的流量计,提供了与增长和创新同步所需的可扩展性。
  5. 提高可靠性,减少停机时间
    模块化系统往往更可靠,因为它们将故障局限在特定的模块中。如果某个组件出现故障,它可以快速被识别并替换,从而最大限度地减少系统停机时间。在需要连续运行的工业环境中,这种可靠性至关重要。ABB 的流量计和其他仪器仪表产品就是采用这种模块化方法设计的,可确保高可靠性和快速故障恢复。

        模块化的战略意义

        除了实际的好处,模块化设计对制造商和最终用户都具有战略意义。对于 ABB 这样的制造商来说,模块化设计简化了开发流程,从而可以创造出轻松适应不同市场和应用的多功能产品。这种方法还增强了我们的创新能力,因为新模块可以被开发并整合到现有产品中,而无需从头开始。

        对于最终用户来说,模块化的战略价值在于保持竞争力和灵活性。在技术和市场条件不断变化的今天,拥有模块化系统意味着企业可以迅速适应新的挑战和机遇。这种适应性是保持运营效率和领先竞争的重要优势。

        ABB的新一代电磁流量计

        ABB积极拥抱模块化设计,这一理念在新一代电磁流量计中得到了充分体现。这些流量计旨在提供优异的灵活性、性能和连接性。主要特点包括:

          • SensorMemory技术:该功能可实现自动自我配置,简化设置过程并确保最佳性能。
          • 实时诊断:先进的诊断功能可实时了解工艺条件和流量计的健康状况,从而减少停机时间并提高可靠性。
          • 模块化通信接口:通过插件卡,例如Modbus、以太网、以太网供电(PoE)和Profinet,我们的流量计可以通过任何工业通信协议轻松集成到客户的系统中。
          • 内置校验这确保了流量测量精度,使我们的流量计成为关键应用的可靠选择。

          通过集成这些模块化功能,ABB 的电磁流量计不仅能满足客户当前的需求,还能提供随着客户需求发展进化的前瞻性解决方案。

          在继续推进模块化设计理念的同时,我们始终致力于提供业内理想的创新性的解决方案。我们的目标是为客户提供优化运营和实现长期成功所需的工具。


          了解更多:https://new.abb.com/products/measurement-products/flow/electromagnetic-flowmeters

           


          分享本页

          了解更多

          • 联系我们

            在线查询,我们将主动联系您

            联系我们