Select Language
  • English
  • español
  • italiano
  • Türkçe
  • polski
  • 中文
  • Ελληνικά

传动的现代化改造和性能改进

retrofit_3-srgb300_banner_1500

优化性能和延长使用寿命

当传动生命周期即将结束时,需要对其进行现代化改造。ABB 可提供各种服务选项,对您的设备进行现代化改造。这些服务可使您的传动设备恢复其初始可靠性,进而可通过新功能提高其性能和实现更好的灵活性

我们将帮助您找到合适的解决方案

您了解自己的设备和业务需求。我们可以为您提供多种选择以保证设备的可靠性。关于传动的现代化改造的实用性以及不同解决方案的实施和未来运行,我们可以提供专家意见。我们将与您合作,基于您的预算要求优化解决方案。

主要益处

想了解更多产品和服务信息?


  • 通过延长传动系统的使用寿命,确保运行的连续性
  • 利用现代化改造解决方案,对已经停产淘汰的组件进行更新升级
  • 利用新功能,提高可用性和安全性
  • 通过成熟的技术,实现可靠性并提升性能
  • 利用数字化解决方案,在设备出现问题之前发现隐患

传动进行现代化改造的四个选项

ABB 可提供四种不同的选项,对传动进行现代化改造:改造、升级、更换和非 ABB 传动的现代化改造。可根据您的工艺、传动的使用方式和正在运行的传动的类型来选择合适的选项。
drives_modernization_options

低压交流传动的现代化改造服务

ABB 低压交流传动的现代化改造服务允许只更换传动的基本组件。这意味着,进行现代化改造对正常运行的干扰极小,且该投资方式效率极高。服务方式灵活,可以根据您的停机计划进行相应调整。因为可以使用现有的柜体结构,所以现代化改造不需要对当前基础设施进行重大改变。这将极大限度地减少现代化改造项目所需总投资。

ACS800 单传动
ACS600 单传动
ACS600 多传动
ACW600 液冷传动
ACV700/SAMISTAR 传动
test11

ACS800 单传动的现代化改造是一套快速、灵活且环保的解决方案,可延长设备的使用寿命。此服务采用先进的 ACS880 数字技术对现有的 ACS800- 07-17 -37 传动进行现代化改造,无需更换为全新的传动柜体。此服务可优化成本和减少停机时间。

收益:

  • 提升设备的性能、可用性和安全性
  • 获得数字化服务,在问题出现之前发现隐患
  • 按照行业标准和认证,对解决方案进行了测试,并已证实其安全性,增强了对系统的适应能力。

 

acs607_acs880r_3

ABB 可提供各种解决方案,利用 ACS880 技术对现有 ACS600 柜体式单传动进行现代化改造。根据传动的功率,只更换传动模块和必要的控制连接。对于较大的功率单元,可采用 ACS880 技术对柜体内所有组件进行改造。

收益:

  • 拓展传动的生命周期
  • 提升设备的性能、可用性和安全性
  • 获得数字化服务,在问题出现之前发现隐患

 

open_door_retrofit_with_fan_3

ABB 改造服务是一种快速有效的方式,可对您的 ACS600 多传动进行现代化改造,提升您的工厂和工艺的可靠性。可在具有挑战性的环境下完成改造服务,并按照您的生产计划进行改造服务,极大限度地减少意外停机时间,避免额外的停机检修。

收益:

  • 拓展传动的生命周期
  • 通过逐步的现代化改造实现快速部署
  • 减少浪费和投资

 

c_033

ACW600 传动即将结束其生命周期,通过常规的维修计划很难维持其正常运行。ABB 使您能够通过改造解决方案继续从资产中获取价值。此服务可将传动所用技术升级为具有新功能的新型 ACS880 技术,使其重新进入生命周期的活跃期,确保可获得所需备件和技术支持。

收益:

  • 确保对设备的支持
  • 在不易操作的地方进行现代化改造
  • 极大限度地减少停机时间

 

test8

ACV700 和 SAMISTAR 变频器处于废弃生命周期阶段,这意味着没有备件、维护或支持服务。通过改造服务,ABB可以帮助您将这些变频器升级到有效生命周期阶段,并确保在未来数年内为您提供支持。

收益:

  • 改造可提高工艺的可靠性
  • 优化计划停机时间
  • 减少浪费和投资

 

中压传动的现代化改造服务

ABB 升级服务通过在现有成熟的设计中安装先进的控制系统,解锁中压传动的新功能。用于升级中压传动的工程解决方案有助于降低投资成本和缩短所需的停机时间。此升级服务还可提高传动的效率和可靠性,使其跟上新的技术发展。
ACS1000
ACS5000
ACS6000
PCS6000
MEGADRIVE-LCI
咨询服务
ACS1000

通过安装新型 AMC34 控制平台、更新过时的组件和增强新的软件功能(具有极少碳排放),采用“主板升级(AMC34)”对 ACS1000 传动进行现代化改造,延长了传动的生命周期支持。

    主板升级(AMC34)”的益处:

    • 延长长达 10 年的生命周期支持
    • 提高网关网络安全性
    • 结合预防性维护,优化投资成本

    解锁“主板升级(AMC34)”服务:

    • ABB OneCare 计划性服务和恢复服务协议
    •  EC 风机升级
    • ABB AbilityTM Condition Monitoring for drives
    • Transformer protection relay upgrade
    ACS5000
    ABB 可提供各种服务,以确保 ACS5000 变流器的性能符合新的技术发展。这将有助于实现资产长期价值的最大化并改善运营。
    • ACS5000 1 代液冷预防性维护套件
    • ACS5000 1 代液冷升级套件
    • ACS5000 空冷预防性维护和升级套件

    收益:

    • 控制成本
    • 优化可获得性
    • 保证生命周期服务
    • 提高可靠性

     

    7080-03

    利用 UCU-26 ACS6000 进行现代化改造是一种快速、灵活且环保的解决方案,可拓展传动的使用寿命。此服务可利用源自 ACS6080、先进的 UCU-26 控制平台对现有的 ACS6000 中压传动进行现代化改造,无需更换为全新的传动柜体。除了广为人知的 DTC(直接转矩控制)之外,利用 UCU-26 的现代化改造解决方案还提供一种新的控制方法,MP3C(模型预测脉冲模式控制)这种方法可以优化传动的效率和动力。这是保持系统高可靠性、低碳排放的极佳方式。同时,这一现代化改造行动还延长了传动和电机的预期寿命。

     

    “利用 UCU-26 进行现代化改造”的益处:

    • 电机谐波损耗下降高达 50%
    • 2 年保修期 
    • 延长生命周期支持
    • 优化维护成本
    • 结合预防性维护,优化投资成本

    解锁“利用 UCU-26 进行现代化改造”服务:

    • ABB OneCare 计划性服务和恢复服务协议 
    • 电源升级
    • 电弧防护系统™安全升级
    • ABB AbilityTM 传动远程状态监测

     

       

      PCS6000

      采用 PEC3 技术包对风电变流器 PCS6000 进行现代化改造可帮助风电场用户提高发电量,缩短停机时间,同时延长变流器的预期寿命。现代化改造包重新定义了 LCI 传动的潜力:加强处理能力,提升可靠性和提供先进的网络安全。此服务专为 PCS6000 用户量身定制。

      可提供两种升级服务:

      • 控制升级 
      • 电源升级

      收益:

      • 产量提高 10% 
      • 设备使用寿命延长 2
      • 先进的网络安全


      LCI

      利用 PEC3 技术包对 MEGADRIVE-LCI 进行现代化改造,在拓展传动的预期寿命的同时,可提高工业流程的产量和减少碳排放。现代化改造包重新定义了 LCI 传动的潜力:加强处理能力,提升可靠性和提高效率。

      可提供两种升级服务:

      • 控制升级(PSR PEC3
      • 主板升级(PEC2 PEC3

      收益:

      • 产量提高 5% 
      • 减少高达 10% 碳排放
      • 提升工艺可靠性
      • 拓展设备使用寿命
      • 远程快速解决问题


      我们提供一系列先进的工程和咨询服务,可帮助您将传动系统的性能提升至一个新的水平。无论是在系统分析、设置、优化阶段还是升级阶段,我们的传动系统专家均可为您的团队提供高质量的服务,以确保您的资产满足您的需求。 


      我们的服务包括:

      • 故障模式和影响分析(FMEA 
      • 机电系统交互(EMSI 
      • 高级控制性能优化(ACPO  
      • 高级功率因数改善(APFI
      • 行为和实时数字孪生
      • 上电

      收益:

      • 降低运行成本 
      • 减少碳排放
      • 提高输出功率
      • 优化工艺决策


      直流传动的现代化改造服务

      直流传动中使用的晶闸管技术非常完善。然而,随着传动的老化,为了保持其正常运行,需要更换控制电子设备和其他组件。直流现代化改造服务将对直流传动的基本组件进行更新,使其符合新的直流传动控制技术创新,并为现有设施增加现代化功能。这可极大限度地缩短停机时间,确保您的投资得到尽可能高效的部署。

      更换传动

      当需要更换传动时,我们会帮助您选择与您的应用功能匹配的替代品,以确保新旧产品之间的无缝过渡。

      非 ABB 传动的现代化改造

      ABB 也可通过所选组合产品对非 ABB 传动进行现代化改造。您可通过使用 ABB 的现代化改造服务将新技术应用在现有的非 ABB 旧版传动上。

      Related Offering



      Loading documents
      • 联系我们

        在线查询,我们将主动联系您

        联系我们
      Select region / language