確保三星液晶顯示器的生產不間斷

ABB的電力保護方案提供三星在中國蘇州的30億美元新建液晶顯示器生產工廠的完整保全。

位於江蘇省蘇州工業園區,三星一個月就可以由這個新的7.5代加工生產線生產10萬片玻璃基板。 

為了確保生產的品質及持續性,電壓的驟降及升高等干擾,三星選擇了八套ABB的PCS100 UPS-I低壓不間斷電源(UPS),16.5 MVA容量的電力保護解決方案。 

PCS100工業型UPS I是與連接到備份逆變器系統的超級電容儲能系統單變換UPS,使下游負載在短期停電和非常深刻的電壓驟降保持正常運行。 使用單一轉換結構降低耗損,安裝PCS100 MV UPS可選擇全面保護或只選特定敏感負載。 此外,它更能減少佔用空間。事實上,能量存儲和轉換器都維持在低電壓水平,大大簡化維護並降低系統設置的成本。

在半導體應用的PCS100工業型UPS解決方案的許多差異化的特點是: 

  • l投資回收期短的時間,通常少於12個月
  • l16.5 MVA低壓電力容量
  • l小於2毫秒的超快速傳送時間
  • l減少佔用空間 - 比競爭解決方案小50%
  • l與3-5年的UPS電池相比,擁有15年的產品生命週期。
  • l全面的客戶支持

此外,三星為中國西安的儲存型快閃記憶體廠配置了22套 ABB PCS100工業型UPS 以保護精密生產設備。

迄今為止,ABB已為全球的高科技半導體和平板液晶顯示器生產廠,提供超過680兆瓦的PCS100的電力保護解決方案。 

焦點產品

  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們
Select region / language