DPA UPScale RI:le applicazioni


Componenti seriali per soddisfare esigenze individuali.  

I nostri clienti contano su di noi per avere a disposizione soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di vari ambienti IT. Il caso qui proposto è un esempio dell’eccezionale flessibilità di DPA UPScale RI.

Istituto di ricerca

Quando un istituto di ricerca tedesco ha avuto la necessità di dotare 18 torri radar di nuovi scanner radar e server per le analisi di ricerca all’interno della cabina di testa della torre alta 73 metri, ha scelto di affidarsi ad ABB. I sistemi tecnologici del cliente, critici per la sua attività, richiedevano un’alimentazione flessibile e facilmente regolabile. Il prodotto standard prevede un’ampia gamma di varianti e, grazie al fatto che poteva essere integrato in un rack di 19" esistente, non è stato difficile soddisfare i requisiti richiesti. I componenti seriali hanno consentito di realizzare soluzioni individuali efficienti, anche per un numero limitato di applicazioni.