PCS100 UPS-I 产品信息

想了解更多产品和服务信息?


PCS100 UPS-I 包含所有必要部件

PCS100 UPS-I 由以下部件组成:

  • 在干扰期间切断公用电源的市电隔离装置
  • 将储能直流电能转换为三相交流电源的逆变器
  • 用于在市电电源正常运行时为储能装置充电的浮充充电器
  • 当发生故障时自动绕过 PCS100 UPS-I 的故障安全旁路(在某些型号中可选)
  • 使逆变器输出与额定市电电压相匹配的耦合变压器
  • 在市电干扰期间向负载供电的可选储能装置(超级电容器或电池)


PCS100 UPS-I 如何提供效率

现代工业经常遇到恶劣的电气环境。PCS100 UPS-I 使用了坚固耐用的高速电力电子隔离开关,作为公用电力与负载之间的接口。模块化的逆变器构造,以及故障安全机电旁路提供高系统可用性。结合占地面积小和维修方便的特性,这种低维护、高效率的工业 UPS 成为适用于所有电力保护应用的解决方案。



图形显示模块(GDM)

用于配置 PCS100 UPS-I 的基本用户界面由图形显示模块(GDM)提供,它安装在逆变器外壳的门内。它允许对 PCS100 UPS-I 进行本地控制,显示系统状态,并提供对操作参数和事件历史记录的访问。GDM 界面由多个页面组成,每个页面顶部都有一个导航控制面板和状态栏。导航控制面板以及状态栏一直显示。

特性 GDM
显示屏分辨率 800 x 600像素
显示屏尺寸 8:4
彩色图形显示屏 是
触摸屏 是
对状态和故障的完整描述 是
本地启动/停止复位控制 是
状态显示 是
参数调整 是
存储的事件日志记录数量 1000
事件日志可以下载到PC上 是
远程网页 是
Modbus TCP连接 是

远程监控

GDM 提供远程访问用于监控目的。可以使用以下监控连接:

通信类型 说明 连接
远程网页
HTML服务器-以太网连接
标准RJ45
监控系统
Modbus TCP
标准RJ45


远程网页

远程网页是一组格式类似于标准 GDM 的网页,它经由 GDM 以太网连接通过集成的Web服务器进行访问。通过这个界面,用户可以远程访问状态和运行参数。还可以查看和下载事件记录和服务日志。

通过 GDM 的以太网端口进行访问。可在连接到相同网络的设备上,使用任何标准网络浏览器来查看网页。


Modbus TCP

还通过 GDM 用户界面的以太网端口提供 Modbus TCP 连接。 可对电压、电流和功率电平等操作参数进行只读访问。

Select region / language