Select Language
  • 中文

SG系列

100-500 kVA 三相 UPS

ABB SG 系列产品是高性能和可靠性的三相不间断电源(UPS)系统之一,为广泛的应用提供关键电源保护。SG-CE 系列产品在 VFI(电压和频率独立)模式下运行,该系列产品经过精心设计研发,通过在IGBT 整流器电源部件上使用创新的控制算法而不是使用滤波器来满足日益增长的清洁输入性能需求。

SG 系列不间断电源(UPS)具有高可靠性和性能,产品还具有反馈保护。通过使用 ABB 专有的 RPATM技术(冗余并联结构)并联多个装置可以进一步提高系统的可靠性。

在其整个寿命周期内,所有 ABB UPS 系统享有服务团队的全力支持,服务团队提供全天候 7×24售后服务、培训以及应用技支持。

想了解更多产品和服务信息?

产品及文件浏览

其他电源保护解决方案

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们