Proteggiamo Venezia dall'acqua alta

Select Language
  • English
  • italiano

ABB controlla e alimenta l'innovativo sistema di barriere anti inondazione che protegge la città dall'acqua alta

venice-sky-blue

Costruita su un gruppo di isole in una laguna separata dal Mar Adriatico da una sottile stricia di terra, Venezia è da sempre soggetta alla minaccia delle inondazioni dovute all'acqua alta.

Per proteggersi, la città ha costruito un sistema di chiuse, barriere e frangiflutti lungo 1,6 km.


Il sistema elettrico e di automazione integrato ABB coordina l'intero sistema di protezione

Video

La tecnologia ABB che rende possibile l'impresa

ABB automation and control
Automazione ABB Ability

Il sistema di automazione ABB Ability Symphony Plus controlla l'innalzamento e l'abbassamento della barriere sulla base di parametri predefiniti ogniqualvolta l'acqua alta si manifesti in laguna.

L'avanzata piattaforma di controllo gestisce più di 50.000 segnali digitali e coordina il funzionamento dell'intero sistema di protezione

ABB pressure transmitter
Trasmettitori di pressione

Il sistema di difesa costiero MOSE si affida ai trasmettitori di pressione della seria ABB 2600T per misurare la pressione dell'aria compressa e dell'acqua all'interno dei cassoni che compongono la barriera

La pressione dell'aria indica quando la barriera ha raggiunto una posizione adeguata a bloccare l'acqua alta, assicurando che l'innalzamento e l'abbassamento delle barriere sia sempre ottimale.

ABB switchgear
Sistema elettrico

Il Mose fa uso di un sistema elettrico integrato completo di interruttori di media e bassa tensione che assicura una fornitura di energia stabile all'intero sistema e che consente di essere controllata da remoto

Find out more

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language