Por Rodrigo Teixeira 2021-07-03 A água que vai pelo ralo! Perdas e vazamentos de água: um dos grandes desafios do setor de água e saneamento.
Por Rodrigo Teixeira 2021-07-02 Maximizar a eficiência energética – O melhor caminho para um futuro sustentável Qual é o preço que estamos dispostos a pagar, uma vez que a energia é absolutamente crucial para o futuro da humanidade? Eis o X da questão.
Por Adrian Covi 2021-07-01 Robótica ajuda a impulsionar comércio eletrônico Custos menores e mais qualidade, eficiência e confiabilidade
Por Fernando Nunes 2021-06-30 Mobilidade para um futuro totalmente elétrico A eletrificação de carros, motos, caminhões e ônibus deixou de ser uma agenda “para o futuro” para se tornar um tema para o momento.
Por Andrea Colombini 2017-09-11 Uma noite na ópera Bastidores da preparação da estreia de YuMi como maestro
Por Ana Brioschi 2016-10-21 O digital como caminho para comunicar o que queremos Como você sabe, a comunicação mudou muito nos últimos anos.
Por Talles Amaral 2015-10-20 Correção de fator de potência e harmônicas em instalações elétricas Os equipamentos elétricos/eletrônicos estão cada vez mais presentes nas indústrias, no comércio e nas residências, proporcionando eficiência e comodidade. Introdução Corrigir o fator de potência é fundamental em qualquer instalação industrial. Quedas de tensão, perdas, sobrecargas são algumas das consequências de um fator de potência baixo numa instalação. Esta correção é obtida utilizando banco
Por Marcel Serafim 2015-08-10 Segurança nas instalações elétricas – o operador e a infraestrutura da sua empresa estão protegidos contra um curto-circuito? Com a disseminação da norma de segurança NR10, as empresas buscam soluções técnicas, sistemas e produtos que atendam aos mais rigorosos critérios de segurança tornando as instalações elétricas confiáveis para seus colaboradores. Um dos temas da área elétrica que mais chamam a atenção das empresas são os acidentes com curto circuito ou arco voltaico. Aproximadamente 80% dos acidentes que são
Por Marcio Nicolay 2015-07-08 Gestão de Ativos Ferramenta de apoio à decisão para as equipes de manutenção e produção, com base na saúde dos ativos.
Por Marcel Serafim 2015-02-03 Qualidade de energia – melhoria da performance das instalações com banco de capacitores ABB em painéis TTA conforme a norma NR10 Com os sistemas elétricos brasileiros em processo de saturação devido às grandes demandas de consumo a qualidade da energia tornou-se fator prioritário. O tema qualidade de energia é um dos principais tópicos da área de energia. Com os sistemas elétricos brasileiros em processo de saturação devido às grandes demandas de consumo, o termo tornou-se fator primordial para o crescimento da economia